Refrigeração de processo

  • Visão geral
  • Estudos de caso
  • Fale conosco
  • Produtos

Refrigeração de precisão com tecnologia de velocidade variável

Descrição da aplicação

Em muitos processos industriais, o maquinário ou os processos geram calor, o que exige refrigeração para proteger o equipamento e/ou para garantir que o produto fabricado tenha a qualidade necessária. A unidade de refrigeração de processo é usada para refrigerar, extrair umidade ou regular a temperatura do processo de fabricação.

Um bom exemplo dessa necessidade de refrigeração durante a fabricação é encontrado na indústria de plásticos, na qual o maquinário de injeção aquece o polímero plástico para permitir que ele seja moldado ou extrudado. Na moldagem de filmes plásticos por sopro, o controle da temperatura do filme extrudado é importante, já que isso afeta a qualidade e a espessura do filme. 

O equipamento de refrigeração pode ser de diferentes tipos, dependendo do meio de refrigeração, ar ou líquido, que necessita de controle preciso de temperatura. Com frequência, o equipamento de refrigeração precisa ser muito flexível para permitir que o maquinário industrial use o mesmo equipamento de refrigeração em diferentes processos. Por exemplo, uma máquina de moldagem de filme plástico a sopro pode produzir filmes finos; para isso, o ponto de ajuste de temperatura precisa ser relativamente alto (geralmente 20 °C). A mesma máquina também pode produzir filmes plásticos mais espessos, mas, para isso, o ponto de ajuste de temperatura precisa ser mais baixo.

Além de precisar manter diferentes pontos de ajuste de temperatura durante um processo de fabricação, os refrigeradores de processo precisam manter uma temperatura estável no ponto de ajuste mesmo com variações na temperatura ambiente.

Por que escolher os compressores de velocidade variável da Danfoss para refrigeração de processo?
Ao usar o compressor inverter da Danfoss, um compressor confiável combinado com um conversor pré-qualificado, os desafios envolvidos em aplicações de fabricação como as descritas acima podem ser solucionados.

Soluções de velocidade variável se adaptam muito rapidamente à demanda de refrigeração e mantêm o processo a um ponto de ajuste preciso (±0,2 °C), mesmo havendo temperaturas ambientes variáveis. Se for necessário alterar parâmetros de processo, é possível obter um controle de temperatura muito preciso, conforme mostrado abaixo em uma comparação entre o controle preciso usando compressores inverter e usando tecnologia de compressor on-off tradicional.

Além do controle preciso da temperatura, as soluções com compressor de velocidade variável terão maior eficiência energética em comparação com a tecnologia de compressor on-off tradicional, especialmente ao operar em condições de carga parcial.

Quais são os benefícios para seus clientes quando eles escolhem os compressores inverter da Danfoss?

  • Os compressores são capazes de manter temperaturas estáveis e precisas, melhorando a confiabilidade de processos e equipamentos 
  • Os custos de tempo de inatividade são reduzidos 
  • A operação com carga parcial aumenta a eficiência geral do sistema 
  • Os requisitos de corrente de inicialização são baixos
  • Há grandes economias de energia

Os benefícios mais importantes para os clientes

  • Controle preciso da temperatura possível em até ±0,2 °C , melhorando processos, qualidade de produtos e vida útil de equipamentos

Benefícios adicionais

  • Possibilidade de inovação e desenvolvimento de novas tecnologias.
  • Maior fatia de mercado possível por meio de produtos inovadores 
  • Maior capacidade de expansão e crescimento.

 

Estudos de caso

Em breve...

Em breve...

Fale conosco

Para obter mais informações, fale conosco.

Produtos

  • if (isSmallPicture) { Compressor scroll inverter VSH da Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compressor scroll inverter VSH da Danfoss } else { Compressor scroll inverter VSH da Danfoss }
    Scrolls inverter - VSH

    Soluções para compressor scroll Danfoss para ar-condicionado comercial e aplicações de processo de resfriamento. R410A, unidades simples. VSH: compressores scroll inverter comerciais de primeira geração com conversor de frequência CDS302. VZH: compressores scroll inverter comerciais de segunda geração com conversor de frequência CDS303. VRJ: compressores scroll inverter residenciais com conversor de frequência CDS801.

  • if (isSmallPicture) { Compressor scroll inverter VRJ da Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compressor scroll inverter VRJ da Danfoss } else { Compressor scroll inverter VRJ da Danfoss }
    Scrolls inverter - VRJ

    Soluções para compressor scroll Danfoss para ar-condicionado comercial e aplicações de processo de resfriamento. R410A, unidades simples. VSH: compressores scroll inverter comerciais de primeira geração com conversor de frequência CDS302. VZH: compressores scroll inverter comerciais de segunda geração com conversor de frequência CDS303. VRJ: compressores scroll inverter residenciais com conversor de frequência CDS801.

  • if (isSmallPicture) { Inverter recíproco - VTZ - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Inverter recíproco - VTZ - Danfoss } else { Inverter recíproco - VTZ - Danfoss }
    Inverter recíproco - VTZ

    Compressores recíprocos de velocidade variável da Danfoss evitam sistemas muito grandes e de ciclagem curta. O compressor se adapta automaticamente à carga atual. Ao combinar um eficiente compressor recíproco Danfoss Maneurop® com um Variador da Danfoss, a empresa fornece um pacote inovador e inteligente que utiliza a tecnologia de velocidade variável, para garantir eficiência superior sobre a faixa de operação inteira para refrigeração de precisão.

  • if (isSmallPicture) { Turbocor® - TG - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Turbocor® - TG - Danfoss } else { Turbocor® - TG - Danfoss }
    Turbocor® - TG

    Os compressores sem óleo modelo TG da Danfoss Turbocor® estão disponíveis em quatro modelos diferentes, variando desde 40 a até 150 toneladas de refrigeração / 140 kW a 540 kW, utilizando o HFO1234ze com potencial de aquecimento global ultrabaixo.

  • if (isSmallPicture) { Turbocor® - TT - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Turbocor® - TT - Danfoss } else { Turbocor® - TT - Danfoss }
    Turbocor® - TT

    Os compressores sem óleo modelo TT da Danfoss Turbocor® estão disponíveis em quatro modelos diferentes, variando de 60 a 200 toneladas / 200 kW a 700 kW, utilizando R134a ou o R513A não inflamável e com baixo potencial de aquecimento global.