• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Soluções autônomas

  • Visão geral
  • Produtos relacionados
  • Fale conosco
  • Suporte

PLUS+1® Autonomy

Temos o orgulho de apresentar a nova PLUS+1 ® Autonomy — a solução autônoma própria da Danfoss. A solução autônoma PLUS+1® mudará a maneira como o veículo é projetado, com inovação e expertise.

Junte-se a nós para mergulhar no trabalho da Danfoss como pioneira no setor de fora de estrada. Explore tudo relacionado a Autonomy em nosso novo e-book.

Solução PLUS+1® Autonomy

A Danfoss tem mais de 10 anos de experiência no fornecimento de sistemas hidráulicos, sistemas de controle e software para o mercado móvel fora de estrada. Nós desenvolvemos nossa solução de autonomia a partir dessa forte base de conhecimento institucional. Continuamos a inovar e desenvolver novos recursos para suas máquinas.

Nossa equipe fará uma parceria com você para permitir a maior produtividade e precisão possíveis para seus veículos. Nós nos esforçamos para simplificar o processo de desenvolvimento do sistema autônomo, maximizando sua rapidez de lançamento no mercado. Dê o primeiro passo de sua jornada autônoma conosco.  

PLUS+1® Autonomy

Explore os níveis e as camadas de autonomia

Casos de uso

Seguir os dados

A coleta e o uso de dados da máquina podem melhorar significativamente os processos de gestão de frota e tornar as operações cotidianas muito mais eficientes. O uso dos recursos de geoposicionamento e geofencing do PLUS+1® Connect para rastrear a localização da máquina e da frota economiza muito tempo na coordenação da posição dos ativos em diferentes locais de trabalho. Com o monitoramento das horas de trabalho, garante-se que as máquinas funcionem de forma eficiente durante o período de atividade e não sejam usadas indevidamente nos horários de folga. Outros parâmetros de monitoramento da condição de máquinas individuais podem ser configurados para se obter visibilidade do status da máquina e rastrear os requisitos de manutenção a fim de melhorar a produtividade geral e reduzir o tempo de inatividade.

Assistência ao operador

Na maioria das vezes, a atualização dos parâmetros da máquina ou a realização de diagnósticos exigem que um técnico esteja no local e carregue o equipamento necessário para conectar a máquina e executar as tarefas. A telemática permite uma conexão remota para depurações ou atualizações do sistema, com economia de tempo e dinheiro e redução do período de inatividade. A capacidade de conexão sem fio à máquina também elimina a necessidade de cabos de conexão especiais no local.

Detecção de obstáculo

Os dados de engenharia do mundo real podem ser muito valiosos para garantir que uma máquina, um subsistema ou componente seja projetado e configurado de maneira ideal para a tarefa em questão. No entanto, coletar dados de componentes em uma bancada de teste ou avaliar o desempenho da máquina em uma pista de teste fornece apenas uma visão limitada dos diversos ambientes e condições em que as máquinas operam ao longo de sua vida útil. O uso da conectividade para acessar dados de máquinas em campo e, assim, monitorar o desempenho e a confiabilidade, permite obter informações sobre o uso da máquina no mundo real, o que pode impulsionar a otimização da engenharia para projetos futuros.

Aumentamos SUA experiência de mercado

A equipe do PLUS+1 Autonomy desenvolve produtos para permitir que você desenvolva sua aplicação em nosso sistema PLUS+1 Guide. Também podemos trabalhar diretamente com você para projetar e desenvolver recursos exclusivos para sua máquina. Em parceria com empresas como a Ouster e a Carnegie Robots, podemos simplificar a integração com novas tecnologias, ajudando você a desenvolver soluções mais rápidas e robustas que atendam às necessidades de seus clientes.

  • Maior rapidez para chegar ao mercado com o PLUS+1 Guide
  • Facilidade de integração com nossos parceiros terceirizados
  • Um parceiro forte para trabalhar com você em sua aplicação
  • Leia mais sobre nossos parceiros abaixo.

 

Produtos relacionados

Onde a jornada começou

Fale conosco

Suporte

Fórum de usuários do PLUS+1®

Fórum de usuários do PLUS+1®

A Danfoss está trabalhando para se tornar seu mais forte parceiro em Hidráulica Móvel. O fórum de usuários do PLUS+1® foi criado para ajudá-lo a encontrar informações e compartilhar suas próprias experiências. Queremos que este fórum se torne uma fonte valiosa de conhecimento e ideias para a comunidade de programação PLUS+1. A equipe de suporte do PLUS+1 oferecerá comentários e respostas às dúvidas postadas, complementando o suporte já oferecido por telefone e e-mail.

Para suporte técnico

Para suporte técnico

Nunca foi tão fácil obter ajuda com suas solicitações a respeito do PLUS+1®. Agora, um formulário guiará você na criação de um caso de helpdesk para qualquer solicitação a respeito do PLUS+1 Software, PLUS+1 Marketplace ou PLUS+1 Connect. A cada novo caso, você receberá um número correspondente que poderá ser consultado para obter mais suporte. Clique no botão abaixo para criar sua solicitação de suporte de helpdesk.

Se você for um cliente que recebe atendimento de um de nossos distribuidores, entre em contato com ele para obter suporte.

Siga nosso canal do PLUS+1® no YouTube