• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Papel e celulose

Alcance alta precisão ao mesmo tempo em que economiza energia

Não importa se o produto é papel de jornal, papel fino e especial, produtos de madeira, material de embalagem ou qualquer outro produto de papel: a precisão é fundamental na fabricação. Para obter repetidamente qualidade e acabamento de papel de alta precisão, a fábrica de papel exige soluções de controle de alta tecnologia para otimizar o custo total das operações (TCO). Precisão e pureza excepcionais, que são difíceis de alcançar em um ambiente de indústria pesada, caracterizam a indústria de papel e celulose.  Nesta indústria intensiva em energia, com altos níveis de consumo de água, a eficiência energética também é um fator vital para se manter competitiva.

Ao controlar a velocidade de bombas e ventiladores para atender exatamente e não exceder os requisitos, você pode obter economias de energia significativas na maquinaria de papel. O controle sofisticado da máquina permite melhorar o controle de processo, facilitando a coleta de informações de medição e supervisão. As soluções da Danfoss fornecem uma resposta de controle precisa e rápida, integração flexível para controlar o sistema e controle de motor robusto e preciso.

Melhore a eficiência e reduza o consumo de água e os custos operacionais usando as soluções da Danfoss para controlar bombas, ventiladores e transportadores nas várias seções da fábrica, desde a estação de celulose com secador de celulose até a preparação do estoque, a digestão de celulose e estações de tratamento de água até o acabamento de papel.

Controle da velocidade e de torque para alta precisão do bobinador

O controle de bobina contínua e bobinadores são uma das aplicações mais exigentes na indústria de papel e celulose. Os conversores de frequência devem ser capazes de torque extremamente preciso e controle da velocidade em uma ampla faixa, portanto a resolução de torque deve ser suficientemente alta.

Obtenha um controle de bobinador mais rigoroso e um acabamento essencial com a etiqueta no local correto, com as soluções da Danfoss que combinam de forma confiável a faixa de torque e a resolução necessária. Você obtém uma operação mais precisa das estações de desenrolamento de embalagem e posicionamento dos roletes usados para centralizar e mover os rolos de papel, que desempenham uma função essencial. O controle de torque preciso evita que o papel e o material de embalagem fiquem enrugados.

Para garantir o sucesso do projeto ou a atualização de sua máquina na fábrica de celulose ou papel, utilize a expertise da Danfoss em controle de sistemas e substituição do sistema de controle, dimensionamento de drives, colocação em funcionamento, know-how de mecanismos de comutação e gerenciamento geral de projetos.

Na Danfoss, o aconselhamento de aplicações especializadas e o suporte ao ciclo de vida estão incluídos no pacote. Leia mais sobre como você pode se beneficiar:

Tratamento de efluentes

A fabricação de celulose requer uma grande quantidade de água para os processos de fabricação de celulose. A alimentação de água para os processos de papel e celulose e o descarte de efluentes da fábrica de celulose exige um número considerável de bombas controladas por conversor de frequência.

O processo de deslignificação das celuloses químicas pode, se não for controlado, liberar grandes quantidades de material orgânico no ambiente, particularmente em rios ou lagos. O efluente de águas residuais também pode ser uma importante fonte de poluição, contendo lignina da madeira da celulose, alta demanda biológica de oxigênio (DBO) e carbono orgânico dissolvido (COD), juntamente com álcoois, cloratos, metais pesados e agentes quelantes.

A redução do impacto ambiental desse efluente é realizada com o fechamento da malha e a reciclagem do efluente de “licor negro”, além de empregar agentes menos prejudiciais nos processos de despolpamento e branqueamento. Hoje em dia, as fábricas de celulose química, especialmente as que empregam sulfeto, são geralmente autossuficientes em energia e operam com base em princípios de ciclo fechado, liberando praticamente nenhum produto químico inorgânico no meio ambiente.

Saiba mais sobre o know-how da Danfoss para a otimização desses processos, também em indústrias relacionadas:

Aplicações

  • Bomba da caixa de entrada
  • Rolete do fio
  • Rolete guia/Rolete de fricção
  • Roletes de pressão da seção
  • Roletes de secagem
  • Roletes de revestimento
  • Calendário
  • Carretel da polpa
  • Bobinador central
  • Bastidor
  • Desbobinador
  • Tesouras