• MyApps
    MyAppserrorMessages.notLoggedIn

Indústrias química, farmacêutica e de plástico

Indústrias química, farmacêutica e de plástico

Confiabilidade aumentara em ambientes agressivos.

A necessidade global de produtos químicos e farmacêuticos está aumentando, e novos produtos, compostos, ingredientes ativos e medicamentos estão sendo continuamente desenvolvidos para atender às necessidades de todos os setores e para vários usos na vida cotidiana. Usar as melhores tecnologias disponíveis é a prática padrão para reatores químicos, destilação, precipitação, secagem, moagem, granulação, extrusão por fusão a quente e processos associados nessas indústrias.

As especificações para refrigeração e controle em processos de produção de produtos químicos e farmacêuticos são rígidas. Somente produtos aprovados para certas faixas de pressão e ambientes agressivos podem ser usados. Com uma injeção de conhecimentos e produtos de qualidade da Danfoss você pode ter certeza de altos níveis de confiabilidade e segurança, longa vida útil e alto desempenho e eficiência energética. 

O fornecimento, o refino e o transporte eficientes das matérias-primas valiosas, mantidas a níveis de temperatura precisos em todos os momentos, podem ser obtidos com as soluções de refrigeração da Danfoss. E, quando se trata da melhor tecnologia disponível para motores CA, a indústria reconhece os benefícios do controle da velocidade usando conversores de frequência.

A Danfoss oferece a você sua ampla experiência e especialização em refrigeração e no controle da velocidade de motores CA em todos os principais setores químicos: petroquímicos, inorgânicos básicos, polímeros, especialidades e para consumidores. Nossa gama de equipamentos de refrigeração e conversores de frequência é projetada para atender as demandas da indústria química, onde a segurança tem a maior prioridade.

Processos otimizados, menos tempo de inatividade

A Danfoss tem um histórico comprovado de apoio à indústria química no aumento da capacidade de produção e melhoria da sustentabilidade. Melhorias no controle de processos com controle da velocidade de motores e economia de energia em várias aplicações aumentaram a produção e a confiabilidade dos processos e reduziram as emissões de carbono.

A alta classe de proteção e o revestimento protetor das placas de circuito impresso em nossos conversores de frequência melhoram a proteção contra poluição ambiental, gases agressivos, umidade e poeira. Estes drives também reduzem as cargas de calor e os requisitos de ar condicionado com o desempenho superior de gerenciamento de calor. Isto resulta em maior vida útil do drive, manutenção reduzida, operação confiável em ambientes adversos, menos tempo de inatividade e baixo custo de propriedade.

Benefícios para você ao lidar com a Danfoss:

  • Controle de temperatura preciso
  • Controle de motor seguro, preciso e robusto
  • Gerenciamento de calor e de harmônicas superior   
  • Soluções confiáveis, baixo custo de operação e manutenção 
  • Alto desempenho e alta eficiência energética

Aplicações que se beneficiam das soluções da Danfoss:

  • Bombas
  • Ventiladores de condensadores
  • Compressores
  • Extrusoras
  • Moedores
  • Roletes
  • Moinhos
  • Misturadores
  • Amassadeiras
  • Secadoras
  • Sopradores
  • Dosadoras
  • Centrífugas
Plástico

Plástico

Otimização de energia de máquinas de moldagem por injeção e extrusão

Desde o processo intensivo de fusão de granulados e pós, passando pela composição, moldagem por injeção e extrusão, a maquinaria de fabricação de plásticos tem muito a ganhar com o consumo reduzido de energia e a regulação ideal. O processamento de polietilenos, poliuretanos ou polipropilenos em componentes plásticos e materiais de embalagem é uma indústria altamente competitiva baseada em custo e qualidade. É por isso que o controle preciso da temperatura tanto no aquecimento quanto no resfriamento, combinado com compacidade e flexibilidade no design dos componentes, torna as soluções Danfoss valiosas: elas oferecem fácil integração, entregam precisão de classe mundial e são altamente rentáveis para operar.

Know-how em totalmente elétrico e híbrido

Para as máquinas totalmente elétricas você ganha a mais longa experiência e know-how no mundo em controle de motor robusto e sofisticado quando está lidando com a Danfoss. E nós também oferecemos equipamentos diversificados e conhecimentos aprofundados para garantir que sua conversão de energia seja ideal e eficiente em termos energéticos, para máquinas elétricas hidráulicas híbridas de moldagem por injeção até extrusão e mais.

Precisão, pureza e controle de temperatura

Você está enfrentando os desafios de manter alta precisão e qualidade consistentes para processos de pressão constante, sob condições dispendiosas de gerenciamento de calor. Nós temos a experiência e as soluções para gerenciar esses problemas para que você atinja o desempenho que precisa na fabricação de componentes de plástico estáveis e de alta qualidade a um TCO satisfatório (custo total de operação).