Transição de energia e hibridização
De forma constante, e muito rapidamente, o mundo está diversificando suas fontes primárias de energia. A parcela fóssil da matriz energética mundial diminuirá de seu nível atual de 81% para 52% até 2050. No entanto, como a demanda por energia continua a aumentar, tornou-se essencial a transição para fontes de energia renováveis e mais sustentáveis. Por volta de 2050, espera-se que bem mais de 80% da eletricidade seja gerada por fontes renováveis.
A Danfoss está na vanguarda do desenvolvimento de tecnologias inovadoras e sustentáveis para geração e distribuição de energia e para aumentar a eficiência no consumo de energia.
Descentralização rápida
A crescente influência das energias renováveis significa que o sistema energético está evoluindo rapidamente para acomodar a descentralização. O avanço da energia eólica e solar já revolucionou a distribuição elétrica em muitas partes do globo. Centrais elétricas térmicas estão sendo rapidamente substituídas por usinas de calor e energia combinadas (CHP) descentradas, movidas a gás, biomassa e resíduos, combinadas com a energia solar, bombas de calor e energia geotérmica.
As bombas, transportadores, ventiladores e compressores em usinas de cogeração dependem fortemente de conversores de frequência para operação confiável e com eficiência de energia. E as energias renováveis, como energia solar e eólica, dependem de soluções de conversão e armazenagem de energia.
Aplicações de armazenagem de energia
A fim de manter o fluxo eficiente de energia, os provedores de energia estão se concentrando em equilibrar a oferta e a demanda. É aí que as soluções de armazenagem de energia entram em ação.
As usinas de aquecimento e resfriamento distritais estão aproveitando as aplicações de armazenagem de energia térmica. Os conversores de frequência da Danfoss são essenciais no processo de conversão de energia excedente de fontes renováveis, por exemplo energia eólica, para energia térmica usando uma bomba de calor.
Pequenos sistemas hidrelétricos bombeados oferecem capacidade de armazenagem descentralizada de baixo custo, particularmente em regiões montanhosas. A água é bombeada para as montanhas quando há excedente de energia elétrica e trazida de volta como energia hidrelétrica quando for necessário. As bombas e turbinas são frequentemente controladas por conversores de frequência para otimizar a eficiência de total. E os conversores de frequência de linha de frente ativos (micro-grade) alimentam a energia regenerativa de volta à rede.
Os sistemas de armazenagem de energia via bateria maximizam a geração de energia a partir de fontes renováveis e estabilizam a carga na rede. Eles já são, e se tornarão ainda mais, vitais na geração de energia local, consumo de energia doméstica, consumo de energia comercial e industrial e no carregamento de veículos elétricos.
A Danfoss fornece as inovações necessárias para criar capacidade de armazenagem de energia elétrica e térmica com os supermercados. Estas soluções permitirão que os sistemas de supermercados ultrapassem a recuperação de calor normal e se tornem produtores descentralizados de calor que podem exportar excesso de calor para redes térmicas conectadas. Como os sistemas de refrigeração de um supermercado são dimensionados para "o dia mais quente em um período de dez anos", o sistema de refrigeração normal tem capacidade excedente substancial - até 70% do que pode ser utilizado para suplementar sistemas de energia externos.
Confiabilidade na energia eólica
A tendência geral em direção a turbinas eólicas maiores em locais remotos, muitas vezes em alto-mar, coloca novas demandas nos equipamentos da turbina e estabelece novos padrões de manutenção durante o ciclo de vida da turbina. Controlar a pressão e temperatura nos diferentes sistemas na nacele requer excelente desempenho de compatibilidade eletromagnética (EMC) e medições confiáveis e precisas em todos os momentos.
Para garantir uma vida útil longa e sem manutenção, é imperativo escolher componentes da nacele projetados especialmente para uso em aplicações hidráulicas de serviço pesado e protegidas por carcaças de aço inoxidável resistente a ácidos (AISI 316) para evitar a corrosão em ambientes marinhos.
À primeira vista, os sensores e interruptores de pressão e temperatura podem parecer pequenos e inconsequentes quando comparados às impressionantes estruturas das turbinas eólicas. No entanto, até mesmo o menor sensor pode paralisar a turbina, resultando em paradas dispendiosas, manutenção cara e perda de receita. Portanto é importante ser extremamente cuidadoso na seleção dos componentes corretos para as aplicações vitais das turbinas eólicas; componentes que cumprem com os requisitos de extrema precisão durante a operação diária e durabilidade ao longo do tempo, e muitas vezes em ambientes agressivos.
Saiba mais sobre as soluções da Danfoss para geração e distribuição de energia:
- Instrumentação de turbinas eólicas
- Conversão de energia eólica
- Inversores Solares
- Soluções eletrônicas de energia renovável
- Turbinas de gás