O que é?
A Diretiva de Desempenho Energético de Edifícios (EPBD) é uma estrutura legislativa fundamental para melhorar a eficiência energética em edifícios. Foi originalmente introduzida em 2010 e alterada em 2018. A última revisão entrou em força em 2024.
Por que precisamos disso?
Requisitos
Quais são os requisitos?
O objetivo final é descarbonizar todo o estoque de edifícios até 2050. Essa é uma meta ambiciosa, por isso a EPBD contém uma ampla faixa de medidas incrementais que ajudarão os estados membros a avançar em direção à descarbonização total. Alguns destaques:
- Descarbonização de edifícios através de padrões mínimos de desempenho energético e planos nacionais de renovação de edifícios. Isso inclui metas para renovar 16% dos edifícios com pior desempenho e reduzir o uso médio de energia primária em edifícios residenciais até 2030.
- Descarbonização de fontes de calor e eliminação gradual de combustíveis fósseis, incluindo a eliminação gradual de caldeiras de combustíveis fósseis até 2040.
- Melhorar os sistemas técnicos de construção, incluindo a implementação de automação de edifícios e sistema de controle, balanceamento hidrônico obrigatório quando as fontes de calor são substituídas e equipar edifícios com dispositivos autorreguladores para ajustar a Temperatura Ambiente.
O que os requisitos significam para meu edifício?
A modernização do sistema técnico de construção (TBS) é um dos três pilares chave da eficiência energética (outros dois são o envelope (demanda) e a eficiência da fonte de energia). Uma peça da TBS são os sistemas de controle de automação de edifícios (BACs), que desempenharão um papel crítico na conformidade com os requisitos da EPBD. Por exemplo, o Artigo 13 da EPBD revisada de 2024 afirma que os edifícios precisam ter um sistema de AVAC baseado na demanda. O BAC desempenha um papel crítico nesse sentido, pois permite que um edifício reaja a mudanças nas demandas de aquecimento e refrigeração. A norma EN15232 / ISO 52120 também fornece informações sobre as funcionalidades que o BAC de um edifício precisa incluir para melhorar a classificação energética do edifício. E a versão de 2022 da norma ISO foi atualizada para incluir a funcionalidade de balanceamento hidrônico, outro fator chave para um BAC eficiente.
Benefícios
Ao otimizar nossos sistemas técnicos de construção, poderíamos economizar 67 bilhões de euros em faturas de energia por ano em 2030 e reduzir as emissões em 156 toneladas. Isso equivale a 82 milhões de carros! Depois, há a criação de empregos. A indústria da construção na Europa representa diretamente 18 milhões de empregos e gera Acerca de 9% do PIB do continente.
E os benefícios vão além do monetário. A EPBD também tem foco na melhoria da qualidade do ar e do clima interno. E como passamos a maior parte do nosso tempo em espaços internos (algumas estimativas colocam o valor em cerca de 90%!), melhorar o clima interno de um edifício terá um impacto significativo na saúde e no bem-estar de seus ocupantes. Como exemplo, a Organização Mundial de Saúde estima que cada euro gasto na renovação de edifícios traga uma diminuição de €0,42 nos custos de saúde pública. E a economia de energia tem o potencial de libertar inúmeros lares do fardo da pobreza energética.
Por onde devo começar?
Renovar seu edifício pode parecer uma tarefa cara e esmagadora, mas não precisa ser. Pequenas mudanças podem ter um grande impacto e a tecnologia já está amplamente disponível — com um tempo de retorno de menos de cinco anos para muitas soluções.
Aqui estão nossos três passos para uma implementação bem-sucedida da EPBD:



Entre em contato
Parceria com a Danfoss: seu especialista em soluções abrangentes de retrofit para edifícios comerciais
Nossas soluções inovadoras de modernização são projetadas para minimizar o consumo de energia e a pegada de carbono em edifícios comerciais. Ao atualizar os sistemas existentes, garantimos desempenho otimizado, custos de energia reduzidos e conformidade ambiental aprimorada.
Entre em contato com nossos especialistas para descobrir como nossas soluções de atualização podem ajudá-lo a transformar edifícios comerciais.