Otimize o conforto, confiabilidade e consumo de energia
Com vários recursos de controle dedicados à bomba, capacidade de proteção inteligente e controle de bomba sem sensores, os conversores de frequência da Danfoss otimizam o conforto e a eficiência energética e protegem o drive, o motor e o equipamento no sistema. Eles também garantem a alimentação otimizada de líquido no caso de vazamento ou de um cano quebrado. Os recursos dedicados incluem:
Controlador multi-bomba integrado
O Controlador em Cascata de bomba distribui as horas de operação de maneira uniforme em todas as bombas. O desgaste de bombas individuais é, portanto, reduzido ao mínimo, estendendo consideravelmente sua expectativa de vida útil e confiabilidade.
Proteção contra bomba seca e detecção de fim de curva
Se a bomba funcionar sem criar a pressão desejada, o drive dispara um alarme ou executa outra ação pré-programada. Isso acontece, por exemplo, quando um poço seca ou um cano vaza.
Sintonização automática de controladores PI
A sintonização automática permite que o drive monitore constantemente como o sistema reage às correções feitas pelo drive. O drive aprende com isso e calcula os valores P e I, de modo que a operação precisa e estável seja restaurada rapidamente.
Compensação de fluxo
Um sensor de pressão montado próximo à bomba fornece um ponto de referência que permite que a pressão seja mantida constante na extremidade de descarga do sistema. O drive ajusta constantemente a referência de pressão para seguir a curva do sistema. Este método economiza energia e reduz os custos de instalação.
Detecção de ausência/baixo fluxo e sleep mode
Em situações com baixo ou nenhum fluxo, o drive entra em sleep mode para economizar energia. Quando a pressão cai abaixo do ponto de ajuste predefinido, o drive é iniciado automaticamente. Comparado à operação contínua, esse método reduz os custos de energia e desgaste do equipamento e ajuda a prolongar a vida útil da aplicação.
Fill Mode de tubulação
Útil em todas as aplicações em que é necessário o enchimento controlado de tubulações, como sistemas de alimentação de água. O enchimento controlado de tubulações (malha fechada) evita efeito aríete da água, o estouro de canos de água ou o estouro de cabeças de aspersores. O Fill Mode da tubulação pode ser usado em sistemas de tubulações verticais e horizontais.
Rampa inicial/final
A rampa inicial proporciona uma aceleração rápida das bombas até à velocidade mínima a partir da qual a rampa normal assume o controle. Isto evita que as chumaceiras de impulso na bomba sejam danificadas. A rampa final desacelera as bombas da velocidade mínima até à parada.
Confirmação de fluxo
O monitor de confirmação de fluxo protege o equipamento contra paralisações inesperadas de fluxo. O monitor se comunica continuamente com um dispositivo externo, como uma válvula ou interruptor de fluxo. Se o sinal do dispositivo externo atingir o tempo limite, o monitor desarma o conversor de frequência.
Pré/pós-lubrificação
Algumas máquinas precisam que suas peças mecânicas sejam lubrificadas antes e durante a operação para evitar danos e desgaste. Durante a lubrificação, certos equipamentos devem permanecer ativos, como por exemplo, exaustores. Para conseguir isso, o recurso Pré-lubrificação suporta um sinal para um dispositivo externo para executar uma ação específica por um período de tempo definido pelo usuário. Configurações disponíveis: “Pre Lube Only”, “Pre & Running” e “Pre & Running & Post”.
Textos livremente programáveis
Esta função suporta uma adaptação versátil à aplicação. Use mensagens de texto livremente programáveis, baseadas em eventos internos ou externos, para informações, avisos ou alertas. A função também suporta ações baseadas em eventos, como por exemplo o início de uma desaceleração acionada por uma abertura de válvula.
Monitor avançado de velocidade mínima
Bombas submergíveis podem sofrer com resfriamento e lubrificação insuficientes quando a velocidade da bomba for muito baixa. O monitor avançado de velocidade mínima protege a bomba monitorando e ajustando a velocidade de desarme para reduzir o desgaste. O tempo de manutenção é minimizado, sem necessidade de equipamentos de monitoramento externos.
Rampa da válvula de retenção
A rampa da válvula de retenção evita o golpe de aríete ao parar a bomba, garantindo a desaceleração lenta da velocidade da bomba assim que a esfera da válvula de retenção estiver quase fechada.
Controle de Bomba sem Sensores
O Controle Sem Sensor é um método de controle da bomba de distribuição que infere a demanda média de aquecimento ou resfriamento do sistema HVAC da resistência do sistema hidráulico e ajusta a velocidade da(s) bomba(s) para equilibrar, satisfazendo essa demanda com a minimização da energia usada. As curvas da bomba sem sensor estão incorporadas no drive.

Salas de servidores Equinix - Ar condicionado totalmente confiável
O VLT® HVAC Drive garante que o tempo de atividade máximo da Internet também seja econômico, por meio da extração de calor com eficiência energética em salas de servidores
Produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWFuncionalidade dedicada que melhora o controle de fluxo e poupa energia em bombas industriais e aplicações de ventiladores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 controla todos os tipos de bombas e vem equipado com um controlador em cascata.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Este drive FC102 robusto e inteligente aprimora os aplicativos de bombas e ventiladores em sistemas de gerenciamento predial e funciona em ambientes externos na maioria dos climas.
Fale conosco
Para informações detalhadas, entre contato conosco