Balanceamento de sistemas em edifícios
O aumento da eficiência energética em edifícios vai além dos equipamentos. Confira nossos artigos e treinamentos sob demanda para obter os conhecimentos mais recentes sobre balanceamento hidrônico - desde os conceitos básicos até as aplicações e vantagens
Reduzir o desperdício de energia e ajudar a economizar dinheiro nas contas de aquecimentos
Com o aumento dos custos de energia, os consumidores estão procurando maneiras de aumentar a eficiência energética de seus sistemas de aquecimento. Para muitos, isso significa mudar para uma fonte de calor mais eficiente. E, embora esse seja um ótimo primeiro passo, há muito mais que você, como instalador, pode fazer por eles. Por exemplo, ao instalar válvulas termostáticas para radiadores, uma adição rápida e simples ao sistema de aquecimento do seu cliente, você pode ajudá-lo a reduzir o desperdício de energia e economizar dinheiro em suas contas de aquecimento.
Ao escolher um produto Danfoss, garantimos a você uma instalação fácil, suporte e ferramentas úteis para fazer seu trabalho.
Aumente a economia com uma pequena atualização
A atualização dos termostatos do radiador é uma das maneiras mais econômicas e rápidas de reduzir o desperdício de energia. Seus clientes podem economizar até 46% no consumo de energia!
Confira nosso infográfico para saber mais.
Otimização da fonte de calor
Com o aumento dos preços do gás, os clientes estão recorrendo a novas fontes de calor, como bombas de calor e aquecimento urbano. Embora a mudança da fonte de calor seja uma medida inteligente, há mais coisas que eles podem fazer para aumentar a eficiência energética. Com um pequeno investimento extra, as residências podem obter economias significativas de energia e maior conforto.
É hora de derrubar o mito de que radiadores e bombas de calor não combinam - tudo se resume a otimizar o fluxo. Na verdade, mudar a fonte de calor de seus clientes para uma bomba de calor é apenas o primeiro passo para garantir um sistema de aquecimento mais eficiente. Ao garantir que as válvulas forneçam o fluxo de água ideal através dos radiadores e ao atualizar os termostatos dos radiadores, você pode ajudá-los a aumentar o conforto e reduzir ainda mais o consumo de energia.

Economias de energia
Ajude seus clientes a aproveitar ao máximo suas atualizações de aquecimento e, ao mesmo tempo, colher os benefícios da economia de energia e do conforto. Confira estas três dicas para tornar a mudança de fonte de calor um sucesso.
Saiba como aumentar a eficiência da caldeira de condensação com a TRV
Veja como as Válvulas Termostáticas para Radiadores (TRVs) da Danfoss otimizam a eficiência das caldeiras de condensação em sistemas de aquecimento por radiadores. A eficiência é aumentada porque as TRVs reduzem a temperatura de retorno, permitindo que a caldeira de condensação funcione no modo de condensação na maior parte do tempo de operação. Os TRVs são a solução mais simples e eficaz para as novas regulamentações da UE mencionadas na EPBD.
Aquecimento inteligente
Com nossas soluções de aquecimento inteligente tudo-em-um, você pode ajudar seus clientes com uma casa totalmente conectada—de aquecimento de piso a radiadores—aumentando o conforto e reduzindo os custos de aquecimento.

Aquecimento inteligente da Danfoss
O aquecimento inteligente não é tão complexo - nossa ampla gama de soluções de aquecimento inteligente é dedicada à fácil instalação e ao desempenho ideal. Temos tudo o que você precisa, desde a seleção do produto até a instalação, com suporte, instalação passo a passo do aplicativo, vídeos de instruções e muito mais.
Quiz: Otimização do sistema de aquecimento

Quiz
Você distingue fatos de ficção quando se trata de otimizar os sistemas de aquecimento? Teste seus conhecimentos sobre otimização de aquecimento com oito perguntas curtas!
Balanceamento hidrônico

A importância do balanceamento hidrônico para o aquecimento ideal
O aquecimento e a refrigeração de nossos edifícios são responsáveis por cerca de 30% do consumo final de energia na UE, dos quais mais de 70% são provenientes de combustíveis fósseis. É necessário mais do que a otimização do sistema de aquecimento ou resfriamento para melhorar a eficiência. O balanceamento hidrônico dos sistemas de aquecimento e resfriamento HVAC é essencial, pois é necessário para obter o conforto interno adequado e para que o sistema funcione da forma mais eficiente possível. Se o balanceamento hidrônico não for feito adequadamente, podem ser esperadas reclamações do usuário final, custos extras e redução do valor da vida útil do sistema.
Este documento, "System Balancing for Technical Building Systems: A great opportunity for energy savings and comfort" (Uma grande oportunidade para economia de energia e conforto), publicado pela European Building Automation Controls Association (eu.bac), explica por que é importante otimizar os sistemas de aquecimento e resfriamento e como isso pode se traduzir em economia de energia.
Artigos sobre equilíbrio hidrônico


Aprendizagem

Visite nosso Centro de Aprendizagem
Os treinamentos que você encontrará aqui são especificamente para ajudá-lo a aumentar seu conhecimento e suas habilidades em aquecimento e resfriamento com eficiência energética. Você pode aprender tudo sobre os produtos, tópicos e tendências que o ajudarão a fazer melhor o seu trabalho - seja você um engenheiro, instalador, técnico de serviço, atacadista ou estudante.
Sessões de treinamento sobre termostatos e válvulas de radiadores
Ferramentas e aplicativos
Aplicativo de instalação da Danfoss
Se você ainda não conhece o Installer App, está na hora de conhecê-lo. O Installer App é o aplicativo móvel essencial e completo para instaladores de aquecimento. Obtenha as ferramentas, a orientação, o suporte e as informações de que você precisa - no trabalho e no campo.
Obtenha o aplicativo Installer agora!
Clique aqui para acessar pelo browser
Produtos e aplicativos relacionados
A Danfoss oferece uma ampla gama de soluções de aquecimento que proporcionam um novo nível de conforto interno, quer a casa seja aquecida com radiadores ou aquecimento de piso, quer seu cliente prefira uma solução de aquecimento inteligente conectada ou simplesmente queira um aquecimento eficiente, precisão de temperatura superior e economia de energia.
Soluções com eficiência energética para radiadores e aquecimento hidrônico de pisos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatos para radiadoresTermostatos de radiador da Danfoss para temperaturas ambientes constantes - cômodo por cômodo. Termostatos mecânicos ou termostatos controlados por smartphone - encontre-os aqui.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Eco™, solução independente para aquecimento inteligenteO Danfoss Eco™ é um termostato de radiador inteligente e independente para o controle do seu aquecimento de radiador em casa, através de Bluetooth.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de radiadorOs termostatos de radiador Danfoss mantêm constante a temperatura ambiente desejada para cada cômodo e ajudam a reduzir o consumo de energia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de radiadorConstruídas de forma robusta e planejadas para atender aos rigores de setores comerciais e industriais, uma ampla gama de válvulas de radiador Danfoss está disponível praticamente para todos os sistemas e condições de instalação.
Suporte

Colocamos tudo o que você precisa em um só lugar!
Navegue pelos vídeos de instalação e de instruções para saber mais
Notícias
Tantas perguntas, mas tão pouco tempo
Você quer economizar tempo, mas ainda assim responder às perguntas que seus clientes possam ter? Aqui você encontrará alguns materiais que podem ajudá-lo a economizar tempo.

Soluções para proprietários de residências
Reunimos dicas sobre como economizar energia. Antes de escolher a solução de aquecimento ideal para sua casa, é bom saber que, na Europa, os custos de aquecimento representam uma grande parte dos gastos anuais com consumo de energia. Em alguns países, até 70% do gasto total. Os 30% restantes são consumidos para água quente nas residências.