Nós te mantemos
Na indústria química, sabemos que sua fábrica nunca dorme. Ele simplesmente precisa continuar trabalhando de forma confiável, dia após dia, nos ambientes mais difíceis e sem qualquer tempo de inatividade inesperado. Na Danfoss Drives, possibilitamos exatamente isso com os drives AC da mais alta qualidade para mantê-lo em movimento.

Plantas químicas de qualidade alimentadas por drives de qualidade
Para que sua fábrica de produtos químicos funcione da melhor maneira possível, você precisa de drives que permitem o máximo desempenho. Projetado com décadas de know-how no setor, nossos inversores de qualidade oferecem a melhor confiabilidade e robustez da categoria. Sua eficiência energética líder reduz seu custo total de propriedade e reduz a pegada de carbono para ajudar a alcançar as metas climáticas do mundo. Além disso, o monitoramento preditivo e baseado em condições está integrado em nossas unidades para fornecer a inteligência necessária para preparar seus sistemas para o futuro. Nossos acionamentos também são totalmente compatíveis com qualquer motor ou sistema, então você fica livre para executar o sistema ideal para sua planta. Escolha a Danfoss como seu parceiro de conversores de frequência e você pode confiar em nós para continuar.

Como o Danfoss Drives mantém você em movimento
Para atender às necessidades da indústria química, nossos inversores de frequência se concentram em quatro áreas principais para garantir maior desempenho e menores custos operacionais.

Confiabilidade e Robustez
A vida em uma fábrica de produtos químicos é difícil. Gases agressivos podem danificar os componentes enquanto a contaminação do ar de resfriamento pode causar a decomposição de trilhos de PCB e vedações de portas. Saber que suas unidades são confiáveis e duráveis o suficiente para lidar com os rigores da produção química é, portanto, fundamental. É por isso que todos os nossos inversores possuem pelo menos uma placa de circuito com revestimento isolante como padrão, com a opção de um revestimento isolante reforçado, altas classificações IP, são compatíveis com ATEX e podem suportar altas temperaturas ambientes de até 50 °C.

Eficiência energética
Todos os nossos inversores de AC são altamente eficientes em termos de energia, ajudando a aumentar o ROI da planta e reduzir o TCO. Possuem excelente resfriamento do canal traseiro, reduzindo a necessidade de ar condicionado, além de ferramentas inteligentes que reduzem o consumo de energia e o desgaste das aplicações. A densidade de energia mais alta também significa que você pode dizer adeus às unidades superdimensionadas e, ao mesmo tempo, reduzir o consumo de energia.

Sistemas mais simples e econômicos
Nossos acionamentos podem ser usados com cabos blindados de 150m ou não blindados de 300m a partir de 1,5 kW sem filtros de saída adicionais para conexões do motor. Isso economiza investimento, torna obsoleto o requisito de espaço adicional, reduz as perdas totais no sistema e fornece torque de saída total no eixo do motor, evitando queda de tensão sobre o filtro.

Monitoramento preditivo e baseado em condições
Mantemos você trabalhando por mais tempo com recursos de monitoramento preditivo e baseado em condições que são incorporados em nossos drives. Isso aumenta o tempo de atividade do sistema, prolonga a vida útil de seus aplicativos e ajuda a preparar seu sistema para o futuro.

Dados e análises integrados na borda
Com recursos integrados de geração e análise de dados incorporados em nossas unidades, você pode analisar dados próximos à sua aplicação. Combinando o melhor da computação de borda, integração em nuvem e IoT industrial, eles fornecem os insights certos para ajudá-lo a liberar todo o potencial do seu sistema – em um ritmo que combina com você.
The drive ecosystem




Esteja você executando ou projetando plantas, nós o acompanhamos
Há um enorme potencial inexplorado no uso das unidades certas. Nossas unidades de qualidade permitem que você projete ou execute o sistema ideal para suas necessidades exatas. Eles podem usar os melhores componentes de qualquer motor ou drive junto com qualquer gateway, nuvem ou plataforma de análise. E nossa presença global significa que sempre temos drives disponíveis – não importa onde você esteja. Pronto para ouvir como podemos mantê-lo?


Estudos de caso
Componentes dos Drives
Nossos drives VLT Automation Drive FC 301, FC 302 e VACON NXP refrigerados a ar são os drives autônomos mais populares e versáteis em nosso portfólio de produtos químicos. Eles seguem os mais altos padrões de qualidade, confiabilidade e eficiência energética e estão sempre disponíveis se você precisar de substituições.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledProjetado para uma ampla variedade de aplicações exigentes, com foco em tamanhos de potência e drives de sistema maiores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302O VLT® O AutomationDrive FC 301 / FC 302 foi projetado para controle de velocidade variável de todos os motores assíncronos e motores de ímã permanente. Ele vem em uma versão padrão (FC 301) e uma versão avançada de dinâmica alta (FC 302) com funcionalidades adicionais.
Sistemas dos Drives
Se você executa aplicativos mais complicados que simplesmente precisam continuar, nossos sistemas de acionamento são exatamente o que você precisa. Com nosso VACON NXP System Drive e VLT Automation Drive FC 302 System Drive, você obtém linhas de conversores totalmente configuráveis que podem ser construídas de acordo com qualquer especificação.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System DriveConfigurado e montado para atender às suas necessidades, seja controlar um ou vários motores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302O VLT® O AutomationDrive FC 301 / FC 302 foi projetado para controle de velocidade variável de todos os motores assíncronos e motores de ímã permanente. Ele vem em uma versão padrão (FC 301) e uma versão avançada de dinâmica alta (FC 302) com funcionalidades adicionais.