![](/media/esoesubm/intelligent-controllers-1120-747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Obtenha as informações certas no momento certo
Os controladores inteligentes podem fornecer dados críticos sobre si mesmos, seus motores conectados ou transferir informações de outros sensores para fornecer uma visão completa sobre a integridade do seu sistema. Ao planejar com antecedência, você pode reduzir significativamente os custos e o tempo de inatividade do sistema.
![Condition based monitoring](/media/11034/017a0562_08_livematrixcondition_tablet.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Maximize o tempo de atividade em aplicações críticas de água
O tempo de inatividade não planejado das instalações de água e esgoto pode ser catastrófico para a infraestrutura essencial e para aqueles que dependem dela hoje. A tecnologia da Danfoss capacita os operadores de linha de frente - tanto no local quanto remotamente - a prever falhas precoces imprevistas, assim, planejar melhor a manutenção e manter instalações essenciais como a sua funcionando com tempo de atividade ideal.
![](/media/7798/1120x747_aqua.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
A inteligência dentro do VLT® AQUA Drive
A ativação do monitoramento baseado em condição permite identificar problemas antes que eles resultem em tempo de inatividade. A inteligência incorporada no VLT® AQUA Drive FC 202 define automaticamente os parâmetros de linha de base para aplicações de água e esgoto, em todas as velocidades e ciclos operacionais reais. No caso de um problema ser detectado, a tecnologia Hot Swap de controle em cascata digital combinada com a funcionalidade mestre de backup garante uma operação confiável, estável e fácil para ajudá-lo a manter-se em funcionamento. Além dos recursos fornecidos pelo VLT AQUA Drive, a Danfoss oferece o DrivePro®-tection, que oferece até 6 anos de garantia no local para assegurar a operação contínua do seu drive.
![Water treatment plant](/media/7781/www-1120x747-casestories.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Danfoss Drives na indústria de água
A água doce e limpa é um elemento básico da civilização – vital para a agricultura e importante para as indústrias. A Danfoss fornece conceitos revolucionários para ampliar nossos preciosos recursos hídricos e energéticos. Da dessalinização por osmose reversa à produção tradicional de água, distribuição de água e tratamento de efluentes, a Danfoss oferece soluções com eficiência energética. Hoje, ainda é possível gerar energia durante o processamento da água, suprindo a necessidade energética de todo o ciclo da água.
![CBM programming guide](/media/jjmn2wxb/cbm-programming-guide.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Guia de programação de monitoramento baseado em condição
Veja como é fácil configurar o CBM neste guia de comissionamento.