![À esquerda, uma linha de cozimento de pão e, à direita, uma mulher com jaleco e touca de cabelo trabalhando em um tablet](/media/o05o25ql/food-ôçô-1920x420.png?width=420&height=1920&rnd=133420941800330000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Servindo o sucesso
Hoje em dia, é absolutamente possível encontrar maneiras de reduzir o consumo de energia e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade. Nós o ajudamos a maximizar a eficiência nas operações de alimentos e bebidas, a se adaptar com sucesso às mudanças nas demandas dos consumidores e a ter o melhor desempenho da categoria. Espere ter menos OPEX, mais tempo de atividade e menos desperdício de recursos em suas operações.
Calculadora de energia
Faça uma estimativa rápida de seu potencial de economia de energia, redução de emissões de CO2 e economia de custos usando as soluções inteligentes da Danfoss Drives. Nossa calculadora de energia está aqui para ajudá-lo a estimar rapidamente a rapidez com que seu investimento pode se pagar.
Nossa calculadora de energia fornece uma estimativa de economia. Para obter uma resposta definitiva, é necessário realizar uma avaliação mais completa de suas aplicações. Entre em contato conosco para receber um cálculo mais preciso.
Como você pode obter uma produtividade mais sustentável?
Para prosperar no mundo de hoje, você precisa de uma planta que possa ser ampliada várias vezes, de forma rápida e eficiente. Usando acionamentos que se concentram na tecnologia de sensores e no monitoramento baseado em previsões. É por isso que garantimos que nossos drives potentes, inteligentes e altamente compactos ofereçam uma integração rápida e perfeita e possam ser adaptados às suas necessidades exatas, independentemente da sua área de foco.
Aprimore seu desempenho técnico
Aumente a eficiência, a velocidade e o torque em sua aplicação com drives ultracompatíveis. Esses drives otimizam qualquer motor e se comunicam com a linguagem de qualquer protocolo PLC. Isso significa que você pode manter o motor de sua preferência ou atualizar para uma nova tecnologia de motor, sem a necessidade de trocar o drive.
A Danfoss dá suporte ao seu sistema com:
- Mais tempo de atividade, usando a funcionalidade de monitoramento baseado em condições
- Alta confiabilidade e TCO (custo total de propriedade) ideal
- Suporte de serviço de ciclo de vida 24 horas por dia
![Captura de tela do Rockwell Studio 5000 que se integra aos acionamentos da Danfoss](/media/ftlpdt3t/img-4-2x.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![Trabalhadores com jalecos brancos trabalhando na linha de embalagem de maçãs na Rivoira](/media/0ihddeap/1120x747_rivoria-workes-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![iC7-Automation drives series](/media/m0aapyty/1120x747px_ic7-air-cooled_sm_products.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![Parceiro da DrivePro segurando um iPad e explicando algo para dois clientes em uma fábrica](/media/19119/drivepro-017a0727-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![Linha de engarrafamento na Brasserie Caulier que usa o iC7-Automation](/media/s10m45mz/legendre-cover-wop-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133197409263330000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Linha de engarrafamento pioneira na Brasserie Caulier
A Brasserie Caulier agora obtém todos os benefícios de seus sistemas Legendre Conveyor com o novo acionamento iC7-Automation.
Pegada de carbono nítida
Obtenha uma produtividade mais sustentável em suas operações para atingir as metas climáticas. Descarbonize sem dor, usando menos água e energia e, ao mesmo tempo, aumentando a produção e a lucratividade.
Acelere os negócios
Acomode a descarbonização e, ao mesmo tempo, elimine qualquer impacto na lucratividade. Com a Danfoss, você pode minimizar seu estoque de peças de reposição, reduzir o custo total de propriedade e esperar um rápido retorno sobre o investimento.
![](/media/rf5lpt5w/waffle-cones-banner-1280x420.jpg?width=420&height=1280&rnd=132778812475900000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Controle de movimento integrado para máquinas de wafer
Obtenha servo-desempenho sem codificador com o Integrated Motion Controller. Para posicionamento e sincronização de alta precisão em um acionamento de velocidade variável.
![Garrafas marrons em uma linha de engarrafamento](/media/uxkjcewt/beer-bottles-ôçô-1250x834.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Juntos, vamos acelerar seus negócios
Assista ao nosso webinar sob demanda sobre Produtividade Sustentável em Alimentos e Bebidas para descobrir como você pode obter uma vantagem competitiva fazendo parceria com a Danfoss Drives.
- Reduza o consumo de energia e reduza significativamente os custos de energia
- Aumentar a produtividade com acionamentos inteligentes
- Obtenha maior eficiência e confiabilidade
- Minimizar as emissões de CO₂ e o desperdício de recursos
- Reduzir o tempo de parada e o custo de manutenção