Liberando o poder dos dados
No cenário industrial em rápida evolução de hoje, um monitoramento de condição eficaz é fundamental para garantir a confiabilidade, eficiência e longevidade de equipamentos essenciais. À medida que a tecnologia continua a avançar,
Escolha a interface de dados de monitoramento de condição de sua preferência
Aqui, iremos explorar os benefícios e recursos do monitoramento remoto em relação ao monitoramento de condição, com foco específico nos recursos oferecidos pelo
A Danfoss entende que cada usuário tem necessidades únicas. Portanto, ela fornece uma
- displays gráficos ou WiFi (LCP102 e LCP103)
- Modbus RTU incorporado, opções de fieldbus (PROFINET, EtherNet, etc.)
- DrivePro® Remote Monitoring
- A ferramenta para PC
VLT® Motion Control Tool MCT 10 com monitoramento baseado em condições (CBM) plug-in/inicialização fácil
As diferentes interfaces de usuário permitem acessar e interpretar de forma adequada o status e os dados processados pelas funções incorporadas no conversor.
Proteção aprimorada de monitoramento de condição online e exibição de informações
Um dos principais fatores de diferenciação na oferta da Danfoss é
Como funciona o monitoramento remoto de condição?
O serviço de monitoramento remoto DrivePro® se conecta ao conversor do cliente por meio de um navegador da web, que é vinculado à nuvem Danfoss. Com o suporte especializado da Danfoss, a integração de nuvem para nuvem é facilmente realizada, permitindo que os dados do conversor armazenados em buffer sejam perfeitamente integrados a qualquer nuvem ou plataforma local escolhida, como a Siemens MindSphere. Essa independência do sistema garante integração consistente em qualquer plataforma de automação, melhorando a acessibilidade e a análise de dados.
Benefícios de um sistema de monitoramento online
Em caso de falha no conversor, os usuários recebem alertas imediatos, permitindo uma resposta rápida e minimizando o tempo de inatividade.
Os principais dados e parâmetros do conversor são armazenados na nuvem, fornecendo ao usuário acesso rápido e fácil a informações essenciais para a solução de problemas e tomada de decisões.
O serviço fornece medições e indicadores-chave de desempenho (KPIs) precisos e em tempo real do conversor, permitindo que o usuário monitore tendências de desempenho e identifique possíveis problemas antes que aumentem.
O serviço de monitoramento remoto DrivePro® garante acesso ao suporte técnico e à experiência dos engenheiros da Danfoss, garantindo que o usuário tenha a confiança e a assistência necessárias ao solucionar problemas complexos.

Monitoramento remoto de motores de ventiladores inacessíveis
Na atração "Beat the Storm" no Universe Science Park na Dinamarca, os motores são fisicamente muito inacessíveis. É demorado executar uma verificação física do ventilador, motor e cabos. Portanto, é extremamente valioso que, em vez de desmontar os motores para verificá-los anualmente, seja possível monitorá-los de forma remota para verificar vibração e consumo de energia. A equipe pode agir logo para evitar o surgimento de falhas críticas. Na verdade, a capacidade do CBM atua como uma rede de segurança invisível que protege o sistema de dentro para fora.
O monitoramento remoto de condição ajuda você a tomar decisões informadas
Os serviços de monitoramento remoto aprimoram as práticas de monitoramento de condição, permitindo que o usuário acesse dados fora do local para tomar decisões informadas. O serviço abrangente de monitoramento remoto DrivePro® não apenas fornece alertas imediatos e pronta resposta a falhas, mas também garante acesso rápido a informações vitais, recursos de manutenção preditiva e suporte especializado. Ao adotar o monitoramento remoto combinado ao monitoramento baseado em condições, as empresas podem obter maior confiabilidade do equipamento, maior produtividade e, por fim, uma vantagem competitiva no cenário industrial em rápida evolução de hoje.
Monitoramento remoto de condição no trabalho em refrigeração de câmaras frigoríficas
No Rivoira Group, na Itália, a especialista em refrigeração Gaudino Refrigerazione usa conversores inteligentes Danfoss para controlar compressores em câmaras frias de armazenamento da colheita de maçãs em atmosfera controlada. A funcionalidade de monitoramento integrado baseado em condições (CBM) nos conversores usa análise vibracional de componentes rotativos para fornecer aos operadores novas funções de monitoramento e diagnóstico avançadas. A solução CBM é baseada na capacidade de aquisição e processamento de dados dos
O sistema de refrigeração também é equipado com um sistema de monitoramento remoto DrivePro® personalizado. A tecnologia baseada em nuvem oferece aos engenheiros da Gaudino Refrigerazione acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, a informações detalhadas do conversor para 3 aplicações: um condensador evaporativo, um separador de sucção e um tanque inercial e de bombeamento de 15.000 litros para glicol.
Produtos em destaque
Produtos Danfoss que usam monitoramento baseado em condições
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302O VLT® O AutomationDrive FC 301 / FC 302 foi projetado para controle de velocidade variável de todos os motores assíncronos e motores de ímã permanente. Ele vem em uma versão padrão (FC 301) e uma versão avançada de dinâmica alta (FC 302) com funcionalidades adicionais.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103O FC 103 é dedicado ao controle de compressores, bombas e ventiladores para economia significativa de energia em fábricas de refrigeração.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 controla todos os tipos de bombas e vem equipado com um controlador em cascata.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Este drive FC102 robusto e inteligente aprimora os aplicativos de bombas e ventiladores em sistemas de gerenciamento predial e funciona em ambientes externos na maioria dos climas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledAdequado para aplicações onde a qualidade do ar é crítica, o espaço é limitado e é necessário a transferência de calor de forma eficiente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Common DC BusProporciona os benefícios da refrigeração a líquido de sistemas comuns de barramento CC em situações exigentes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System DriveConfigurado e montado para atender às suas necessidades, seja controlar um ou vários motores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed DriveDrives com tecnologia de front-end ativa em um gabinete compacto, com classificação IP54, ideal para aplicações de alta potência.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Common DC BusPermite que integradores de sistemas, fabricantes de máquinas e OEMs projetem e construam sistemas de drives industriais eficientes.

Primeiras inovações da Danfoss
O CBM surgiu de um histórico das primeiras inovações da Danfoss. Os conversores Danfoss se diferenciam dos demais no mercado pelas funções inteligentes incorporadas no conversor, para reduzir os componentes externos necessários.