Bombas de derag para maior tempo de atividade
Bombas obstruídas trabalham com menos eficiência e usam mais energia para fazer seu trabalho em comparação às bombas não obstruídas. Se não assistida, uma bomba obstruída acabará parando de funcionar, causando tempo de inatividade não planejado. Portanto, não é uma surpresa descobrir que o entupimento da bomba é um problema dispendioso para sistemas de esgoto e fábricas de tratamento de águas residuais. A solução? A funcionalidade de deragging no conversor de frequência pode evitar que as bombas fiquem obstruídas, promover o tempo de atividade e reduzir os custos operacionais.

Evite que as bombas fiquem entupidas com o monitoramento de condição e deragging
Não há a necessidade de sofrer com uma bomba obstruída novamente. Com a ajuda do drive de frequência variável inteligente, é possível detectar obstruções potenciais antecipadamente. Quando elas forem detectadas com antecedência suficiente, os operadores podem realizar o deragging e limpar os detritos que causam bloqueios antes que afetem a conta de eletricidade ou gerem tempo de inatividade. Como a funcionalidade está integrada no conversor, os operadores desfrutam de um tempo de instalação reduzido. De modo ainda mais significante, a manutenção preditiva melhorada reduz os custos operacionais e dá um impulso ao tempo de atividade para o setor de efluentes industrial.

Como funciona o deragging baseado em condições?
A tecnologia por trás da detecção precoce de obstrução e deragging é integrada aos conversores inteligentes da Danfoss. O monitoramento baseado em condições e a funcionalidade de deragging atuam juntos para promover um bombeamento confiável e sem problemas. O efeito combinado de monitoramento de condição e deragging também é conhecido como deragging baseado em condições.
A obstrução potencial da bomba fica visível no perfil de carga da bomba, já no estágio inicial de obstrução parcial. Usando o monitoramento baseado em condições (CBM) integrado, o conversor emite um alerta, dando aos operadores a possibilidade de intervir. Isso também é chamado de aprendizado de máquina human-in-the-loop.
O monitoramento em tempo real detecta o bloqueio da bomba
Como a funcionalidade do CBM integrada sabe quando surge um desvio em relação à operação correta da bomba? O aprendizado de máquina sem nuvem incorporado no conversor define automaticamente os parâmetros operacionais de linha de base correspondentes a aplicações específicas, em todas as velocidades e ciclos operacionais reais. Uma vez definida a linha de base e concluído o período de aprendizagem. O CBM pode detectar desvios. Ao longo do tempo, no momento em que os operadores descobrem com que frequência ocorrem os bloqueios, eles poderão configurar a função de deragging para operar em intervalos ideais. Os intervalos regulares de deragging são uma contribuição valiosa para a estratégia de manutenção preventiva da bomba.



Bombeamento sem obstrução desde 2021
A Grand Strand Sewer Authority tem 769 estações de bombeamento e acrescenta regularmente novas estações; portanto, há uma grande preocupação com obstruções. Entretanto, desde a implementação do deragging, em maio de 2021, a Authority não precisou mais realizar a limpeza manual e nem a desobstrução dos seus sistemas de bombas.

Como o CBM otimiza o bombeamento?
Eleve a supervisão do motor e da bomba a um novo patamar com o VLT® AQUA Drive. Esse vídeo explica como o CBM permite que você aja rapidamente para anular os efeitos de obstruções, vazamentos, vibração e outros problemas como parte de sua estratégia de manutenção preditiva.
FAQ
Explore mais oportunidades com o CBM

Primeiras inovações da Danfoss
O CBM surgiu de um histórico das primeiras inovações da Danfoss. Os conversores Danfoss se diferenciam dos demais no mercado pelas funções inteligentes incorporadas no conversor, para reduzir os componentes externos necessários.