Os conversores são mais do que simples processadores de energia
Com a capacidade de atuar como sensores e centrais de sensores para processar, armazenar e analisar dados com recursos de conectividade, os conversores são elementos vitais nos sistemas de automação modernos e sistemas de gerenciamento predial (BMS). A funcionalidade integrada de monitoramento baseado em condições permite novas maneiras de realizar manutenção, como a manutenção baseada em condições.
Evolução dos Sistemas de Automação Industrial
Na transição para o atual milênio, testemunhamos uma profunda mudança na tecnologia que levou a uma maneira totalmente nova de trabalhar no mundo digital.
A quarta revolução industrial surgiu como resultado da conexão em rede de computadores, pessoas e dispositivos alimentados por dados e aprendizado de máquinas. Embora o termo “Indústria 4.0” seja bastante vago, uma possível definição para
Tendências em sistemas de automação na Indústria 4.0
O impacto da Indústria 4.0 nos sistemas de motores e sistemas de gerenciamento predial é uma migração da “pirâmide de automação” para “sistemas em rede”. Isso significa que os vários elementos do
Em uma rede de automação, a quantidade de dados é importante. Como os dados são produzidos principalmente por sensores, o número destes está aumentando em sistemas de automação modernos.
Os modernos conversores de velocidade variável abrem novas oportunidades na rede de automação da Indústria 4.0 e em sistemas de gerenciamento predial. Tradicionalmente, os conversores são considerados processadores de energia para controlar a velocidade do motor, do ventilador, do transportador e/ou da bomba. Hoje,
Inteligencia integrada

O que é um conversor inteligente?
Na rede da Indústria 4.0, o conversor desempenha um papel importante e é caracterizado por alguns recursos facilitadores:
Conectividade segura: O conversor se conecta a outros elementos de maneira segura. Outros elementos da rede podem incluir conversores, CLPs, sensores e uma nuvem. O conversor atua como um sensor: O conversor usa a análise de assinatura de corrente do motor e da tensão para detectar o desempenho do motor e da aplicação. O conversor atua como uma central de sensores: O conversor adquire dados de sensores externos relacionados ao processo que é controlado pelo próprio conversor. O conversor atua como controlador: O conversor pode substituir o CLP sempre que as restrições da aplicação permitirem. Conceito "Traga seu próprio dispositivo": Conectividade sem fio para dispositivos inteligentes (smartphone, tablet).
As informações do conversor podem ser identificadas da seguinte forma:
Sinais instantâneos: Sinais que são medidos diretamente pelo conversor com o uso de sensores integrados. Dados como corrente do motor, tensão, temperatura do conversor e sua derivada, que é a potência resultante da multiplicação da corrente pela tensão, ou torque do motor. Além disso, o conversor pode ser usado como uma central de conexão de sensores externos que fornecem sinais instantâneos. Sinais processados: São sinais derivados dos sinais instantâneos. Por exemplo, distribuição estatística (valores máximo, mínimo, média e desvio padrão), análise de domínio de frequência ou indicadores de perfil de missão. Sinais analíticos: Sinais que fornecem indicações da condição do conversor, do motor e da aplicação. Os sinais são usados para acionar a manutenção ou levar a melhorias no design do sistema.
As técnicas de análise de assinatura de corrente do motor permitem que o conversor monitore a condição do motor e da aplicação. A técnica permite, potencialmente, eliminar sensores físicos ou extrair assinaturas de falha precoces que talvez não fosse possível detectar. Por exemplo, o uso da técnica permite detectar com antecedência falhas de cavitação e enrolamento ou excentricidade da carga mecânica.
O
Manutenção baseada em condições e outras estratégias de manutenção
A seguir estão os diferentes tipos de estratégias de manutenção:
Manutenção corretiva: O produto é substituído após apresentar uma falha. Manutenção preventiva: O produto é substituído antes de ocorrer uma falha, embora nenhuma notificação seja recebida. Manutenção baseada em condições: O produto emite um aviso quando sua vida útil real for diferente da esperada, e são indicadas as possíveis causas- raiz. Manutenção preditiva: O produto emite um aviso antes de atingir as horas de operação indicadas, para iniciar a ação de manutenção.
Por que a manutenção baseada em condições é necessária?
A manutenção corretiva e preventiva são baseadas em falha (evento) ou tempo. Portanto, a manutenção é realizada em caso de falha (corretiva) ou após horas de operação preestabelecidas (preventiva). Esses tipos de manutenção não usam qualquer informação da aplicação real.
Com a introdução da Indústria 4.0 e a disponibilidade de dados de sensores, a manutenção baseada em condições e
Visão geral e benefícios da manutenção baseada em condições
A manutenção baseada em condições é a técnica de manutenção mais fácil e intuitiva, baseada em dados da aplicação real. Os dados adquiridos são usados para monitorar a integridade do equipamento em serviço. Com esse propósito, são selecionados parâmetros-chave como indicadores para identificar falhas em desenvolvimento. A condição de um equipamento normalmente se degrada com o tempo. Isso é ilustrado pela curva P-f, que mostra um padrão de degradação típico. A falha funcional ocorre quando o equipamento não consegue executar a função pretendida. A ideia da manutenção baseada em condições é detectar a falha potencial antes que ocorra uma falha real.
Vantagens do planejamento de ações de manutenção
- Redução do tempo de inatividade
- Eliminação de paradas de produção inesperadas
- Otimização da manutenção
- Redução do estoque de peças de reposição
CBM em 3 passos
Funções de monitoramento de condição para conversores de velocidade variável
Uma parte integrante da manutenção baseada em condições envolve o monitoramento da condição do equipamento. Em aplicações de velocidade variável, a condição da aplicação geralmente depende da velocidade. Por exemplo, os níveis de vibração tendem a aumentar em velocidades mais altas, embora essa relação não seja linear. De fato, podem ocorrer ressonâncias em determinadas velocidades, que depois desaparecem quando a velocidade é aumentada.
O uso de um sistema independente para monitorar a condição de uma aplicação de velocidade variável é complicado pela necessidade de se conhecer a velocidade e o valor monitorado, correlacionado a ela. O uso de conversores para monitoramento de condição (“conversor como sensor” ou “conversor como central de sensores”) é uma solução vantajosa,pois as informações sobre a velocidade da aplicação já estão presentes na unidade. Além disso, as informações sobre a carga/torque do motor e aceleração estão prontamente disponíveis no conversor.
O monitoramento de condição segue um procedimento de três etapas:
Saiba mais no informativo técnico e no vídeo do CBM
Hoje em dia, os conversores são mais do que simples processadores de potência. Com a capacidade de atuar como sensores e centrais de sensores para processar, armazenar e analisar dados com recursos de conectividade, os conversores são elementos vitais nos sistemas de automação modernos.
Os conversores geralmente já estão presentes em instalações de automação e, portanto, representam uma grande oportunidade de atualização para a Indústria 4.0.
Isso permite novas maneiras de realizar manutenção, como a manutenção baseada em condições. As funções já estão
Mais tópicos de monitoramento baseado em condições

Primeiras inovações da Danfoss
A CBM faz parte da história das inovações pioneiras da Danfoss. Os conversores de frequência da Danfoss se diferenciam dos demais no mercado pelas funções inteligentes integradas no conversor de frequência, o que reduz a necessidade de componentes externos.
Produtos em destaque
Produtos Danfoss que usam monitoramento baseado em condições
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302O VLT® O AutomationDrive FC 301 / FC 302 foi projetado para controle de velocidade variável de todos os motores assíncronos e motores de ímã permanente. Ele vem em uma versão padrão (FC 301) e uma versão avançada de dinâmica alta (FC 302) com funcionalidades adicionais.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103O FC 103 é dedicado ao controle de compressores, bombas e ventiladores para economia significativa de energia em fábricas de refrigeração.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Este drive FC102 robusto e inteligente aprimora os aplicativos de bombas e ventiladores em sistemas de gerenciamento predial e funciona em ambientes externos na maioria dos climas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 controla todos os tipos de bombas e vem equipado com um controlador em cascata.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 INDUSTRIALConversores modulares e conversores embutidos que são facilmente integrados em todos os principais sistemas de controle.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWFuncionalidade dedicada que melhora o controle de fluxo e poupa energia em bombas industriais e aplicações de ventiladores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledProjetado para uma ampla variedade de aplicações exigentes, com foco em tamanhos de potência e drives de sistema maiores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Common DC BusPermite que integradores de sistemas, fabricantes de máquinas e OEMs projetem e construam sistemas de drives industriais eficientes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledAdequado para aplicações onde a qualidade do ar é crítica, o espaço é limitado e é necessário a transferência de calor de forma eficiente.

Primeiras inovações da Danfoss
O CBM surgiu de um histórico das primeiras inovações da Danfoss. Os conversores Danfoss se diferenciam dos demais no mercado pelas funções inteligentes incorporadas no conversor, para reduzir os componentes externos necessários.