Refrigerantes sintéticos com baixo potencial de aquecimento global

HFCs pouco inflamáveis com baixo potencial de aquecimento global

Existe um foco crescente em um novo grupo de HFCs pouco inflamáveis e com baixo potencial de aquecimento global, nenhum dos quais está em ampla utilização atualmente. Atualmente, os principais integrantes desse grupo são R1234yf e R1234ze, além de misturas entre estes e HFCs não-inflamáveis. R1234yf e R1234ze são exemplos de HFCs insaturados, também conhecidos como HFOs (hidrofluorolefina).

É provável que HFCs com baixo potencial de aquecimento global tenham um papel significativo no futuro, mas eles são tipicamente inflamáveis no limite inferior e devem ser tratados de acordo com isso.

R1234yf
O HFO R1234yf é uma alternativa com baixo potencial de aquecimento global ao R134a com pressão semelhante, mas com uma eficiência volumétrica e capacidade de refrigeração ligeiramente menores. O GWP do R1234yf (4) é muito inferior ao do R134a (1430), e esse é um dos motivos pelos quais ele foi selecionado pela maior parte do setor automobilístico como substituto para o R134a na Europa para ar condicionado automotivo. O R1234yf é um importante ingrediente das misturas mais promissoras de HFC com baixo potencial de aquecimento global. 

R1234ze(E)
O HFO R1234ze (E) é uma alternativa com baixo potencial de aquecimento global ao R134a com pressão semelhante, mas com uma eficiência volumétrica e capacidade de refrigeração reduzidas. Originalmente desenvolvido para ventilação de espuma, o custo de produção é inferior ao do R1234yf. Juntamente com o elevado peso molecular, esse é um dos motivos pelos quais o R1234ze(E) está sendo considerado para substituir o R134a em chillers centrífugos para grandes sistemas de A/C. O R1234ze (E) é um importante ingrediente nas futuras misturas de HFC, assim como o R1234yf.

Segurança
Os HFCs pouco inflamáveis devem ser manuseados adequadamente, tanto no que diz respeito a evitar fontes de ignição quanto no que diz respeito a normas e legislações relevantes. Se forem utilizados com responsabilidade, os HFCs com baixa inflamabilidade no limite inferior podem ser utilizados em várias aplicações de refrigeração e ar condicionado. 

 
Impacto ambiental
Os HFCs com baixa inflamabilidade tendem a se quebrar de maneira relativamente rápida na atmosfera. Isso garante a esses refrigerantes um baixo potencial de aquecimento global, e é a principal razão do crescente interesse por esses fluidos.