• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Refrigerantes para diminuir o potencial de aquecimento global

Principais refrigerantes em jogo

As soluções sustentáveis são do melhor interesse de todas as partes interessadas em nosso setor. A sustentabilidade protege os investimentos de longo prazo e garante a conformidade com a Responsabilidade Social Corporativa (CSR). Hoje, ao falar sobre refrigerantes e sustentabilidade de longo prazo, a Danfoss considera três parâmetros principais que devem estar alinhados para alcançar um equilíbrio sustentável: acessibilidade, segurança e meio ambiente.

Em um futuro, quando os valores de GWP diminuírem devido às reduções de fase e as demandas de eficiência energética (MEPS) aumentarem, os profissionais de HVACR se concentrarão no uso de componentes que permitam a menor carga possível e tecnologias com o melhor custo/desempenho para um determinado tipo de refrigerante.

Opções de refrigerante

Diante das crescentes pressões regulatórias para eliminar os refrigerantes de alto GWP, muitas alternativas foram introduzidas. De modo geral, há um equilíbrio entre o GWP e a inflamabilidade. A maioria dos antigos refrigerantes não inflamáveis de "assinatura" não tem substitutos simples de baixo GWP: em outras palavras, a inflamabilidade está ligada ao GWP e à capacidade do refrigerante.

Um GWP mais baixo e uma capacidade mais alta acarretam maior inflamabilidade.

O principal método para reduzir o GWP dos HFCs é torná-los quimicamente instáveis (insaturados) para que, em caso de liberação na atmosfera, eles se decomponham em um curto espaço de tempo e não permaneçam na atmosfera. Os principais gases F insaturados, também conhecidos como HFOs (hidrofluoroolefinas), são o R1234yf, o R1234ze (E) e o R1233zd. Eles têm níveis muito baixos de GWP, não são inflamáveis ou são apenas levemente inflamáveis e pertencem a um grupo de refrigerantes de baixa densidade. Infelizmente, os HFOs puros de alta densidade, como o R1132 (E), são instáveis demais para serem usados como refrigerante de fluido único.

Para obter um GWP menor de HFCs de densidade mais alta, são feitas misturas entre HFOs e HFCs. As misturas propostas dentro do mesmo grupo são semelhantes entre si, com as principais diferenças baseadas no "tipo de R1234" usado e no refrigerante exato que ele está substituindo.

Classes de refrigerantes

De acordo com a ASHRAE 34, os refrigerantes são divididos em classes, dependendo da toxicidade e da inflamabilidade. Os refrigerantes A1 não são inflamáveis e têm toxicidade muito baixa. No outro extremo da escala, com alta inflamabilidade e alta toxicidade, não há refrigerantes B3 disponíveis. Os hidrocarbonetos, caracterizados por baixa toxicidade e alta inflamabilidade, exigem precauções especiais. A amônia, por

Por outro lado, a amônia é altamente tóxica e tem baixa inflamabilidade. É amplamente utilizada, especialmente na refrigeração industrial, devido à sua alta eficiência energética.

O subgrupo A2L é composto por refrigerantes com baixa inflamabilidade. A velocidade de propagação da chama é baixa, inferior a 10 cm/s. Esses refrigerantes já estão desempenhando um papel significativo à medida que nos afastamos dos antigos HFCs de alto PAG.

Composição e GWP

Há prós e contras específicos de cada aplicação para o uso de refrigerantes. Qual é a correspondência entre os esquemas de melhoria da eficiência energética? O objetivo é uma rápida incorporação ou faz parte de um grande ciclo de reprojeto? Quais são as condições climáticas e os mercados locais estarão prontos para lidar com o fluido refrigerante? Qual é o impacto do deslizamento em uma perspectiva de serviço? Faz sentido optar por um tipo de fluido refrigerante ou será melhor adotar uma estratégia dupla? Atualmente, é evidente que os refrigerantes A2L são eficientes e estão disponíveis, embora haja uma enorme quantidade de novos lançamentos de refrigerantes. Os componentes estão disponíveis para os principais refrigerantes A2L. Para o R1234ze, aplicam-se algumas condições especiais. O R1234ze é classificado como um refrigerante A2L, mas só é inflamável acima de 30°C. É por isso que a EN 378, que é harmonizada com a Diretiva PED da UE, não reconhece o R1234ze como uma substância perigosa, mas como um fluido do grupo 2 da PED. Isso tem o efeito positivo de evitar a rastreabilidade do material para tubos e componentes até 100 mm de diâmetro normativo, enquanto os outros refrigerantes inflamáveis precisam de rastreabilidade a partir de 25 mm.

Mais informações sobre refrigerantes