Eliminação de HCFC e diminuição de HFC
Com a inclusão de um processo de diminuição global de HFCs em 2016, o Protocolo de Montreal agora tem dois regimes para controlar: ODP e as substâncias de potencial de aquecimento global. O programa de eliminação de HCFC pode ser visto na Tabela 2, e os programas de diminuição de HFC podem ser vistos na Tabela 3. Vale a pena notar que os países não A5 contam com linhas de base que já estão congeladas, enquanto os países A5 têm uma combinação da cota de HCFC (já congelada) e um consumo de HFC que ainda está por vir. Isso desencadeou algumas especulações sobre os incentivos para que os países A5 mudem primeiro para refrigerantes com baixo potencial de aquecimento global, pois isso diminuiria sua linha de base.

Programa e linhas de base de diminuição de HFC
A Danfoss aplaude as partes negociadoras do Protocolo de Montreal e sua conquista quanto a um acordo sobre a diminuição gradual dos hidrofluorcarbonetos (HFCs). O acordo histórico firmado em Kigali, Ruanda, em outubro de 2017, com o recém-adotado Acordo sobre Mudança Climática de Paris, deverá ajudar a manter a elevação das temperaturas globais abaixo dos 2 °C até o final deste século.