• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

A transição dos refrigerantes: Um guia essencial para instaladores e técnicos de manutenção

Equipe-se de conhecimento especializado sobre os refrigerantes

Conhecemos os refrigerantes e temos o compromisso de te capacitar com este conhecimento, entregando as informações e as ferramentas essenciais para o seu sucesso no campo. Não importa se você está instalando um resfriador em um novo edifício ou reformando uma câmara fria, queremos que você tenha os recursos necessários para fazer o trabalho corretamente, com agilidade, e sendo o especialista em fluidos refrigerantes que seus clientes precisam.

Visão geral do portfólio: soluções de correspondência com refrigerantes e aplicações

Descubra nossos produtos e soluções inovadores nesta visão geral. Explore uma gama diversificada de soluções para câmaras frias adaptadas a vários fluidos refrigerantes.

Tendências dos refrigerantes

Instalação de resfriamento industrial

Refrigeração industrial

Embora o cenário da refrigeração industrial pareça inicialmente livre de problemas relacionados a refrigerantes com baixo potencial de aquecimento global, acreditamos que ainda há potencial para inovação nesse setor. Devido à sua excelente eficiência e à tecnologia relativamente simples de circulação por bomba, a amônia é o refrigerante preferido para a refrigeração industrial. Há grandes expectativas para a expansão de seu uso em outros setores, impulsionada pela crescente demanda por refrigerantes sustentáveis.
No entanto, há cenários em que a amônia encontra limitações de aceitação, principalmente devido à sua natureza tóxica. Preocupações relacionadas à localização, entre outros fatores, podem resultar em solicitações para impor restrições à quantidade de amônia com a qual os sistemas podem ser carregados.
Em seguida, surge a busca por uma solução alternativa, com o objetivo de minimizar ao máximo a perda de eficiência. É nesse ponto que entram em ação as tecnologias para limitar a taxa de circulação, a expansão a seco ou soluções relacionadas. A implementação da amônia como refrigerante primário em conjunto com o CO2 como refrigerante produz métricas de desempenho notavelmente impressionantes, especialmente em contraste com os sistemas de salmoura. Em zonas climáticas variadas, os sistemas transcríticos de CO2 podem surgir como uma alternativa viável. Portanto, o entusiasmo nesse segmento persiste.

Varejo de alimentos

Refrigeração comercial / Varejo de alimentos

As aplicações de Refrigeração Comercial (RC) e Varejo de Alimentos (VA) são diversas em relação aos tipos de sistemas e refrigerantes utilizados. Elas incluem câmaras frias, merchandizers com portas de vidro e armários de exposição e ilhas, tanto em circuitos de resfriamento centralizados ou herméticos plug-ins quanto autônomos com unidades condensadoras.

As aplicações hermeticamente fechadas são adequadas para o uso de refrigerantes de baixo GWP, que são seguros devido às suas baixas quantidades de carga. Muitos desses sistemas já usam hidrocarbonetos como R600a e R290. A redução gradual da UE exige valores de GWP abaixo de 150 desde 2016.

As unidades condensadoras têm uma carga de refrigerante que normalmente fica entre 5 e 20 kg. A segurança em relação à inflamabilidade é imperativa, pois muitos desses sistemas podem ser acessados pelo público.

Refrigerantes com alto GWP, como o R404A, têm sido usados há muitos anos, mas os novos HFCs alternativos classificados como A1 têm um GWP inferior a 60% do R404A. No entanto, o impacto das temperaturas mais altas de descarga do compressor no envelope operacional e o impacto do deslizamento do refrigerante no desempenho do resfriamento apresentam novos desafios. Acreditamos que o mercado migrará para soluções com menor GWP, como CO2, R290 (hidrocarbonetos) ou misturas de HFO.

Bombas de calor

Chillers / Bombas de calor

Quando se trata de fluidos refrigerantes, os chillers geralmente são divididos em duas categorias: baixa/média (L/M) e média/alta (M/H) pressão. Os chillers de pressão L/M podem se beneficiar do uso de HFOs puros (R1233zd e R1234ze), resultando em um GWP próximo de zero. A penalidade de inflamabilidade é muito baixa e gerenciável, especialmente para sistemas instalados ao ar livre ou em salas de máquinas. Podemos esperar que, a curto e médio prazo, esse tipo de sistema adote refrigerantes de GWP ultrabaixo. O limite superior de GWP, para grandes chillers L/M, pode chegar a 630, o que corresponde ao GWP da mistura de HFO R513A, listada pela regulamentação EPA-SNAP de julho de 2015. Já o R134a será retirado da lista a partir de 2024.

Para chillers de pressão M/H, as alternativas de GWP médio estão na faixa de 125 a 750 GWP, mas os usuários devem estar dispostos a aceitar uma classificação de inflamabilidade A2L. Isso deve ser aceitável para sistemas instalados ao ar livre ou em salas de máquinas. É provável que o mercado opte por alternativas de GWP que ofereçam o melhor equilíbrio entre os custos e o desempenho do sistema. Prevemos que a escolha recairá sobre refrigerantes de alta densidade/alta pressão com um GWP em torno de 500-750.

Soluções da Danfoss para refrigerantes de baixo GWP - Trazendo a transição dos refrigerantes para a terra

Um amplo portfólio para refrigerantes de baixo GWP

Nosso portfólio de refrigerantes de baixo GWP está em constante expansão. Obtenha uma visão geral e, em seguida, mergulhe nos detalhes deste catálogo.

Deseja saber mais sobre refrigerantes?

A Danfoss é líder mundial no fornecimento de compressores e controles, e possui uma das mais extensas e completas linhas de produtos no setor de HVAC/R. Nossos produtos são encontrados em diversas áreas de negócios e aplicações. Estamos na vanguarda do desenvolvimento de produtos que utilizam refrigerantes e na avaliação da viabilidade de novos refrigerantes à medida que são introduzidos.