A bomba DDP096 Digital Displacement®, o controlador XM100 e Biblioteca de Controle Autônomo, além da bomba de engrenagem de baixo ruído shhark® Z17 foram homenageados como componentes que podem dar uma grande contribuição no desenvolvimento de máquinas agrícolas.
Três produtos Danfoss Power Solutions indicados como finalistas do prêmio Agritechnica Systems & Components Trophy 2022. Apresentado pela DLG, a Sociedade Agrícola Alemã, o prêmio reconhece o espírito inovador da indústria de fornecimento e sua importância para a tecnologia agrícola. As três inovações da Danfoss que estão entre as 20 finalistas são a bomba DDP096 Digital Displacement, o controlador XM100 e Biblioteca de Controle Autônomo, além da bomba de engrenagem de baixo ruído shhark® Z17.
A bomba Digital Displacement cria um Fluid Power hidráulico com alta eficiência e controlabilidade usando válvulas solenoides para controlar ativamente cada cilindro em uma base eixo a eixo. Essa tecnologia oferece uma taxa de resposta rápida e reduz as perdas em até 90% em comparação com as bombas convencionais. Além disso, grupos de cilindros podem ser posicionados na placa final e controlados de modo independente, criando uma bomba multisserviço em um tamanho compacto. É possível ter até três saídas controláveis separadamente em um corpo de bomba.
A solução controlador XM100 e Biblioteca de Controle Autônomo é composta por um hardware e software com alto poder de processamento que permite habilitar determinadas funções em máquinas móveis autônomas, como navegação, posicionamento, percepção, prevenção contra obstáculos e integração de sensores. A conectividade Ethernet e CAN permite que o controlador gerencie tarefas complexas e subsistemas de comando da máquina, como funções de propulsão, direção e trabalho. Com base na plataforma de software PLUS+1®, a biblioteca fornece algoritmos de software essenciais para fusão avançada de sensores e navegação autônoma, além de abranger blocos de função pré-programados que reduzem o tempo de desenvolvimento. A solução completa ajuda as OEMs a diminuir o tempo de colocação no mercado de recursos autônomos.
A compacta bomba de engrenagem de baixo ruído shhark® reduz o ruído e a vibração em comparação às tecnologias convencionais, o que pode aumentar a vida útil da bomba e de outros componentes da linha hidráulica. Ao reduzir o ruído em até 10 dB(A), a bomba de alto desempenho elimina a necessidade de medidas de redução de ruído de fim de linha, gerando economia de custo e espaço. Ela também minimiza a exposição ao ruído e vibração ocupacional, o que ajuda a melhorar o conforto e a segurança do operador. A robusta bomba de engrenagem se adapta a máquinas elétricas e híbridas, em que o ruído é mais perceptível, além de aplicações como lubrificação, direção e operações pesadas. Como resultado geral, temos uma baixa emissão de ruído, baixa vibração, economia de custos, eficiência energética aprimorada e benefícios ambientais.
Um júri composto por engenheiros de desenvolvimento de fabricantes de máquinas agrícolas avaliará os finalistas. Entre os critérios avaliados, estão: o significado prático, benefícios quanto a lucratividade e processos, benefícios para o meio ambiente e para o uso de energia e benefícios para carga de trabalho e segurança. Os vencedores serão divulgados durante uma cerimônia de premiação on-line que ocorrerá em 8 de fevereiro como parte do programa digital da Agritechnica 2022.
Ao comentar sobre as indicações ao prêmio, Jeff Herrin, vice-presidente sênior de Pesquisa e Desenvolvimento, disse:
“Nossos indicados ao prêmio Agritechnica Systems & Components Trophy representam um bom corte transversal de nossas divisões de produtos. Eles demonstram o compromisso de toda a empresa com a inovação, que é impulsionado por nosso desejo de fornecer aos clientes uma tecnologia de ponta que melhore suas aplicações. O aumento da eficiência e da produtividade no setor agrícola será um fator-chave na alimentação da crescente população mundial, por isso estamos satisfeitos por essas inovações de produtos terem sido reconhecidas pela capacidade de impactar positivamente o setor”.