• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Primeira frota de barcas de passageiros da Tailândia, totalmente elétrica, entrará na água em 2020

quinta-feira, 1 de outubro de 2020

A primeira frota de barcas de passageiros totalmente elétricas da Tailândia

  • A frota de 27 catamarãs totalmente elétricos ajudará a limpar o ar de Bangkok e a transformar o rio Chao Phraya da cidade.
  • A Danfoss Editron fornecerá os sistemas de unidade de tração elétrica para os catamarãs, que são menores, mais leves e mais eficientes do que as alternativas hidráulicas.
  • O projeto faz parte dos ambiciosos planos da Energy Absolute para promover e ampliar meios de transporte com energia alternativa na Tailândia.

BANGKOK, TAILÂNDIA – A Danfoss Editron faz parte da equipe que entregará a primeira frota de barcas de passageiros totalmente elétrica da Tailândia. A empresa fornecerá à Energy Absolute os sistemas de unidade de tração elétrica que movimentarão a frota de 27 catamarãs, que operará no rio Chao Phraya, em Bangkok, e o transformará.

Bangkok é a cidade mais visitada do mundo, tendo recebido quase 23 milhões de visitantes internacionais no ano passado. Entretanto, a qualidade do ar da cidade é constantemente registrada em níveis insalubres devido a uma combinação de fatores, como tráfego, construção e emissões de fábricas, além da queima de lixo e resíduos de plantações. As alterações climáticas sazonais da cidade, que impedem a dissipação de poluentes, como a fumaça de escapamento, agrava ainda mais a situação. Em janeiro deste ano, a poluição aérea na cidade foi registrada em um nível insalubre por pelo menos sete dias.

O Governo da Tailândia está tentando limpar o ar usando diversos métodos, como a promoção de meios de transporte com energia alternativa. A Energy Absolute está na vanguarda nessa área, com a frota de catamarãs totalmente elétricos fazendo parte de um ambicioso plano, que inclui também uma fábrica de baterias ao custo de US$ 3 bilhões e uma linha de carros elétricos.

Cada catamarã de 24 m de comprimento será capaz de transportar 200 passageiros e contará com dois motores EM-PMI375-T800, fabricados pela Danfoss Editron. Os motores fornecem uma saída de energia contínua de 174 a 192 kW, dependendo da temperatura na qual operam, e são baseados na tecnologia de relutância síncrona assistida por ímã permanente. Além disso, eles são arrefecidos a líquido, projetados para funcionar em ambientes operacionais agressivos e oferecem dimensões inferiores, menor peso e maiores eficiências do que os motores a diesel atuais.

A Energy Absolute está investindo US$ 33 milhões no projeto, incluindo a instalação de estações de carga rápida nas docas, que serão capazes de carregar as barcas em aproximadamente 15 minutos. As barcas poderão operar entre duas e quatro horas com cada carga, com um alcance de 80 a 100 km.

Duas das barcas já estão sendo testadas. Quando as duas primeiras barcas tiverem concluído os testes, o restante da frota será implementado para operadores no decorrer de um ano. Além dos operadores, hotéis e incorporadoras imobiliárias já demonstraram forte interesse nos catamarãs totalmente elétricos, pois imóveis de luxo na orla fluvial de Bangkok têm se tornado cada vez mais populares.

Ao comentar sobre o projeto, o Gerente de Desenvolvimento de Negócios para Ásia-Pacífico da Danfoss Editron, David Hunter, declarou:

“As vias fluviais de Bangkok sempre desempenharam uma função vital no transporte de pessoas e na logística. Esse projeto pode preparar o caminho para trazê-las de volta à vida de maneira sustentável, fazendo a conexão das principais redes de transporte e fornecendo uma viagem tranquila e confortável aos passageiros. Isso também ajudará a contornar a necessidade de novos túneis e estradas, com as vias fluviais se tornando um meio de transporte mais popular novamente. Se mais projetos desse tipo forem realizados, isso ajudará a cidade a ficar menos poluída e congestionada. Espera-se que a introdução dessa frota de catamarãs totalmente elétricos retire aproximadamente 9.500 toneladas de emissões de CO2 da atmosfera anualmente.”

“A Energy Absolute é uma empresa de alto nível que está investindo fortemente em infraestrutura e transportes sustentáveis. Estamos empolgados com o potencial da cooperação continuada e já estamos analisando ativamente outros projetos nos quais possamos colaborar na Tailândia, como ônibus elétricos e transporte de carga por caminhões elétricos”, acrescentou David.

Danfoss Editron

Danfoss Editron

A Danfoss Editron é especializada em sistemas de conjunto propulsor elétrico e híbrido para os mercados fora de estrada e marítimo. A EDITRON é uma divisão de negócios da Danfoss que desenvolve e fabrica sistemas de transmissão de potência de alto desempenho para veículos de serviço pesado, máquinas e embarcações marítimas com base em sua tecnologia exclusiva de relutância síncrona assistida por ímã permanente (SRPM).