![](/media/heblu1q4/dx-165-electric-29-medium.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
VEGHEL, HOLANDA – A divisão Editron da Danfoss Power Solutions forneceu as unidades de tração para duas novas escavadeiras Doosan totalmente elétricas. A Electrauvision, uma divisão da Hydrauvison, parceira da Danfoss, está fornecendo as unidades de tração da Danfoss para a Electric Construction Equipment (ECE), que tem um contrato de licença com a Doosan para modificar equipamentos da empresa para revendedores europeus.
De acordo com as Nações Unidas, o setor de construção é responsável por 23% das emissões de dióxido de carbono em todo o mundo, com quase 6% desse número vindo de máquinas e equipamentos utilizados em obras. No entanto, um número cada vez maior de países em todo o mundo vem buscando reduzir emissões relacionadas à construção, à medida que o mundo faz a transição para a emissão líquida zero. Cidades como Oslo, Helsinque, Amsterdã e Londres estabeleceram metas para canteiros de construção com emissão zero.
As máquinas recém-desenvolvidas são uma escavadeira sobre rodas de 16 toneladas e uma escavadeira sobre esteiras de 30 toneladas. Os motores a diesel tradicionais normalmente encontrados em escavadeiras foram substituídos por uma unidade de tração elétrica equipada com um motor de ímã permanente fornecido pela divisão Editron da Danfoss. O sistema é controlado por um controlador da Danfoss e conta com um display que usa a plataforma de software PLUS+1® da Danfoss. As primeiras máquinas elétricas foram entregues no final de 2021 e já operam na Holanda e Noruega, com mais pedidos sendo feitos.
Os dois modelos de escavadeira também apresentam um inovador sistema de troca de bateria, no qual uma caixa de potência elétrica é utilizada para alimentar a unidade
de tração elétrica. A caixa de potência elétrica, também controlada por um controlador Danfoss, tem um sistema de controle de climatização independente exclusivo que garante que as baterias permaneçam em excelentes condições de operação.
Antti Väyrynen, diretor de veículos fora de estrada da divisão Editron da Danfoss, disse:
"A ECE escolheu os produtos da Danfoss para o desenvolvimento dessas escavadeiras totalmente elétricas devido ao nosso excelente suporte técnico e à eficiente cadeia de suprimentos, o que ajudou a realizar o ambicioso programa de construção. Além disso, nossos motores de imã permanente oferecem uma característica de torque que corresponde perfeitamente aos requisitos das máquinas."
Brenno de Zwart, CEO da Hydrauvision, comentou:
"As escavadeiras com rodas são tradicionalmente construídas com um motor a diesel. Por isso, convertê-las em máquinas com emissão zero exigiu dois aspectos principais: a substituição do motor a diesel e a fonte de alimentação da máquina. A utilização de uma caixa de potência substituível, que pode ser carregada em outro local ou até mesmo pela própria máquina, para o fornecimento de energia é algo pioneiro no setor de construção. A caixa de potência também possui outras aplicações; entre outros, ela pode ser utilizada para carregamento CC, graças ao sistema de controle de climatização independente."
Pieter Staadegaard, CEO da ECE, acrescentou:
"Estamos orgulhosos por fornecermos esse maquinário inovador, construído utilizando técnicas e materiais sustentáveis para minimizar a pegada de carbono, para clientes e revendedores em toda a Europa. Também realizamos a homologação e certificação das máquinas e da tecnologia da caixa de potência de acordo com as regulamentações europeias mais recentes."
Outras escavadeiras totalmente elétricas da Doosan já estão em produção, incluindo 20 modelos com esteiras de 30 toneladas e 40 modelos com rodas de 16 toneladas. A ECE também está desenvolvendo um trator elétrico de 200 quilowatts e uma pá-carregadeira elétrica de 17 toneladas. Esses modelos serão baseados na mesma caixa de potência elétrica utilizada nas escavadeiras com esteiras de 30 toneladas e nas com rodas de 16 toneladas.