- O novo equipamento bate-estacas movido a bateria Junttan PMx2e produz zero emissão de CO2 e reduz a poluição sonora em comparação com o equipamento tradicional movido a diesel.
- Atualmente, o setor de construção é responsável por 39% das emissões de CO2 no mundo.
- O motor Editron da Danfoss ajuda o PMx2e a imitar o desempenho operacional de um equipamento a diesel o máximo possível, mesmo nas condições de trabalho mais desafiadoras.
KUOPIO, FINLÂNDIA – A divisão Editron da Danfoss colaborou com a Junttan, fabricante líder de equipamentos bate-estacas hidráulicos, para fornecer o primeiro equipamento bate-estacas totalmente elétrico do mundo, movido a bateria. O sistema hidráulico do primeiro equipamento PMx2e eJunttan é controlado por um motor elétrico Editron que gera energia a partir de baterias.
De acordo com pesquisas recentes, as emissões do setor de construção atingiram o nível mais alto de todos os tempos em 2019. Atualmente, o setor é responsável por 39% das emissões de CO2 no mundo. Com acordos internacionais como o Pacto de Glasgow para o Clima, estabelecido para reduzir as emissões e atingir o valor líquido zero, o setor da construção enfrenta o considerável desafio de se descarbonizar rapidamente. Isso significa que há uma grande demanda para que os fabricantes lancem máquinas e produtos de construção com emissão zero no mercado
O PMx2e foi projetado para corresponder o máximo possível ao desempenho operacional de um equipamento movido a diesel, mesmo nos ambientes de trabalho mais adversos. O resultado é uma máquina que oferece a mesma estrutura robusta e usabilidade de um equipamento bate-estacas tradicional, mas fornecendo mais potência e torque instantâneo. Além de consumir menos energia por estaca e produzir menos ruído, o PMx2e gera zero emissão durante a operação, o que é crucial.
A Junttan escolheu a divisão Editron da Danfoss para fornecer o motor da série PMI375-T1100 após ficar impressionada com seu portfólio de sofisticados sistemas de unidade de tração elétricos. A abordagem orientada por software da empresa fornece eficiência máxima e liberdade de design por ser leve e compacta. Além disso, os especialistas da Danfoss oferecem suporte técnico à Junttan na seleção de componentes de acionamento da máquina.
Antti Väyrynen, diretor de Fora de Estrada°da divisão Editron da Danfoss, comentou:
“Colaborar com a Junttan para criar o primeiro equipamento bate-estacas totalmente elétrico do mundo é um verdadeiro privilégio para nós. Na Editron, assumimos o compromisso de fornecer a tecnologia para permitir um futuro livre de carbono, além de estar na vanguarda de um setor de construção sustentável.”
O CEO da Junttan, Pasi Poranen, acrescentou:
“Esse novo equipamento bate-estacas elétrico demonstra nosso compromisso de ajudar os clientes a construir um futuro mais sustentável no mundo inteiro. Depois de quatro anos de pesquisa e desenvolvimento, estamos trazendo para o mercado o futuro substituto da máquina de alicerce profundo com motor diesel. O PMx2e possibilitará que nossos promovam uma ampla redução em suas emissões de CO2 e na pegada ambiental.”
O equipamento bate-estacas elétrico PMx2e foi posto em operação pela Per Aarsleff A/S, uma das principais empreiteiras da Europa, e sua subsidiária sueca Aarsleff Ground Engineering AB. A previsão é que a máquina entre em produção em série em 2022.