Um sistema totalmente elétrico de pá-carregadeira
- O sistema totalmente elétrico de pá-carregadeira é o mais recente exemplo de como a Danfoss Editron está transformando o mercado de construção através da eletrificação.
- O desenvolvimento do sistema proporcionou à Danfoss Editron um melhor entendimento das necessidades de seus clientes quando eles desenvolvem máquinas elétricas.
- A introdução do sistema totalmente elétrico de pá-carregadeira no mercado permitirá que a Danfoss Editron ofereça m´´ultiplos benefícios ambientais e operacionais aos seus clientes.
A Danfoss Editron desenvolveu um sistema totalmente elétrico de pá-carregadeira, o mais recente exemplo de como a empresa está transformando o mercado de construção ao capacitar a eletrificação de maquinários pesados.
Como com outros maquinários para construção, há uma crescente demanda por versões elétricas e híbridas de pás-carregadeiras, uma vez que as empresas, cidades e países ao redor do mundo continuam estabelecendo metas de redução de CO2 e emissões.
Desenvolvido no Centro de Desenvolvimento de Aplicações da Danfoss em Nordborg, na Dinamarca, o sistema totalmente elétrico de pá-carregadeira da Danfoss Editron foi projetado para fornecer níveis de alto desempenho com maior eficiência entre todos os estados do sistema, com o consumo de energia mantido ao mínimo. O sistema EDITRON inclui um motor EM-PMI375-T800, que possui uma faixa de velocidade de até 4.000 RPM e utiliza tecnologia de ímã permanente assistido por relutância síncrona, bem como conversores CC/CA EC-C1200-AFE350 e um conversor CC-CC. Sua configuração significa que sua bateria de 650 V fornece a tensão CC, que é invertida em CA para controlar o motor de tração. Os outros subsistemas também podem ser operados a partir da tensão do barramento CC.
Quando equipada com o sistema totalmente elétrico da Danfoss Editron, uma pá-carregadeira oferece múltiplos benefícios em comparação com as versões hidráulicas tradicionais da máquina, incluindo economias antecipadas de emissões de 38 toneladas CO2 por ano, com base na média de ciclos de trabalho leve, médio e alto. Ele também reduz os custos de operação, diminui ruídos do motor e minimiza vibrações durante a operação, resultando em níveis elevados de conforto para os operadores..
Comentando sobre o sistema, o engenheiro de sistemas da Danfoss Editron, Hanno Hinrichsen, disse:
“Esse sistema totalmente elétrico demonstra a abrangente experiência em eletrificação e a abordagem que somente a Danfoss Editron pode oferecer. É um outro exemplo de como nosso portfólio de produtos pode proporcionar benefícios adicionais aos nossos clientes melhorando a produtividade, o desempenho e a eficiência. Concluir esse projeto demonstra que também podemos oferece sistemas completos, bem como componentes de sistema.”
O sistema totalmente elétrico de pá-carregadeira da Danfoss Editron está em destaque no vídeo Global Thought Leaders da empresa para a CBS News.
Assista ao vídeo e veja o sistema de pá-carregadeira em ação: https://www.cbsnews.com/video/danfoss-editron-electrifying-the-world/
Danfoss Editron
A Danfoss Editron está mudando a maneira como o mundo se movimenta, com sistemas do conjunto propulsor elétricos e híbridos para veículos e máquinas de carga pesada e comerciais, tanto na terra quanto no mar.