Por muitos anos, a Danfoss desempenhou um papel importante no estabelecimento de sistemas seguros de água quente doméstica, em hospitais, hotéis, prédios residenciais e outros edifícios. Agora, nossas válvulas de balanceamento térmico MTCV e o novo controlador eletrônico CCR2+ para desinfecção automática foram significativamente aprimorados para seu benefício.
Balanceamento térmico
A base de um sistema de circulação de água quente sanitária seguro e energeticamente eficiente está no equilíbrio térmico. As válvulas de equilíbrio térmico são instaladas na tubulação de circulação de cada ramal do sistema e ajustadas para uma temperatura mínima da água necessária. Ao controlar a temperatura de retorno, o sistema DHW é equilibrado de forma automática e dinâmica. As válvulas de balanceamento térmico otimizam o desempenho, melhoram o conforto do usuário e evitam o crescimento da perigosa bactéria legionella.
Atualização de MTCV
Por muitos anos, a Danfoss MTCV tem sido uma válvula de balanceamento térmica confiável e robusta. Agora ela foi atualizada para ser ainda melhor. O interior do cone principal foi melhorado usando um polímero POM em vez de um metal. Este material é mais higiênico e especialmente interessante por causa de sua superfície lisa, evitando que partículas de água se prendam ao cone. Os outros materiais internos que estão em contato com a água agora são feitos de latão sem chumbo, aumentando o valor da vida útil. O corpo da válvula é feito de bronze Rg5, o mais alto padrão para materiais instalados em sistemas de DHW.
Controle do sistema Smat rDHW com CCR2+
Um sistema DHW equipado com válvulas de equilíbrio térmico MTCV pode ser expandido e otimizado adicionando nosso controlador eletrônico CCR2+ completamente renovado. O controlador automatiza o monitoramento da temperatura e armazena os dados. O CCR2+ oferece uma experiência moderna e digital por meio de acesso através de um PC, tablet ou celular conectado por Wi-Fi ou LAN. Em edifícios com um Building Management System (BMS), o controlador também pode ser integrado através de RS485 RTU ou IP Modbus.
Como resultado, o sistema DHW se transforma em um sistema inteligente e conectado, fornecendo status em tempo real em qualquer lugar e a qualquer hora. Os insights completos e o controle remoto oferecem muitos benefícios, como uma intervenção rápida em caso de mau funcionamento.
Desinfecção automatizada, aumento da eficiência energética
O CCR2+ não foi projetado apenas para monitoramento e controle remoto. Em combinação com os módulos de desinfecção MTCV-C e atuadores térmicos TWA, o sistema DHW torna-se um sistema de controle de temperatura totalmente automatizado com processo de desinfecção otimizado. O sistema pode ser desinfetado periodicamente, lavando-o com uma temperatura de água extra de até 78°C de acordo com um cronograma pré-definido para exterminar qualquer bactéria legionella que possa estar no sistema. Isso proporciona um uso altamente eficiente do sistema de DHW, pois a temperatura definida no MTCV pode ser reduzida para horas de operação regulares sem perda de aspectos de segurança.
![](/media/7168/mtcv_video.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/7189/mtcv_documents.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/2037/danfoss-thermal-balancing-valve-mtcv.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)