Agora, as séries de conversores VACON® NXP e VACON® 100 têm funcionalidade de monitoramento das condições (CBM) integrada. Isso permite que você use seu conversor como um sensor inteligente para monitorar a condição do motor e da aplicação. Ele o ajudará a detectar problemas precocemente e a encontrar soluções antes que elas causem impacto no processo.
Com o monitoramento das condições (CBM), os sensores internos monitoram as atividades além do conversor, coletando dados de várias fontes e gerando informações vitais e instantâneas. Esses insights ajudam você a entender melhor o que está acontecendo em todo o sistema.
A atividade monitorada inclui:
- Monitoramento das condições do enrolamento do estator do motor
- Monitoramento do invólucro de carga
- Monitoramento de vibração relacionada à velocidade por meio de sensor externo
Você pode definir vários limites e determinar automaticamente ou manualmente a linha de base para monitoramento com diferentes métodos de acordo com as normas e diretrizes relevantes.
Como as funções de monitoramento são integradas ao conversor, ele pode executar essas funções sem uma conexão à nuvem ou a um CLP. Os conversores inteligentes da Danfoss podem trocar dados com qualquer sistema comercial ou plataforma em nuvem. Eles aumentam o tempo de atividade, otimizam a eficiência e preveem as necessidades de manutenção, o que evita tempo de inatividade oneroso e reparos caros e demorados.