Os novos compressores Danfoss para bombas de calor industriais e de conforto reduzem o uso de energia e as emissões

terça-feira, 2 de julho de 2024
  • A Danfoss lança três novos compressores para refrigerantes naturais e de baixo GWP: VZN inverter scroll, PSH scroll e BOCK® semi-hermético alternativo HGX56 CO2 T

  • A Danfoss fornece aos fabricantes de bombas de calor (OEMs) suporte especializado em aplicações industriais e de conforto, abrangendo projeto de sistema, otimização de desempenho, ferramentas de simulação, instalações de teste e simplificação da fabricação

  • A experiência confiável em aplicações e o portfólio comprovado oferecem projetos de sistemas flexíveis e uma cadeia de suprimentos otimizada e estável para OEMs que desejam reduzir o tempo de colocação no mercado

Os OEMs podem acelerar a transição verde com novas e ampliadas linhas de compressores para bombas de calor industriais e de conforto. A nova linha inclui o compressor alternativo semi-hermético de 6 cilindros BOCK® HGX56 CO2 T para bombas de calor industriais de grande capacidade, compressores scroll PSH para unidades reversíveis em telhados e sistemas hidrônicos em climas frios, e os compressores scroll inverter VZN para bombas de calor comerciais leves.

O aquecimento e a refrigeração são responsáveis por metade do consumo final de energia na Europa. Em seu relatório “The Future of Heat Pumps” (O futuro das bombas de calor) [1], a Agência Internacional de Energia (IEA) estima que, até 2030, as bombas de calor podem reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO2) em 500 milhões de toneladas, o que equivale às emissões anuais de CO2 dos carros na Europa. Em todo o mundo, os setores público e privado estão incentivando escolhas mais ecológicas, como a eletrificação do aquecimento, incentivos para bombas de calor e uso de refrigerantes de baixo PAG.

Comentando sobre o afastamento dos combustíveis fósseis, Kristian Strand, Presidente da Danfoss Commercial Compressors, declarou:

“Os proprietários de edifícios estão exigindo eficiência energética e responsabilidade de seus fornecedores, o que cria uma demanda crescente por tecnologias sustentáveis e eficientes em termos de energia. Globalmente, estamos vendo a mudança do mercado de caldeiras a gás para bombas de calor em projetos de edifícios residenciais multifamiliares ou de escritórios. As bombas de calor industriais/de processo também estão ganhando força e desempenham um papel central na descarbonização de setores como o de alimentos e bebidas, produtos químicos ou têxteis. ”

Kristian Strand continuou:

“Nossa linha abrangente oferece capacidades de aquecimento em configuração de circuito único que variam de 30 kW com a linha VZN a 350 kW com os compressores BOCK®, proporcionando altas temperaturas de abastecimento de água. Esses compressores permitem que os OEMs simplifiquem os projetos, minimizem seu impacto ambiental e estejam em conformidade com diretrizes como a EPBD europeia. Temos o compromisso de ajudar os OEMs a garantir os negócios de hoje e conquistar a posição de mercado de amanhã em todos os tipos de projetos.”

Três novos compressores oferecem flexibilidade e simplicidade para qualquer bomba de calor de baixo GWP ou de refrigerante natural.

BOCK® HGX56 CO2 T - simplicidade para bombas de calor industriais

Ideal para bombas de calor de grande capacidade, o BOCK® HGX56 CO2 T semi-hermético de 6 cilindros atinge temperaturas de água de até 90°C e oferece uma alternativa eficiente à amônia e aos refrigerantes sintéticos. O HGX56 CO2 T reduz o custo, a complexidade do sistema e o número de compressores necessários para grandes bombas de calor industriais, refrigeração e sistemas de aquecimento urbano. Agora disponível na maioria dos países, a Danfoss espera que o HGX56 CO2 T esteja disponível para venda na América do Norte no início de 2025.

Compressores scroll PSH - opção de baixo GWP em climas frios

O novo compressor da linha scroll PSH é ideal para unidades rooftop reversíveis e sistemas de bombas de calor hidrônicas da América do Norte com limites mais altos de temperatura do gás de descarga. Com injeção de líquido, vapor e umidade, ele vem com um pacote completo de componentes qualificados para gerenciar a injeção e proporciona conforto durante todo o ano com uma temperatura de abastecimento de água de até 65°C/149°F. A versátil linha de scrolls PSH é otimizada para sistemas de nova geração em transição para opções de baixo GWP, como o R454B.

Compressores scroll com conversor VZN - o dobro da potência em uma única unidade

Para aplicações europeias, os OEMs podem facilmente fazer a transição de seus projetos de bombas de calor para o refrigerante natural R290 para residências multifamiliares novas ou reformadas. Projetada para acelerar a adoção de bombas de calor, a linha de compressores scroll com conversor VZN garante a simplicidade do projeto ao fornecer até 70 kW de capacidade de aquecimento em uma configuração de circuito único com menos de 5 kg de carga no circuito, para aplicações de bombas de calor ar-água. Apenas um compressor VZN fornece uma capacidade suficiente de abastecimento de água de 80°C, mesmo em baixas temperaturas ambientes.

As bombas de calor são essenciais para descarbonizar o aquecimento, e as soluções anunciadas hoje são fundamentais para permitir o sucesso dessas aplicações. As inovações da Danfoss continuarão a apoiar os profissionais que tornam possível a transição verde. Atualmente, a Danfoss fornece até 70% da lista de materiais para uma bomba de calor ar-água e tem planos de lançar produtos adicionais este ano. A plataforma Alsmart® Universal Controller, vencedora do prêmio MCE 2024, chegará ao mercado no decorrer de 2024, bem como os trocadores de calor de placa soldada otimizados para R290, apoiando ainda mais a crescente demanda por bombas de calor, inclusive em configurações residenciais de uma única casa.

A Danfoss apoia o movimento verde oferecendo aos OEMs um parceiro multifuncional confiável para projeto, construção e otimização em todas as aplicações de bombas de calor de baixo consumo de energia.

Para saber mais sobre os três novos compressores, visite heatpumps.danfoss.com.

Saiba mais sobre bombas de calor

Referências

Aplicações relacionadas