Seguindo em frente do R404A: estamos prontos quando você estiver

terça-feira, 29 de janeiro de 2019

Falta menos de um ano até que o R404A seja proibido em novas aplicações de refrigeração comercial na Europa e, a partir de 2020, apenas refrigerantes reciclados possam ser usados para manutenção. A Danfoss está pronta com uma ampla gama de componentes para escolhas populares como R448A, R449A, R513A e R452A e muito mais - e ferramentas digitais gratuitas para ajudá-lo a escolher.

om oferta incerta, preços flutuando e uma proibição total de novas aplicações, o R404A não é mais uma opção para profissionais de refrigeração na Europa. Quer opte por mudar para o R448A, R449A, R452A ou outro refrigerante, existem várias formas de o ajudarmos:

  • Componentes qualificados para os refrigerantes alternativos recentes mais importantes. Nossas mais recentes aprovações e desenvolvimento incluem válvulas solenóides EVR v2; TU, T2, TD1, TE 5-55 válvulas de expansão termostática, filtros secadores, válvulas de esfera GBC, válvulas de retenção NRV e visores SGP. Nossos compressores scroll (Evolution A), VLZ inverter scroll e MTZ e NTZ (Evolution B) da MLZ e LLZ são qualificados da mesma forma - bem como unidades condensadoras internas e externas Optyma.
  • Compatibilidade com múltiplos refrigerantes significa que a maioria desses componentes é compatível com vários refrigerantes - o que reduz o número de referências e traz versatilidade, ao mesmo tempo em que permite manter o estoque baixo.
  • Ferramentas e aplicativos digitais gratuitos para ajudá-lo a escolher o refrigerante e os componentes certos de maneira rápida e fácil - a partir do seu computador, tablet ou dispositivo móvel.

Em resumo, quando você estiver pronto para deixar o R404A, temos várias soluções para tornar a mudança segura e livre de problemas, tanto para aplicações de baixa quanto de média temperatura.

Quando o R404A está sendo desativado na Europa?

O Potencial de Aquecimento Global (GWP) do R404A de 3922 está bem acima do nível de 2500 impostas pela regulamentação do F-Gas para equipamentos de refrigeração estacionária para temperaturas acima de -50 ° C. É, portanto, já afetado pelas regras de eliminação de refrigerante da UE.

A oferta foi reduzida por cotas, o que significa que os preços flutuaram muito nos últimos meses. A partir de 1º de janeiro de 2020, apenas a R404A reciclada será autorizada para manutenção - e ela não poderá mais ser usada em nenhum novo equipamento de refrigeração e refrigeração.

O conselho oficial é que os profissionais devem parar de usar o R404A o mais rápido possível.

Qual é o impacto no desempenho do sistema e componentes?

Para câmaras frigoríficas e outras aplicações comerciais de refrigeração pequenas a médias, o R448A e o R449A e o R452A ou o R134a são alternativas excelentes ao R404A, com uma redução de 50 a 65% no GWP. O R513A, alternativa mais recente, também é muito apropriado em aplicações de média pressão de retorno (MBP).

Para unidades pequenas e autônomas (normalmente em serviços de alimentação), os refrigerantes naturais podem ser uma opção sustentável a longo prazo. Em equipamentos novos, onde a carga é inferior a 150g ou quando a localização permitir, os componentes da classe A3, como R290 e R600A, podem ser ideais. O R513A e o R134a também são uma boa alternativa acessível para sistemas MBP com maior carga de refrigerante.


Esses infográficos ilustram o impacto da mudança de refrigerante no desempenho do sistema com:

Como faço para encontrar componentes compatíveis que estão disponíveis agora?

O Coolselector 2 facilita a seleção dos melhores componentes para uso com refrigerantes de baixo GWP. Insira algumas variáveis - por exemplo, capacidade de resfriamento, refrigerante e temperaturas de evaporação e condensação - e o software sugerirá opções para atender às suas necessidades. Com o módulo de “aplicações comerciais”, você também encontrará suporte para cálculos de carga de câmaras frias e encontrará todas as soluções da Danfoss disponíveis com o refrigerante selecionado.

A versão mais recente inclui diagramas detalhados de log (p)-h para uma enorme seleção de refrigerantes, bem como uma visão geral de componentes e refrigerantes correspondentes.

Ele é atualizado regularmente com novos produtos e recursos, e está disponível on-line e como um download para o seu PC.

Onde posso obter ajuda para atualizar novos refrigerantes?

Não existe um refrigerante de substituição único para todos os fins - mas as ferramentas certas podem tornar a sua manutenção ou adaptação muito mais fácil:

  • Refrigerant Slider é o aplicativo móvel mais popular para profissionais de refrigeração em todo o mundo. Ele transforma seu smartphone em um controle deslizante pressão-temperatura - com informações detalhadas sobre mais de 80 refrigerantes diferentes, incluindo GWP, Potencial de Destruição do Ozônio (ODP), classe, tipo de óleo, mistura química e número CAS.
  • A ferramenta Low-GWP Refrigerant Tool está disponível nas versões para celular e desktop, para ajudá-lo a identificar quaisquer alterações no ajuste do superaquecimento da TXV ao trocar o refrigerante no sistema por uma alternativa de menor GWP.

Sua caixa de ferramentas de baixo GWP:

Você encontrará todas essas ferramentas no nosso dedicado Centro de Transição de Refrigerantes