A ExpoPostos vai atingir frio de até -5°C. É a experiência que Zero Grau e Danfoss prometem proporcionar aos clientes e visitantes da feira com o projeto The Cool Bar no estande B12. A 14ª edição da ExpoPostos & Conveniência 2019 acontece em São Paulo, entre 13 e 15 de agosto, no São Paulo Expo.
A novidade da Zero Grau é o Walk In Coller, expositor que compõe o The Cool Bar. O equipamento contém a unidade condensadora Optyma™ Slim Pack da Danfoss, que permite o resfriamento de alimentos e bebidas. “O equipamento é versátil, com foco em lojas de conveniência, distribuidores e demais empresas do setor de food service. Nosso objetivo em participar da ExpoPostos é justamente demonstrar a praticidade do produto nestes locais que são foco da feira”, comenta Leandro Spaniol, coordenador de marketing da Zero Grau.
Na ExpoPostos, a novidade envolve uma experiência dentro do equipamento. Os visitantes poderão entrar no expositor, em uma temperatura de até -5°C, e conhecer toda a estrutura interna. Além disso, serão instaladas quatro torneiras de chope na parede lateral externa dentro do estande e, dentro do expositor, estarão os barris de chope gelando. “Dentro desse equipamento vamos montar um espaço onde o cliente poderá conhecer o equipamento e sentir a experiência do frio em uma temperatura de até -5°C. Com certeza alguns dos visitantes da feira nunca tiveram essa sensação de frio extremo. Quem se sentir à vontade, poderá beber um chope enquanto sente, literalmente, a capacidade de resfriamento do equipamento”, afirma Spaniol.
Expositor com portas de vidro com uma câmara fria por trás, o Walk In Cooler possibilita guardar o estoque junto à área de reposição. O reabastecimento das prateleiras é feito de forma ágil, sem fluxo de mercadorias e funcionários na área de clientes, com estoque junto ao equipamento. Ou seja, essa reposição de produtos é feita pela parte interna, possibilitando a entrada do operador.
A necessidade de realizar a refrigeração de forma projetada para utilização em áreas externas e com baixo nível de ruído foi o ponto de partida para a parceria entre a Danfoss e a Zero Grau. Para proporcionar a refrigeração ideal o equipamento conta em sua parte externa com a unidade condensadora Optyma™ Slim Pack, da Danfoss, líder global no fornecimento de tecnologias que atendem à crescente demanda da cadeia produtiva de alimentos, eficiência energética, soluções favoráveis ao clima e infraestrutura moderna.
A carenagem da Optyma™ Slim Pack é galvanizada, pintada, tratada e testada para garantir vida útil à unidade condensadora. A solução da Danfoss se encaixa perfeitamente em nichos compactos, como os espaços indicados para uso do Walk In Cooler. Com válvulas de conexão rápida para as linhas de sucção e de líquido e também para manutenção em sua área externa, a Optyma™ Slim Pack está entre as unidades mais rápidas e fáceis de instalar. O design do MCHE poupa tempo e esforços, garantindo vida útil mais longa e eficiência otimizada.
“Por ser um equipamento modular, construído por projeto a partir de chapas de isolamento térmico, cortadas e fixadas umas nas outras, o Walk In Coller é adaptado ao espaço que o cliente precisar - largura, altura, profundidade e número de portas de vidro. Há também com o opcional das torneiras de chope em uma das paredes laterais, no qual torna o equipamento mais dinâmico. Estas torneiras podem, inclusive, receber aquele sistema de venda de chope por cartão ou aplicativo, que o cliente compra crédito e se serve o quanto quiser, pagando a conta na saída. Como o equipamento tem o serviço e o estoque no mesmo local, isso possibilita a dinâmica e agilidade do atendimento, deixando tudo automatizado, demonstrando a versatilidade do expositor”, completa Spaniol.