Construída sobre uma base de controle preciso de superaquecimento, a válvula de expansão termostática Danfoss TD1 agora apresenta um tubo capilar de aço inoxidável mais sustentável e um bulbo sensor. Como parte de nosso portfólio líder do setor de soluções compatíveis com GWP baixo e ultrabaixo, o TD1 oferece até 15% mais economia de energia e até 20% de redução no tempo de pull-down sob condições operacionais reais em comparação com tubos capilares.
Conhecida por sua alta eficiência e qualidade, a válvula de expansão termostática TD1 foi projetada para controlar a injeção de líquido em evaporadores de pequena capacidade para aplicações de refrigeração comercial, como expositores de portas de vidro, geladeiras e freezers comerciais, câmaras frigoríficas, máquinas de gelo, armários de sorvete , e dispensadores de bebidas refrigeradas.
A linha TD1 agora apresenta um tubo capilar e um bulbo sensor, ambos feitos de aço inoxidável - que serão padrão em todos os TXVs da Danfoss com aprovação UL a partir de março de 2022. Além de ser um material mais sustentável que o cobre, o aço inoxidável também é mais adaptável a temperaturas variadas.
Projetado para condições da vida real
Em comparação com os tubos capilares padrão, as válvulas de expansão termostática têm uma grande vantagem: a capacidade de se adaptar a diferentes condições de resfriamento para um controle eficiente do superaquecimento.
Isso permite que os OEMs construam soluções mais eficientes e confiáveis que atendam às regulamentações de refrigerantes A3 e reduzam os custos indiretos de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, aumenta significativamente a qualidade e a segurança dos alimentos.
Com suporte técnico para seleção de produtos e testes unitários, estamos comprometidos em garantir uma transição suave para a válvula de expansão termostática TD1.
Testado e comprovado: a válvula TD1 comprovadamente aumenta a eficiência energética enquanto otimiza os custos de desenvolvimento
Testes completos realizados no Danfoss ADC (Application Development Center) mostraram ganhos substanciais ao escolher a válvula de expansão termostática TD1 em vez de um tubo capilar.
Com base em testes GDM e CFF em condições operacionais reais, o TD1 oferece até 15% de economia de energia em temperaturas ambientes variadas em comparação com um tubo capilar otimizado para condições de pull-down ou para condições de projeto da unidade. E a válvula reduziu o tempo de pull-down em até 20% em relação a um tubo capilar dimensionado para operação no ponto de ajuste.
Os benefícios de desenvolvimento incluem um tempo de colocação no mercado mais rápido com um processo de fabricação mais simples combinado com menos tempo necessário para projeto e teste. Além disso, a conformidade com A3 permite uma transição fácil para refrigerantes de GWP baixo e ultrabaixo.
Parte do nosso portfólio completo de soluções prontas para A3
A mudança de design de aço inoxidável na linha TD1 reforça o foco de sustentabilidade da Danfoss e seu suporte para a transição verde com um amplo portfólio de unidades de condensação, compressores e componentes compatíveis com A3. Combinado com o conhecimento e a experiência da linha de frente, continuamos comprometidos em ajudá-lo a fazer a transição A3 no seu próprio ritmo.
Para obter mais informações sobre a válvula de expansão termostática TD1, visite a página do produto
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de expansão termostáticas TD 1, orifício fixo
A válvula de expansão termostática TD1 / TDE 1 foi projetada para regular a injeção de líquidos em evaporadores de menor capacidade em sistemas de refrigeração, bombas de calor e ar condicionado. A injeção de líquidos depende do superaquecimento do refrigerante na saída do evaporador, onde o bulbo deve ser colocado.