Os gases não condensáveis (GNCs) representam um desafio para os sistemas de refrigeração industrial. Como os NGCs são incapazes de condensar dentro de um condensador, eles podem ter um sério impacto nas condições operacionais, na eficiência energética e na vida útil de um sistema. O ar é o gás não condensável mais abundante que afeta os sistemas de refrigeração industrial, muitas vezes entrando durante a operação ou serviço.
Translation: O Sistema de Purga Inteligente para amônia Danfoss (IPS) é uma unidade de purga independente e fácil de instalar, projetada para remover gases não condensáveis de até oito pontos em um sistema de refrigeração de amônia industrial, resultando em um sistema de refrigeração mais eficiente em termos de energia. planta com menor consumo de energia.
"Estamos muito entusiasmados com o lançamento do nosso novo Sistema de Purga Inteligente. Não apenas continuamos a tradição da Danfoss de fornecer produtos inovadores ao mercado, mas também mantemos nossa promessa de atender à crescente demanda por produtos inteligentes e conectados , disse Anders Olsen, gerente de marketing de refrigeração industrial.
Fácil instalação e manutenção
Cada aspecto do IPS é projetado para fornecer uma instalação simples, segura e econômica e um serviço sem complicações. Como resultado, o IPS foi construído como um projeto autônomo com apenas uma conexão mecânica, uma conexão de energia elétrica e uma conexão Modbus RTU. O assistente de configuração plug-and-play permite a inicialização em apenas 10 minutos e minimiza o risco de erros durante o comissionamento.
O autodiagnóstico IPS, juntamente com a funcionalidade de comunicação habilitada pelo Modbus RTU, fornece status operacional e de alarme remoto instantâneo, reduzindo o tempo gasto na localização de erros. Além disso, o design autônomo permite um rápido bombeamento - geralmente em menos de 20 minutos - para que a manutenção seja rápida e econômica.
Maximize o desempenho do sistema com purga automática
O IPS apresenta uma função de purga automática baseada no acúmulo de NCG, em oposição à purga puramente baseada em tempo encontrada em outros modelos, resultando em purga com eficiência de tempo e energia. O IPS monitora continuamente a pressão diferencial entre o refrigerante do sistema e o refrigerante de purga, resultando em maior eficiência, menor concentração de amônia residual e redução da carga do compressor.
Melhore a segurança operacional
O IPS executa o autodiagnóstico continuamente e será desligado em caso de necessidade. Ter apenas um ponto de integração com o sistema principal reduz o risco em caso de problemas com o sistema principal. O IPS registra dados em ciclos de purga anteriores, o que facilita a identificação de problemas do sistema, mantendo assim o sistema funcionando com eficiência máxima.
"Os algoritmos inteligentes do IPS se adaptam às mudanças nas condições do sistema e se auto-otimizam, ao mesmo tempo em que oferecem aos nossos clientes a capacidade de monitorar remotamente a atividade em todos os momentos, conectando-se ao sistema de supervisão. Não temos dúvidas de que a inteligência do aplicativo e a capacidade de se comunicar com nossos dispositivos de campo e produtos mecânicos é o futuro da nossa indústria", disse o gerente de produto da IPS, John Kelly.
Para explorar como o sistema de purga inteligente Danfoss (IPS) pode melhorar seu sistema de refrigeração industrial, visite-o aqui