Se você está procurando atualizar sua unidade de refrigeração comercial ou quer um novo sistema a partir do zero, conte com as nossas soluções completas de refrigeração de CO2. Não apenas o CO2 é fácil para o meio ambiente, mas quando aliado a nossos anos de experiência e tecnologia, seus sistemas tornam-se fáceis de instalar, manter e fornecer eficiência energética excepcional em qualquer tipo de clima.
Com a regulamentação dos gases fluorados e com o objetivo de eliminar gradualmente o uso de refrigerantes de hidrofluorocarbono (HFC), sem mencionar o aumento constante dos preços dos refrigerantes, muitas empresas estão buscando agentes alternativos de refrigeração. Idealmente, um que possa cumprir com as exigências regulatórias e, ao mesmo tempo, beneficiar seus resultados.
Um refrigerante natural. Uma alternativa natural.
Uma dessas alternativas que ganha impulso é o CO2 (R744). Uma das vantagens mais significativas deste refrigerante são seus benefícios ambientais. O CO2 é um agente refrigerante natural, não tóxico e não inflamável que tem um potencial de aquecimento global (PAG) significativamente menor, de apenas um (1), quando comparado aos HFCs.
Traduzindo para uma pegada de carbono menor e colocando seu negócio à frente da curva em relação à conformidade regulamentar.
Alta eficiência, custos mais baixos.
Outro benefício inerente da refrigeração de CO2 é a alta eficiência energética operacional. Os sistemas de CO2 consomem menos energia do que os sistemas de refrigeração tradicionais, enquanto o agente refrigerante em si é menos caro do que os refrigerantes sintéticos. Isso significa menores custos operacionais e menor consumo de energia. Uma escolha ideal para as empresas que observam seus resultados e suas contas de energia.
Seguro, confiável e melhor ainda: disponível.
O que diferencia nossas soluções de refrigeração de CO2 é a tecnologia. Nossos sistemas são projetados para operar em uma ampla gama de condições, desde altas temperaturas ambientes até aplicações a baixas temperaturas. Tornando estes sistemas e soluções adequados para uma variedade de aplicações de refrigeração comercial.
Além de sua praticidade, nossos sistemas completos de CO2 são de projeto modular, garantindo que sejam fáceis de instalar, operar, manter e expandir. Como tal, fornecemos suporte especializado aos clientes com o respaldo de décadas de experiência, incluindo assistência técnica, tornando a instalação e a manutenção seguras, simples e confiáveis. Estes fatores tornam a Danfoss uma opção atraente para as empresas que procuram uma transição sem problemas para a refrigeração de CO2.
Refrigerar com responsabilidade.
Com a eliminação progressiva dos gases fluorados, mais conhecidos como gases "F", pela legislação, os agentes de refrigeração alternativos não serão mais a melhor escolha para seu negócio. O CO2 proporciona uma alternativa sustentável e eficiente em termos energéticos.
Quer você esteja considerando sua primeira solução de CO2 ou queira atualizar um sistema existente, nós estamos aqui para ajudar. Com uma gama de soluções inovadoras de refrigeração comercial "tudo em um", podemos ajudá-lo a se beneficiar plenamente da refrigeração de CO2.
Para maiores informações, por favor entre em contato.