- A solução inovadora de energia do hospital dinamarquês Sygehus Sønderjylland, com tecnologia e colaboração da Danfoss, estabelece um novo padrão para práticas de saúde sustentáveis.
- Espera-se que duas novas bombas de calor e um sistema hidrônico atualizado levem a uma economia de energia de 12.500 Mwh, o equivalente ao consumo total de calor de cerca de 740 residências dinamarquesas.
O Sygehus Sønderjylland - o hospital local de Sønderborg, no sul da Dinamarca - está liderando o caminho para garantir um futuro mais verde e sustentável na área da saúde, pois está substituindo os sistemas de aquecimento e resfriamento à base de óleo por uma tecnologia com eficiência energética.
O dia de hoje marcou a inauguração de duas novas bombas de calor e de um sistema hidrônico atualizado, que darão suporte ao hospital em sua transição para se tornar neutro em termos de carbono, à medida que elimina os combustíveis fósseis. Com uma capacidade combinada de 2,6 MW, duas bombas de calor Energy Machines™ fornecerão ao hospital aquecimento e resfriamento sustentáveis. Cada máquina é equipada com quatro compressores Turbocor® isentos de óleo da Danfoss. Esses compressores apresentam eficiência excepcional, especialmente para aplicações de resfriamento, o que os torna excelentes para edifícios com alta demanda de resfriamento, como hospitais, instalações de fabricação e centros de dados.
Bo Libergren, Conselheiro Regional, afirma:
“Estamos entusiasmados por inaugurar oficialmente nossas duas novas bombas de calor como parte da nova sala de demonstração para clientes do hospital. Essa é uma mudança significativa em relação aos combustíveis fósseis e às caldeiras a gás ultrapassadas. Na Sygehus Sønderjylland e em nossa região, temos o compromisso de reduzir nossa pegada de carbono, e nosso objetivo é que esse projeto inspire o setor de saúde a seguir nosso exemplo para acelerar a transição ecológica”.
A nova solução não apenas reduz o impacto ambiental do hospital, diminuindo sua pegada de carbono, mas também cria um clima interno mais confortável, dando um exemplo de como os sistemas de energia do futuro são eletrificados, hidrônicos e integrados.
Eficiência energética por meio de sistemas integrados e acoplamento de setores
As duas novas bombas de calor substituirão os sistemas de aquecimento e resfriamento a gás e a óleo por meio de tecnologia de eficiência energética e deverão reduzir o consumo anual de energia do hospital em cerca de 12.500 MWh. Isso equivale ao consumo total de calor de cerca de 740 residências dinamarquesas médias.
Além de produzir resfriamento direto para as instalações técnicas do hospital, scanners, clínicas ambulatoriais e enfermarias, o hospital usará o excesso de calor recuperado do resfriamento para atender ao processo hospitalar e às cargas de calor de conforto, utilizando o calor para manter o conforto de funcionários e pacientes. O novo sistema integrado também permitirá que o hospital se torne um fornecedor de energia, pois o hospital fornecerá calor à rede de aquecimento distrital local em termos de calor excedente para ampliar ainda mais o impacto da descarbonização na comunidade local. Quando o sistema estiver totalmente implementado, o hospital espera vender 15.800 MWh de calor excedente para a rede, o que poderia cobrir o consumo de calor de mais de 930 residências dinamarquesas médias.
Jürgen Fischer, Presidente da Danfoss Climate Solutions, afirma
“Essa parceria é um exemplo de como a inovação e a colaboração podem impulsionar mudanças sustentáveis. Ela também demonstra nosso compromisso na Danfoss de co-desenvolver soluções sustentáveis para descarbonizar o aquecimento e a refrigeração. Estamos orgulhosos da parceria com a Sygehus Sønderjylland e a empresa de aquecimento distrital Sønderborg Varme, pois estabelecemos um novo padrão para descarbonizar o setor de saúde”.
O projeto foi liderado por um comitê de direção com representantes da Prefeitura de Sønderborg, Sønderborg Varme A/S, Rambøll e representantes dos hospitais da região, além da Danfoss.
Para obter mais informações, entre em contato:
Pia Beltrão Hansen
E-mail: pia.hansen@danfoss.com