No primeiro semestre de 2019, as vendas do Grupo Danfoss atingiram 3,2 bilhões de euros, um aumento de 125 milhões de euros em relação ao mesmo período do ano anterior. O crescimento foi impulsionado pela demanda por soluções com baixo consumo de energia e baixas emissões na Europa e na América do Norte, enquanto a China foi impactada pela desaceleração econômica - que também se espalhou para a Europa e América do Norte no final do segundo trimestre. Os lucros da Danfoss (EBIT) somaram 351 milhões de euros, o que está próximo dos resultados muito fortes do primeiro semestre do ano passado, quando ajustados pelos ganhos do desinvestimento do ano passado do negócio de bombas de calor Thermia. A margem EBIT foi de 11,1%.
“Entregamos um forte desempenho em um mercado cada vez mais rigoroso. Fornecemos uma ampla gama de tecnologias e soluções, que desempenham um papel crucial na solução da mudança climática. Ao mesmo tempo, as soluções de eficiência energética e baixa emissão avançaram muito. No entanto, a incerteza criada pelo conflito comercial entre EUA e China e outros conflitos geopolíticos se espalhou para o resto do mundo, e estamos preparados para uma economia global entrando em uma fase de pouco ou nenhum crescimento, onde o crescimento do mercado pode se tornar negativo nas indústrias mais cíclicas”, explica Kim Fausing, presidente e CEO da Danfoss.
Os primeiros seis meses de 2019 do Grupo Danfoss foram caracterizados por um forte foco contínuo no desenvolvimento e no fortalecimento dos quatro negócios principais, mais evidente por meio do investimento de 140 milhões de euros em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos - um aumento de 11% em relação ao ano passado.
“Continuaremos a investir para fortalecer a Danfoss em longo prazo e assegurar o crescimento futuro. Esse é o núcleo de nossa estratégia, a maneira como podemos permanecer na vanguarda e ser o parceiro tecnológico mais atraente para nossos clientes”, acrescenta Kim Fausing.
Em julho, a Danfoss concluiu a aquisição da empresa americana UQM Technologies, fornecedora líder de sistemas de propulsão para veículos elétricos comerciais e fora-de-estrada. Com a crescente demanda por soluções elétricas, a Danfoss investiu pesadamente nessa área e hoje é líder mundial em soluções elétricas para veículos e embarcações marítimas.
“O mundo entrou em uma transformação digital e elétrica com um forte foco em sustentabilidade que mudará fundamentalmente nossos sistemas de energia e a forma como a usamos. As coisas estão se movendo rapidamente nessas áreas e, para permanecer na vanguarda, estamos atualmente investindo em inovação e adquirindo novas tecnologias”, conclui Kim Fausing.
Principais números do primeiro semestre de 2019:
• As vendas cresceram 4%, para 3,166 bilhões de euros (primeiro semestre de 2018: 3,041 bilhões), correspondendo a um crescimento de 2% em moeda local.
• O lucro operacional (EBIT) totalizou 351 milhões de euros (primeiro semestre de 2018: 370 milhões). A margem EBIT foi de 11,1% (primeiro semestre de 2018: 12,2%).
• O lucro líquido do primeiro semestre foi de 242 milhões de euros (primeiro semestre de 2018: 253 milhões).
• Os gastos com inovação aumentaram 11% para 140 milhões de euros (primeiro semestre de 2018: 126 milhões), correspondendo a 4,4% das vendas (primeiro semestre de 2018: 4,1%).
Perspectivas para 2019 confirmadas
Conforme publicada no Relatório Anual de 2018, a perspectiva para 2019 é mantida: a Danfoss espera expandir ou manter sua participação de mercado, aumentando a rentabilidade medida como margem em comparação com o nível de 2018, após investimentos contínuos em digitalização e eletrificação.
No entanto, o risco associado às perspectivas aumentou devido ao atual ambiente geopolítico - em particular o conflito comercial em curso entre os EUA e a China e outros conflitos, que criaram um alto nível de incerteza que afeta negativamente o crescimento do mercado em setores cíclicos.