Retrofit do sistema de distribuição de água e ar do NorteShopping gera 30% de economia

quarta-feira, 29 de maio de 2019

O NorteShopping passou por diversas expansões ao longo dos anos. Como consequência, inúmeras adaptações do sistema de climatização foram realizadas e não necessariamente de forma integrada. Com um sistema de climatização na metade da sua vida útil e com diversos componentes inoperantes, o empreendimento precisava de um trabalho que conjugasse restauração/revitalização dos sistemas com a inclusão de novos elementos para alavancar a eficiência energética.

 

Para aumentar a eficiência do sistema de climatização, otimizando o conforto térmico e reduzindo o consumo de energia e de água, o NorteShopping recorreu à Yield Control Soluções em Energia, empresa de consultoria e engenharia aplicada especializada em eficiência energética para sistemas de ar condicionado.

 

A quatro mãos, a Yield Control e o NorteShopping escolheram a Danfoss como fornecedora de válvulas de controle e balanceamento independente de pressão AB-QM, de conversores de frequência VLT® HVAC Basic FC 101 e de válvulas de três vias proporcionais para controle do by-pass e para auxiliar no gerenciamento da temperatura de retorno da água gelada, explica

João Tiziani, sócio-diretor da Yield Control Soluções em Energia.

 

“A equipe da Danfoss ajudou bastante na construção da solução técnica, com visitas e suporte sempre que preciso. Os produtos da Danfoss foram aplicados visando melhorar a qualidade e o controle do sistema de distribuição de água gelada”, ressalta Tiziani.

 

O retrofit do sistema de distribuição de água e ar combinado com a melhor aplicação do sistema de automação e de controle entrou em operação no último trimestre de 2018. Segundo Tiziani, a aplicação dos produtos da Danfoss contribuiu bastante para atingir os níveis projetados de economia de aproximadamente 30%.

 

Um dos diferenciais foi a grande integração entre as equipes Danfoss, Yield Control e NorteShopping ao longo do processo de implantação e comissionamento. Com a implantação de um novo sistema de automação, de controle e de balanceamento, está sendo possível ter uma distribuição mais homogênea e equilibrada da água gelada nos circuitos hidráulicos secundários, além de proporcionar benefícios financeiros decorrentes da modulação variável da vazão para atender a demanda térmica efetiva em cargas parciais.