As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site http://www.engenhariaearquitetura.com.br/sannar/eventos/formulario.html.
O engenheiro de vendas Marcio Costa ministrará a palestra “Soluções Danfoss de alta eficiência para o mercado de ar condicionado comercial” em 11 de março, das 16h10 às 16h50, no auditório 3. A segunda palestra da Danfoss no SANNAR será sobre “Soluções eficientes para prédios inteligentes”, ministrada pelo engenheiro de vendas Katuaki Hayashida Junior no dia 12 de março, das 15h30 às 16h10, no auditório 3.
Além das palestras, a Danfoss vai expor suas soluções de alta eficiência em HVAC-R: o Transmissor de Pressão VLT® PTU 025 pronto para a diretiva ErP, a nova geração de compressores scroll DSH para cargas parciais, a terceira geração dos compressores scroll VZH e a nova válvula de balanceamento e controle independente de pressão AB-QM 4.0, todos lançados na última edição da Febrava.
Além dessas novidades, o estande da Danfoss mostrará o Danfoss Turbocor®, primeiro compressor de rolamento magnético sem óleo para o segmento HVAC do mundo; os trocadores de calor a microplacas e os trocadores de calor microcanal, as válvulas de expansão eletrônicas ETS Colibri, o atuador NovoCon e os conversores de frequência.
O SANNAR tem como objetivo mostrar as práticas em projetos para obter eficiência energética dos sistemas de climatização para projetistas, instaladores, clientes finais (investidores), OEMs etc.