![](/media/8673/mock-up-page-pd.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
A Danfoss firmou uma colaboração com a Microsoft para trazer a experiência de domínio em Refrigeração e HVAC para a nuvem. Com essa colaboração, os clientes se beneficiarão do conhecimento de longa data do setor em uma nova plataforma desenvolvida pelo Microsoft Azure. Os novos serviços em nuvem permitirão grandes economias, eficiência operacional e podem aumentar ainda mais a eficácia das vendas para proprietários e profissionais de sistemas de refrigeração e HVAC.
Acelerando a transformação digital
Com essa colaboração, a Danfoss amplia sua experiência em aplicativos e se torna um fornecedor independente de software (ISV) reconhecido. Juntas, a Danfoss e a Microsoft trarão tecnologia moderna e conhecimento de domínio para proprietários e profissionais de sistemas de refrigeração e HVAC.
Os serviços baseados na nuvem permitirão aos varejistas de alimentos reduzir a perda de alimentos, reduzir o consumo de energia e otimizar o desempenho geral da loja. Eles se beneficiarão dos mais de 80 anos de experiência da Danfoss como fornecedor de soluções em refrigeração e HVAC. A infraestrutura de nuvem do Microsoft ™ Azure fornecerá escalabilidade e segurança de dados.
A IoT torna a operação comercial simples, eficiente e mais eficaz
Hoje, para as lojas de varejo de alimentos, as operações estão se tornando cada vez mais complexas. Manter a conformidade e reduzir a perda de alimentos exige muito trabalho manual. Garantir que a refrigeração, a iluminação, a climatização, etc. funcionem eficientemente pode consumir muito tempo e, muitas vezes, requer conhecimento especializado. Com mais ativos sendo integrados aos sistemas de energia renovável, mobilidade eletrônica e energia descentralizada, um novo potencial, mas também complexidade, é introduzido para os varejistas de alimentos. O resultado pode ser que as lojas acabem gastando mais tempo e energia para executar as operações diárias.
O Danfoss Cooling Cloud Suite permite total transparência 24 horas por dia, permitindo que os varejistas de alimentos se concentrem no núcleo de seus negócios. Os serviços baseados em nuvem aumentam a eficiência operacional, processando e analisando dados de ativos de refrigeração, HVAC, iluminação e outros ativos. Os dados são gerenciados de maneira segura e oferecem informações valiosas para a loja de varejo de alimentos em interfaces de usuário fáceis de usar.
“Trazemos mais de 80 anos de experiência no domínio e liderança em soluções de refrigeração e refrigeração para uma solução em nuvem de classe mundial” observa Dr. Jan-Hendrik Sewing, vice-presidente sênior da Danfoss, controladores eletrônicos e divisão de serviços e chefe global da Danfoss Food Retail Vertical . “O Danfoss Cooling Cloud Suite ajudará as lojas de varejo de alimentos a se concentrarem em seus principais negócios, otimizando e automatizando os processos atuais, além de fornecer informações acionáveis, por exemplo. lojas de marcação de bancada para identificar os melhores e os melhores desempenhos. Isso levará a custos operacionais e consumo de energia reduzidos e a um aumento na eficácia de vendas e marketing. ”
Com o Danfoss Cooling Cloud Suite, os varejistas de alimentos poderão eliminar até 80% do tempo usado para gerenciar problemas com o equipamento da loja, pois os ativos conectados são monitorados e analisados, garantindo ação imediata em caso de falha do compressor, vazamento de refrigerante ou outros problemas . Eles também terão uma redução de até 40% na perda de alimentos, pois a temperatura é monitorada automaticamente e os alarmes são enviados à loja se os limites de temperatura estiverem acima do limite. Por fim, as lojas podem obter acima de 30% do total de economia de energia consumida por aparas de carga de pico e reduzindo o consumo de energia de luzes, refrigeração, HVAC e outros aparelhos elétricos.
Perceber os custos operacionais e reduzir o consumo de energia com o Danfoss Cooling Cloud Suite é fácil, pois sensores, controles e gateways podem ser adaptados em qualquer loja. Os serviços são baseados na nuvem e não requerem hospedagem local, permitindo rápida implantação e escalabilidade para qualquer necessidade da loja.
"Com a experiência em aplicativos da Danfoss, vemos uma grande oportunidade de agregar valor no setor de varejo de alimentos", diz Paul Maher, gerente geral de experiências do setor da Microsoft. “Com a Danfoss, levamos um dos mais fortes casos de uso da IIoT até a data em refrigeração para nossos clientes. A implementação agrega valor tangível ao varejo de alimentos hoje - e a outros setores no futuro próximo. Estamos ansiosos para apoiar nossos clientes em conjunto a cumprir suas metas de eficiência e sustentabilidade.”
Mais desenvolvimentos no horizonte
“A colaboração com a Microsoft fornecerá resultados tangíveis para clientes novos e existentes da Danfoss e da Microsoft. Vamos aproveitar essa colaboração e continuar a investir em novos serviços de nuvem para as indústrias que atendemos com sucesso há mais de 80 anos, com a ambição de reduzir o desperdício de alimentos e o consumo de energia ”, diz Jürgen Fischer, presidente Danfoss Cooling.
Esperamos apresentar nossas soluções baseadas em nuvem na Euroshop em Düsseldorf, Alemanha, fevereiro de 2020.
Construindo uma base sólida para Danfoss Cooling
- Mais de 1.000.000 de dispositivos Danfoss conectados
- Mais de 50.000 sites de varejo globais instalados
- Mais de 30% dos sites conectados com serviços digitais
- Mais de 100 clientes de IoT
Outras informações:
Danfoss Media Relations
Tel.: +45 7020 4488