Uma perspectiva integrada
O aquecimento e a refrigeração são responsáveis por metade do uso final total de energia no mundo e a maioria das emissões globais de gases de efeito estufa está relacionada à produção e ao consumo de energia. O objetivo deste documento é resumir os principais caminhos para a descarbonização com vistas a apoiar as metas energéticas e climáticas da UE e globais.

Orientação especializada sobre descarbonização
O artigo especializado em descarbonização da Danfoss explica como fazer a ponte entre o lado da demanda e o lado da oferta de energia.
Veja como a Diretora de Assuntos Industriais, Gaia Balzarini, descreve nosso propósito e clique abaixo para fazer o download do documento especializado hoje mesmo!
3 etapas principais para a descarbonização do aquecimento e da refrigeração
A descarbonização do aquecimento e da refrigeração deve ser vista no contexto de um sistema de energia integrado e considerar os desafios financeiros como parte do contexto ambiental e técnico geral. Principais etapas:
-
O fornecimento de energia precisa ser descarbonizado e eletrificado. Isso implica uma mudança maciça da energia gerada por combustíveis fósseis para o uso de energias renováveis, que precisa dobrar entre 2019 e 2030, de acordo com a Agência Internacional de Energia. Isso exigirá enormes investimentos de capital na produção e distribuição de energia com implicações sociais, exigindo um foco maior no lado da demanda para manter o ônus o mais baixo possível.
-
A demanda de energia precisa ser otimizada por meio de três alavancas principais para permitir o menor investimento de capital no setor de fornecimento de energia:
a) Redução do consumo de energia
b) Acrescentar flexibilidade no lado da demanda para atenuar as flutuações no fornecimento de energia renovável e
c) Integração de aquecimento e resfriamento no sistema de energia. -
Em suma, a otimização do custo operacional (OPEX) por meio das três alavancas, de acordo com o ponto dois, levará à minimização dos investimentos de capital (CAPEX), de acordo com o ponto um, e, assim, reduzirá o custo total.
Este documento apresenta nossas melhores sugestões de soluções necessárias para alcançar o "ponto ideal", em que o custo social está em seu nível mais baixo, tornando a transição energética um caso de negócios positivo para consumidores, fornecedores de energia e provedores de tecnologia. Ele analisa os principais blocos de construção que permitem um sistema de energia integrado inteligente e realista, contribuindo assim para a descarbonização acessível do aquecimento e da refrigeração e, ao mesmo tempo, aumentando a participação de energias renováveis intermitentes. Essas são soluções verificadas e prontamente disponíveis no mercado. Elas abrangem vários aspectos da geração de energia, eficiência energética, distribuição e consumo que são essenciais para a criação bem-sucedida de um sistema de energia integrado e inteligente. Elas permitem uma "otimização de ponta a ponta" em toda a cadeia de valor da energia, do emissor de calor à fonte de energia, transformando os setores consumidores de energia, como os edifícios, em partes ativas do sistema de energia.
Sobre a autora:
Gaia Balzarini é uma líder de pensamento experiente no setor de energias renováveis e eficiência energética. Por mais de 20 anos, ela trabalhou em soluções de sustentabilidade em edifícios, com um foco claro no desenvolvimento de produtos e negócios. Desde que ingressou na Danfoss em 2012, Gaia ocupou vários cargos de gerência no portfólio de produtos, componentes, gerenciamento estratégico de negócios e assuntos públicos do setor. Com sua perspectiva técnica e comercial combinada, ela está na vanguarda do desenvolvimento de tecnologias inovadoras com implicações de longo alcance, como ajudar a implementar a EPBD, gerando resultados positivos para todas as partes interessadas ou apoiando a metodologia de implementação do ECODESIGN. Gaia tem curiosidade pela ciência, mas mantém uma abordagem humanística e é autora de várias patentes e artigos especializados. Ela tem mestrado em engenharia de materiais e MBA pelo Politecnico di Milano e é mediadora certificada pelo Tribunal Europeu de Arbitragem. Gaia representa a Danfoss nas associações industriais Eu.bac, Euroace, EU.ASE e EUHA.