À medida em que o crescimento populacional, a industrialização e a agricultura se combinam para aumentar a demanda por água doce, os suprimentos de água potável estão diminuindo em muitos centros populacionais em todo o mundo. O esgotamento dos aquíferos e as mudanças no padrão de precipitação provocadas pelo clima agravam o que já é uma situação crítica. Para muitas comunidades que enfrentam a escassez de água, a dessalinização da água do mar é, portanto, uma fonte essencial de água doce já agora. De fato, todas as previsões do setor indicam um crescimento futuro significativo.
Embora a água do mar seja abundante, a dessalinização tem um custo: energia. Os custos financeiros desse consumo de energia limitam a adoção mais ampla da dessalinização, especialmente em algumas das comunidades que mais precisam dela. Além disso, à medida em que o mundo trabalha em direção ao zero líquido, os custos ambientais desse consumo de energia são um fator que as comunidades sedentas e seus legisladores devem considerar.
Felizmente, a história da dessalinização também é uma história de inovações em eficiência energética. Desde que as primeiras plantas térmicas e as usinas de osmose reversa de água do mar (SWRO) de primeira geração entraram em operação, o consumo de energia caiu drasticamente. A maior parte dessa otimização envolve o fornecimento da alta pressão que impulsiona a SWRO com mais eficiência energética. Agora, um novo recorde mundial em eficiência energética de SWRO aponta para uma oportunidade histórica de tornar a dessalinização mais acessível a mais pessoas e reduzir sua pegada de carbono.
O novo recorde mundial de eficiência energética da SWRO merece mais atenção
No início de maio deste ano, pesquisadores da Espanha alcançaram um novo recorde mundial em eficiência energética SWRO quando a DESALRO 2.0, uma planta experimental de grande escala, quebrou a barreira do consumo específico de energia (SEC) de 2,0 kWh/m3. O novo recorde de SEC de 1,861 kWh/m3 foi estabelecido pelo DESAL+ LIVING LAB, um ecossistema público-privado para inovação em dessalinização de água do mar localizado nas Ilhas Canárias. Financiada pelo programa REACT-EU da União Europeia, a iniciativa DESALRO 2.0 foi realizada de novembro de 2021 a maio de 2023.
Seguindo os critérios de pré-design do Instituto de Tecnologia das Ilhas Canárias (ITC), o projeto DESALRO 2.0 lançou uma licitação focada em sistemas hidráulicos, elétricos e de automação para otimizar a eficiência energética. Os critérios do ITC se concentraram nas melhores tecnologias da categoria com o impacto mais significativo sobre a eficiência energética da SWRO, especificamente os três componentes mais intimamente relacionados à alta pressão. Dessa forma, a ITC especificou que:
- As bombas de alta pressão devem ser bombas de deslocamento positivo, o tipo de bomba que é inerentemente o mais eficiente em termos de energia. Isso é importante porque as bombas de alta pressão consomem 70% da energia de uma planta SWRO típica.
- Os dispositivos de recuperação de energia (ERDs) que capturam e reutilizam a pressão devem utilizar tecnologia isobárica, pois isso ajuda a usina a obter o menor SEC.
- As membranas que separam os sólidos devem ser tipos híbridos altamente eficientes que aumentam o fluxo de permeado, reduzem a incrustação e têm alta rejeição de boro.
Para saber mais sobre as vantagens de eficiência energética das bombas de deslocamento positivo em comparação com as bombas centrífugas, consulte este artigo na Pumps & Systems..
O impacto da descoberta do DESALRO 2.0 pode ser enorme para um mundo sedento que também precisa se descarbonizar
O sucesso do DESALRO 2.0 marca um passo significativo para tornar a SWRO mais eficiente em termos de energia. Essa inovação destaca o enorme potencial de descarbonização das plantas SWRO existentes por meio da adaptação com a tecnologia mais eficiente já amplamente disponível.
É importante ressaltar que os resultados da planta de teste da DESALRO são escalonáveis para uma ampla gama de plantas SWRO e podem ser replicados em muitas situações em todo o mundo já hoje. Os skids que usam deslocamento positivo e operam com uma eficiência de pelo menos 88% em capacidades entre 5.000 e 10.000 m3/dia podem alcançar resultados SEC semelhantes. As bombas de deslocamento positivo da Danfoss, a linha APP, operam com eficiência acima de 90% e podem fornecer essa capacidade.
As ramificações do recorde mundial são significativas. As novas plantas SWRO que operam com essa eficiência seriam mais baratas e teriam uma pegada de carbono menor do que o que é comum atualmente, tornando essa fonte de água doce disponível para o crescente número de pessoas que enfrentam a escassez de água. Ao mesmo tempo, a modernização das plantas de dessalinização existentes para que sejam tão eficientes em termos de energia quanto for tecnologicamente possível no momento resultaria em uma enorme economia nos custos de eletricidade e nas emissões de GEE.
Modernização de plantas existentes para serem mais eficientes em termos de energia: uma estratégia essencial para a descarbonização do SWRO
Historicamente, as primeiras plantas de dessalinização que usavam destilação térmica tinham SECs de até 27 kWh/m³, ou seja, cerca de 1400% mais altas do que o novo recorde mundial. As gerações subsequentes de plantas SWRO são muito mais eficientes em termos de energia, mas a maioria das plantas SWRO existentes ainda tem SECs significativamente mais altos do que o que é tecnologicamente possível agora. Isso pode e deve mudar.
Como calculamos em um de nossos blogs, se todas as plantas de dessalinização existentes no mundo fossem adaptadas para operar a 2,0 kWh/m³, a economia potencial seria enorme:
- Economia de energia: 247 TWh, equivalente ao uso total de eletricidade da Espanha em 2020
- Economia financeira: € 34,5 bilhões, o suficiente para construir sete parques eólicos do tamanho do Projeto Hornsea 1
- Economia de emissões de carbono: 111 milhões de toneladas métricas de CO₂, superando as emissões anuais de Bangladesh
De acordo com o chefe de inovação da Danfoss HPP, Georg Herborg Enevoldsen, o retrofit de plantas SWRO mais antigas e menos eficientes geralmente contribui para a descarbonização e reduz os custos operacionais, mas os casos de negócios para todos os retrofits devem ser considerados individualmente. “Se a planta de dessalinização existente já for bastante eficiente em termos de energia, o período de retorno do investimento pode ser muito longo. No entanto, a modernização de plantas com um SEC acima de 2,5-3 kWh/m3 seria praticamente sempre um bom investimento financeiro e ambiental.”
A maioria dos especialistas em SWRO concorda que a principal barreira para a modernização é a falha na implementação de análises precisas de custo-benefício.
Embora as despesas operacionais (OPEX) e as reduções de emissões de gases de efeito estufa (GHG) sejam claras, o financiamento das despesas de capital necessárias (CAPEX) pode ser um impedimento. No entanto, com a crescente pressão regulatória e a possibilidade de precificação do carbono, os incentivos para reformas com eficiência energética estão aumentando. Os subsídios governamentais podem desempenhar um papel fundamental na aceleração desse processo.
Iniciativas legislativas de apoio à descarbonização podem acelerar a transição verde da SWRO
Os governos de todo o mundo estão dedicando fundos substanciais aos esforços de descarbonização. Por exemplo, o Green Deal da União Europeia direciona recursos significativos para tecnologias sustentáveis. Embora esses programas não visem especificamente à eficiência energética da SWRO, a modernização de plantas relativamente ineficientes deve estar dentro de seu escopo.
A Europa, especialmente suas regiões do sul, enfrenta uma crescente escassez de água. A dessalinização desempenha um papel crucial aqui, e a transição para a SWRO de alta eficiência pode reduzir significativamente o consumo de energia e as emissões de carbono. Com seu orçamento de 1 trilhão de euros para investimentos sustentáveis e fundos adicionais do orçamento de 800 bilhões de euros do NextGenerationEU, a União Europeia prometeu fundos substanciais para projetos que se alinham com as metas de neutralidade de carbono. Acreditamos que a reforma de plantas de dessalinização ineficientes seria uma boa opção estratégica para essas ambições.
Adote a inovação agora para economizar energia, custos e emissões de GEE mais tarde
Adotar a melhor tecnologia da categoria assim que ela for economicamente viável é fundamental para os operadores de dessalinização que desejam aumentar a eficiência, cortar custos e reduzir sua pegada ambiental.
A realização do DESALRO 2.0, que utilizou apenas componentes já amplamente disponíveis, ressalta o potencial de economia significativa de energia, custos e CO₂ por meio da modernização das plantas de dessalinização existentes. Ao adotar a tecnologia mais recente, os tomadores de decisão podem transformar a dessalinização em uma solução mais sustentável para combater a escassez de água e, ao mesmo tempo, contribuir para os esforços globais de descarbonização que apoiam as metas de iniciativas como o European Green Deal.
Para obter mais informações sobre o papel da Danfoss no avanço das soluções de eficiência energética, visite Danfoss HPP para obter informações sobre bombas de pistão axial e dispositivos isobáricos de recuperação de energia e Danfoss Decarbonização para obter informações sobre os compromissos e atividades do Grupo para reduzir as emissões de GEE.
Blogs relacionados

Embora apenas um por cento do consumo mundial de água atualmente seja proveniente de água do mar dessalinizada, a dessalinização é responsável por uma parcela enorme do uso global de energia para tratamento de água.

Este blog compara a intensidade energética e a pegada de carbono relacionada dos cinco principais tipos de água tratada: água de superfície, água subterrânea, água subterrânea salobra, água reciclada e água do mar dessalinizada.

Em todos os lugares, as pessoas precisam de água potável, mas, para muitas delas, o acesso à água limpa é cada vez mais problemático. Neste blog, discutimos por que a crescente demanda e a escassez de água farão da dessalinização uma fonte ainda mais vital de água doce no futuro.

No último século, e especialmente nas últimas décadas, a dessalinização se tornou significativamente mais eficiente em termos de energia. Conforme destacamos em nosso blog, Um breve histórico da intensidade energética da dessalinização, desde o surgimento da primeira usina de dessalinização em 1928, a inovação tecnológica reduziu o consumo específico de energia (SEC) de quase 30 kWh/m3 para a destilação térmica flash de vários estágios para cerca de 2 kWh/m3 para a SWRO.

Os tratamentos de águas residuais industriais, como a descarga líquida zero (ZLD) e a descarga líquida mínima (MLD), reduziram significativamente a poluição da água em todo o mundo. Agora, os processos de membrana com eficiência energética estão prontos para tornar o ZLD e o MLD ainda mais difundidos, beneficiando o meio ambiente e os resultados das empresas.
Leia mais sobre nossas soluções para aplicações em águas residuais

Bombas de alta pressão para aplicações de osmose reversa terrestres, offshore e marítimas.

Com um design 3 em 1 que integra trocadores de pressão isobárica altamente eficazes com bombas booster de deslocamento positivo e motores elétricos, os ERDs iSave® oferecem grandes economias de energia em espaços pequenos. Tamanho do trem de 200 a 3.000 m3/dia
Veja nossos cases

QUÊNIA: Situada a leste de Nairóbi está Kitui, a capital do condado de Kitui, na África. A região, atingida pela seca, enfrenta temperaturas regularmente altas, e a comunidade de Kitui, como muitas outras, carece de água potável e da infraestrutura necessária.

As bombas de alta pressão APP e os dispositivos de recuperação de energia iSave ajudam a reduzir os custos de energia em uma empresa de água que abastece Corralejo, em Fuerteventura

As pessoas que vivem em ilhas remotas sem eletricidade enfrentam opções caras quando buscam água doce. Elas podem enviar água para encher os tanques locais ou podem enviar diesel para acionar os geradores elétricos de uma usina de osmose reversa de água do mar (SWRO). Ambas são caras.

A Mascara NT escolheu as bombas e ERDs da Danfoss para acionar uma planta de RO cuja única fonte de energia é o sol. Especialmente desenvolvido para algumas das regiões mais áridas e isoladas do mundo, o novo sistema OSMOSUN foi projetado para produzir água de forma tão eficiente que não precisa de armazenamento de energia.