![](/media/2qyb55xv/whitepaper-refrigerant.png?width=420&height=1920&rnd=133388948859300000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Tendências e motivações na seleção de refrigerantes
Este whitepaper examina as tendências e os motivadores da seleção de refrigerantes para sistemas de aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração (HVAC/R).
Regulamentações novas e em evolução sobre refrigerantes podem tornar um desafio manter-se atualizado sobre as tendências atuais, com novas regulamentações que afetam tudo, desde a seleção de componentes até o projeto de sistemas futuros.
Este whitepaper examina as tendências e os fatores determinantes na seleção de fluidos refrigerantes para sistemas de aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração (HVAC/R). Ele contém uma visão resumida da experiência e do conhecimento da Danfoss, descrevendo os antecedentes, as tendências e os fatores determinantes que enquadram os cenários para a seleção atual e futura de refrigerantes.
Explorando as tendências e os motivadores na seleção de refrigerantes
O whitepaper discute a história dos refrigerantes, prevê o domínio contínuo dos sistemas de compressão de vapor e antecipa um aumento drástico no consumo de refrigerantes devido à crescente demanda por energia verde e às economias emergentes. A seleção de refrigerantes adequados é uma decisão que afetará os usuários nos próximos anos, e os especialistas sugerem que a segurança, a acessibilidade e o respeito ao meio ambiente são os fatores mais importantes a serem considerados na construção de um sistema. No entanto, o equilíbrio desses fatores não pode ser encontrado em apenas um refrigerante para todas as aplicações. A seleção de novas alternativas implica investimentos, custos e encargos educacionais, mas acreditamos que, se essas seleções forem feitas corretamente e com uma abordagem inovadora, elas podem abrir portas para novas oportunidades.
O whitepaper também aborda o impacto das regulamentações, incluindo regulamentações nacionais e internacionais, limites de GWP e impostos sobre refrigerantes de alto GWP, e fornece uma visão geral dos refrigerantes alternativos mais promissores atualmente disponíveis no mercado.
Os assuntos abordados no whitepaper incluem:
- Regulamentações de refrigerantes: Uma discussão sobre as regulamentações nacionais e internacionais, incluindo limites de GWP e impostos sobre refrigerantes de alto GWP.
- A restrição REACH sobre PFAS: uma visão geral do cronograma do processo e da avaliação de risco para restrições de PFAS.
- Sustentabilidade: Um enfoque na importância da sustentabilidade na seleção de refrigerantes.
- Opções de refrigerante: Uma discussão sobre os refrigerantes alternativos mais promissores, incluindo hidrofluoroolefinas (HFOs) e refrigerantes naturais.
Sobre o autor:
Torben Funder-Kristensen, Diretor de Assuntos Industriais de Soluções Climáticas, Danfoss
Torben Funder-Kristensen é um experiente líder de pensamento no setor de refrigeração e ar-condicionado. Por mais de 20 anos, ele trabalhou em soluções para o resfriamento sustentável de produtos, pessoas e do planeta. Desde que ingressou na Danfoss em 1995, Torben ocupou vários cargos de gerência no desenvolvimento de processos de fabricação, materiais e componentes. Com essas profundas percepções técnicas, ele está na vanguarda do desenvolvimento de tecnologias com implicações de longo alcance, como ajudar a implementar o Protocolo de Montreal ou desenvolver melhores cadeias de frio. Torben continua a impulsionar a inovação aplicando tecnologias existentes a novos desafios, pois é autor de vários white papers e patentes. Ele possui mestrado e doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Técnica da Dinamarca (DTU) e representa a Danfoss na EPEE, EHPA, GFCCC e ASERCOM.
RETHINK Live - Navegando na transição de refrigerantes
Com todas as regulamentações novas e em evolução sobre refrigerantes, pode ser um desafio ter uma visão clara do caminho a seguir.
Junte-se a nós, pois nosso especialista interno, Torben Funder Kristensen, apresentará uma visão geral atualizada do cenário dos refrigerantes, incluindo o status de várias regulamentações e seu impacto no setor. Ele também falará sobre os fatores que você deve considerar ao projetar uma solução de refrigerante sustentável.
![](/media/kn1jbbkk/microsoftteams-image-91.png?rxy=0.7445141065830722,0.4884239952881292&width=420&height=1920&rnd=133457015820700000&FocalLeft=0,7445141065830722&FocalTop=0,4884239952881292?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Deseja saber mais sobre refrigerantes?
A Danfoss é líder mundial no fornecimento de compressores e controles, com uma das mais extensas e completas linhas de produtos no setor de HVAC/R. Nossos produtos são encontrados em diversas áreas de negócios, como varejo de alimentos, refrigeração comercial/industrial, ar condicionado, produtos para refrigeração no atacado e automação em vários setores industriais específicos. Estamos na vanguarda do desenvolvimento de produtos que utilizam refrigerantes e na avaliação da viabilidade de novos refrigerantes, à medida que são introduzidos.