![Przetwornica VLT® Midi Drive do precyzyjnego sterowania układem wykonawczym](/media/2286/chemical_cs1_actuatorcontrol.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Układy wykonawcze dla przemysłu przetwórczego zapewniają precyzyjną regulację przepływu nawet w trudnych zastosowaniach. Dla układów wykonawczych firmy Schiebel Antriebstechnik GmbH technologię umożliwiającą takie sterowanie zapewnia zintegrowana przetwornica VLT® Midi Drive FC 280.
Podczas gdy większość układów wykonawczych ma tylko stosunkowo prostą funkcję „otwórz-zamknij”, inne są znacznie bardziej wymagające. Wymagają one wysokiego stopnia dokładności i możliwości sterowania przepływem w precyzyjnych, małych krokach. „Zastosowania dla tego typu układów wykonawczych można znaleźć na przykład w gazociągach lub klimatyzacji parowej” – wyjaśnia Stephan Vasiljevic, który jest odpowiedzialny za rozwiązania elektrotechniczne w firmie Schiebel. Taka precyzyjna regulacja procesu jest realizowana z wykorzystaniem przetwornicy częstotliwości i to właśnie w takich sytuacjach firma Danfoss wkracza do gry. Na przykład wysokie wymagania związane są z obudową, ponieważ przetwornica częstotliwości nie jest umieszczona w szafie sterującej, lecz jest zintegrowana bezpośrednio z układem wykonawczym. To z kolei oznacza, że rozpraszanie ciepła musi następować bez dodatkowego chłodzenia. Bardzo niewiele innych przetwornic częstotliwości dostępnych na rynku charakteryzuje się wymaganą kompaktową i solidną konstrukcją. I to właśnie tym wyróżnia się przetwornica VLT® Midi Drive. Ma dokładnie te cechy, które są potrzebne do wykonania tego zadania.