• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Zielone centra danych to kolejny krok na drodze do neutralności klimatycznej Danfoss

czwartek, 18 lutego 2021
Data center at the Danfoss headquarters

Centra danych zużywają ogromne ilości energii – wykorzystywanej zarówno do zasilania serwerów, jak i chłodzenia serwerowni czy usuwania olbrzymich ilości ciepła, które jest przez nie generowane. Szacuje się, że 10% ogółu energii elektrycznej wykorzystywane jest w ekosystemie IT. Oznacza to, że zmniejszenie wpływu cyfryzacji na klimat staje się sprawą priorytetową. 

W reakcji na gwałtowny wzrost konsumpcji energii w centrach danych, Danfoss postanowił stworzyć takie centra, które będą stanowiły przykład do naśladowania dla podobnych, przyjaznych środowisku projektów w przyszłości. Firma jest w posiadaniu technologii pozwalających na chłodzenie centrów danych w sposób efektywny i przyjazny środowisku, zmniejszanie poziomu konsumpcji energii oraz wykorzystanie wygenerowanego przez centra danych ciepła odpadowego do innych zastosowań. 

„Chłodzimy nasze centra danych w bardzo energooszczędny sposób, a także odzyskujemy i ponownie wykorzystujemy nadmiar ciepła wytwarzanego w centrach danych. To właśnie uważamy za zieloną cyfryzację”- mówi Senior Vice President i CIO w Danfoss Group IT, Sune T. Baastrup.

Quote from Jurgen Fischer, President, Danfoss Climate Solutions

Centra danych jak elektrownie

Technologie te obejmują agregaty chłodnicze i pompy ciepła wyposażone w technologię Danfoss Turbocor®, dzięki której centra danych mogą być schładzane o 30% bardziej efektywnie, a ciepło odpadowe wygenerowane przez centra może zostać odzyskane. 

Dekarbonizacja centrów danych zaczyna się w obszarze chłodzenia. Danfoss posiada szerokie portfolio produktów oraz wiedzę ekspercką pozwalające na zmniejszenie bezpośredniej i pośredniej emisji CO2 dzięki czynnikom chłodzącym o niższym wpływie na pogłębianie się ocieplenia klimatu oraz rozwiązaniom efektywnym energetycznie. Technologie Danfoss są również zoptymalizowane pod kątem pracy w wysokich temperaturach, co zmniejsza zapotrzebowanie w zakresie chłodzenia naturalnie redukując poziom konsumpcji energii wykorzystywanej w tym celu. 

Ponadto, Danfoss jest w posiadaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze odzysku ciepła. Aktualnie, ciepło odpadowe generowane jest przez oprzyrządowanie serwera, a następnie uwalniane do atmosfery. Wykorzystanie tej energii do celów grzewczych stwarza niewiarygodną szansę dla firmy Danfoss na przedstawienie rozwiązania przyjaznego środowisku oraz osiągnięcie celu pełnej globalnej dekarbonizacji do roku 2030.  

Danfoss data centers headquarters
Chcemy pokazać, że zielona i cyfrowa transformacja idą ramię w ramię”, powiedział Sune T. Baastrup, CIO w Danfoss

Dekarbonizacja Danfoss

Przykładem tej koncepcji jest siedziba Danfoss w duńskim Nordborg. W roku 2015 ogrzewana była w 100% ciepłem wytwarzanym z paliw kopalnych, a w roku 2022 będzie całkowicie neutralna emisyjnie. W roku 2024 ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego z centrów danych należących do Danfoss pokryje 25% całkowitego zapotrzebowania na ciepło biur i fabryk zajmujących razem powierzchnię 250 tys. m2.  

Lokalizacja odgrywa kluczową rolę w procesie optymalnego wykorzystania dodatkowo wygenerowanego ciepła. Centrum danych będzie znajdowało się w sąsiedztwie obiektów, w którym będzie możliwość wykorzystania powstałego ciepła odpadowego. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu systemów bezolejowych pomp ciepła, które przekształcą centrum danych w źródło energii. Nadwyżka ciepła pochodząca z centrum będzie mogła być następnie przesłana do okolicznych budynków zarówno w celu zmniejszenia wydatków na energię, jak i zmniejszenia poziomu emisji gazów cieplarnianych. 

Data center at the headquarters in Nordborg
W 2022 r. główna siedziba Danfoss będzie neutralna emisyjnie, a w roku 2024 centra danych należące do firmy będą dostarczać 25% energii cieplnej potrzebnej do ogrzania siedziby dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego.

„Centra danych przyszłości będą hybrydowe – będą łączyć to co najlepsze w dwóch obszarach: chmur oraz fizycznych centrów danych. Będą również przesyłać nadwyżkę ciepła do sieci energetycznych w okolicy", powiedział Sune T. Baastrup, CIO w Danfoss. 

Danfoss podąża drogą transformacji cyfrowej skupiając 20 globalnych centrów danych oraz 135 serwerowni w zaledwie kilku obiektach, które będą skonstruowane z wykorzystaniem zielonych technologii Danfoss. 

„Zamieniamy słowa w czyny. Udało nam się stworzyć własne, przyjazne środowisku centra danych w czasie krótszym niż pół roku. Chcemy pokazać, że zielona i cyfrowa transformacja idą ramię w ramię”, powiedział Sune T. Baastrup. 

Dzięki inteligentnym przetwornicom częstotliwości firmy Danfoss, monitorowaniu stanu układu napędowego i koncepcji EC+, centra danych mogą osiągnąć przyjazne dla klimatu i konkurencyjne parametry HVAC.

Stosując zmienną prędkość, przetwornice zapewniają wydajność wentylatorów, pomp i sprężarek dostosowywaną do zmian obciążenia występujących w ciągu dnia, tygodnia i roku. Dostosowanie wydajności do konkretnego zapotrzebowania przynosi znaczne oszczędności energii i mniejszy ślad CO2. Dodatkowe znaczące korzyści dla centrów danych to zwiększona niezawodność i efektywność wykorzystania energii (PUE), zwiększona przepustowość i lepsza ochrona zasobów. Dzięki unikalnemu zintegrowanemu zarządzaniu ciepłem, zastosowanie sterowania zmienną prędkością w centrach danych zmniejsza również koszty energii ii konserwacji, zapewniając optymalny całkowity koszt posiadania (TCO).

Dowiedz się, w jaki sposób przetwornice częstotliwości poprawiają niezawodność i wydajność układów HVAC w centarch danych: Rozwiązania dla centrów danych

Potrzebujesz magazynować energię? Tutaj znajdziesz światowej klasy wsparcie techniczne:
Przetwarzanie energii elektrycznej w inteligentnych sieciach zasilających 

 

 

Using the vast offering of Danfoss heating and cooling technology energy-efficient solutions for data center designs are now possible throughout the entire range from edge and colocation to hybrid data centers. 

In addition to solutions for air-cooled and water-cooled chillers, other highly efficient data-center cooling solutions include evaporative-cooled systems using Danfoss oil-free compressors and high-pressure pumps.  Evaporative-cooled systems reject heat using the evaporation of water from the condenser.  This method can offer higher efficiency in areas with low humidity and low wet-bulb temperatures compared to an air-cooled system.

Danfoss is the pioneering and leading manufacturer of the first oil-free magnetic-bearing compressor for the HVAC industry. Danfoss Turbocor® compressors use advanced technology to deliver high efficiency and low sound levels in a compact footprint.  Industry-leading performance is achieved by using oil-free, magnetic bearings that provide world-class efficiency and zero performance degradation over the life of the compressor.  Permanent magnet motors and variable speed drives provide unmatched full- and part-load efficiency.  Variable speed drives also provide an added benefit by reducing the starting current, offering the ability to downsize emergency generators.

The wide operating map of the new Danfoss Turbocor® compressor with SST capability is ideally suited for data-center operation as it provides the flexibility to generate higher water temperatures up to 28°C for cooling and operation at low pressure ratios commonly seen in low ambient conditions.  Both scenarios result in significant cost savings and are not supported using traditional oiled-screw compressors.

Optimal features on Danfoss Turbocor® compressors provide additional benefits for mission-critical facilities, include a rapid-restart function as fast as 30 sec upon power restoration and low in-rush current in case of power loss event.

Read more about Danfoss Turbocor®