iC2-Micro posiada kilka wygodnych funkcji, które jeszcze bardziej ułatwiają pracę. Przetwornicę iC2-Micro można zaprogramować nawet, gdy jest odłączona od zasilania, używając nowego adaptera. Zintegrowany logiczny sterownik zdarzeń (SLC) zapewnia elastyczność i upraszcza instalację. Ponieważ przetwornica posiada certyfikat UL LZGH2/8, proces certyfikacji systemu do stosowania w układach HVAC/R z czynnikami chłodniczymi A2L jest uproszczony. Kliknij poniższe nagłówki, aby dowiedzieć się więcej o nowych akcesoriach i funkcjach.
Przetwornica częstotliwości iC2-Micro jest teraz łatwiejsza w programowaniu i posiada certyfikat UL LZGH2/8
środa, 27 marca 2024