• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Zielony wodór musi być używany i produkowany mądrze, aby wykorzystać jego pełny potencjał

piątek, 18 października 2024
  • Zielony wodór musi być produkowany efektywnie, aby zminimalizować koszty produkcji oraz zapotrzebowanie na energię odnawialną.
  • Konwersja energii elektrycznej na wodór obecnie powoduje straty energetyczne na poziomie około 30%, ale istnieją dostępne technologie, które mogą temu zapobiec.
  • Wydajne przetwornice mogą zwiększyć ogólną wydajność produkcji zielonego wodoru
    o około 1% - wystarczająco, aby zasilić Londyn przez prawie cztery lata.

Nowy raport Danfoss Impact wskazuje, że do 2050 roku produkcja wodoru ma pochłonąć ponad połowę dzisiejszego zapotrzebowania na energię elektryczną. Dlatego kluczowa jest efektywność energetyczna w procesie jego produkcji. Należy podjąć zdecydowane kroki w celu skalowania produkcji wodoru do zastosowania w sektorach trudnych do odizolowania od emisji, bez obciążania produkcji energii odnawialnej lub zasobów finansowych.

Danfoss rekomenduje zastosowanie wyważonego podejścia do zielonego wodoru, ponieważ odgrywa on kluczową rolę w odchodzeniu od paliw kopalnych. Należy jednak położyć większy nacisk na to, w jaki sposób wykorzystujemy i produkujemy zielony wodór w najbardziej efektywny sposób, obniżając koszty i zapotrzebowanie na odnawialne źródła energii.

Produkcja wodoru jest ograniczonym zasobem, który należy strategicznie przeznaczyć na sektory, które są trudne do odizolowania od emisji, takie jak przemysł ciężki i transport długodystansowy.

Mika Kulju

The potential of hydrogen as a clean energy carrier is immense. But it must be produced efficiently to minimize costs, and we need to deploy it judiciously. To maximize its impact, which is paramount, green hydrogen should be channeled into sectors where alternatives to fossil fuels are limited, ensuring the greatest reduction in greenhouse gas emissions.

Mika Kulju, President, Danfoss Power Electronics and Drives

W przypadku produkcji zielonego wodoru, która wymaga ogromnych ilości energii elektrycznej, efektywność energetyczna w procesie produkcji jest kluczowa dla jego zrównoważonego rozwoju. Obecnie procesy konwersji na zielony wodór powodują straty energetyczne na poziomie około 30%, ale istniejące technologie mogą zminimalizować te straty. Na przykład, wydajne przetwornice przekształcające prąd zmienny (AC) na prąd stały (DC) dla elektrolizerów mogą zwiększyć ogólną wydajność produkcji o około 1%. Choć wydaje się to niedużo, oszczędność 1% zapotrzebowania na energię elektryczną w 2050 roku na wodór wystarczałaby, aby zasilić Londyn przez prawie cztery lata.

Wodór ma duży potencjał w strategiach klimatycznych wielu krajów, a na całym świecie dostępne są znaczące programy finansowania. Jednak konieczne jest szybkie działanie. Aby zrealizować cele ustalone przez Porozumienie Paryskie, globalna zdolność elektrolizy musi przekroczyć 550 GW do 2030 roku. Produkcja zielonego wodoru może znacznie wzrosnąć do 2030 roku, ale wyzwania kosztowe utrudniają jej wdrożenie.

W rzeczywistości, według raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) dotyczącego energii odnawialnej, przewiduje się, że moce produkcyjne odnawialnych źródeł energii dedykowanych dla wodoru wzrosną o 45 GW między 2022 a 2028 rokiem. Jest to o 35% mniej niż prognozy sprzed roku, głównie z powodu powolnego postępu we wdrażaniu.

Mika Kulju stwierdził: "Wodór nie jest rozwiązaniem idealnym, ale musimy przyspieszyć opłacalną produkcję zielonego wodoru, ponieważ nie ma wątpliwości, że odegra kluczową rolę w zielonej transformacji".

Odzyskiwanie nadmiaru ciepła z elektrolizy jest kolejnym istotnym środkiem zwiększania efektywności energetycznej. Produkcja wodoru generuje ogromne ilości nadmiaru ciepła. Tylko w UE, do 2030 roku można odzyskać około 114 TWh, co wystarczyłoby, aby pokryć dzisiejsze zapotrzebowanie na ogrzewanie w Niemczech ponad dwukrotnie.

Wojciech Kubak, Business Development Manager w Danfoss dodał: „Zielony wodór jest często nazywany „paliwem przyszłości”. Czas tankowania samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów jest bardzo zbliżony to czasu tankowania paliwem jakie wszyscy znamy obecnie. To m.in. spowodowuje łatwość zmiany z paliwa kopalnego na „paliwo przyszłości” w transporcie. Raport pokazuje inne segmenty przemysłu, gdzie wykorzystanie zielonego wodoru przyniesie korzyści. Musimy dołożyć wszelkich starań, żeby zielony wodór był produkowany wydajnie, minimalizując koszty, straty energii i zapotrzebowanie na energię związane z jego produkcją jak również z przygotowaniem wody niezbędnej do produkcji wodoru w procesie elektrolizy”.  

Raport Danfoss Impact: „Rola zielonego wodoru w systemie energetycznym” przedstawia zrównoważone podejście do wodoru, w którym kluczową rolę odgrywają wydajność i przystępność cenowa.

Kluczowe wnioski:

  • Do 2050 r. produkcja wodoru będzie wymagać ponad połowy dzisiejszego całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną.
  • Zielony wodór powinien być uważany za ograniczony zasób i traktowany priorytetowo w sektorach, które w przeciwnym razie trudno będzie zdekarbonizować.
  • Wodór pozostaje obecnie skoncentrowany na tradycyjnych zastosowaniach, ale konieczne jest szybkie zwiększenie skali w sektorach trudnych do ograniczenia emisji, takich jak przemysł ciężki i transport na długich trasach.
  • Zielony wodór musi być produkowany wydajnie, minimalizując koszty, straty energii i zapotrzebowanie na energię związane z jego produkcją.
  • Konwersja energii elektrycznej na wodór powoduje obecnie straty energii wynoszące około 30%, ale dostępne są technologie pozwalające zmniejszyć te straty.

 

Dalsze informacje:

Anna Kałaska-Nejfeld
Tel.:+ 48 785 504 974
Email: anna_kalaska@danfoss.com 

Rola zielonego wodoru w systemie energetycznym