Panattoni Danfoss BTO – zielona fabryka w Grodzisku Mazowieckim, znalazła się wśród czterech kandydatów do nagrody w kategorii Best Industrial & Logistics Project w ramach MIPIM Awards. Gala rozdania nagród towarzyszyć będzie największemu wydarzeniu w branży nieruchomości na świecie.
MIPIM to wydarzenie z 33-letnią tradycją, które odbywa się każdego roku pod koniec I kwartału we francuskim Cannes. Event obejmuje przestrzeń wystawienniczą, wydarzenia networkingowe oraz sesje konferencyjne z wiodącymi globalnymi ekspertami. Najbliższa edycja potrwa od 14 do 17 marca. Organizatorzy przewidują uczestnictwo ponad 20 000 osób i ok. 2400 firm, które zaprezentują swoją ofertę. Tegoroczny MIPIM gościć będzie przedstawicieli ponad 80 krajów.
Wręczenie nagród MIPIM Awards odbędzie się 16 marca o godz. 18:30 w Centrum Kongresowym w Cannes. Do konkursu zostało zgłoszonych 186 projektów z blisko 40 krajów, a w każdej z 4 kategorii wybrane zostały 4 projekty.
Polski projekt rywalizować będzie z inwestycjami zrealizowanymi we Francji, Szwajcarii oraz USA. Panattoni Danfoss BTO jest jednym z dwóch reprezentantów Polski w decydującym etapie MIPIM Awards.
Fabryka dla firmy Danfoss została zrealizowana w taki sposób, aby zaoszczędzić jak najwięcej energii oraz wykorzystać tzw. „zyski ciepła” pochodzące z procesów produkcyjnych, z agregatów wody lodowej oraz sprężarek powietrza, co pozwala efektywnie ogrzać hale i biura oraz przygotować ciepłą wodę użytkową. W okresach przejściowych i zimowym podstawowym źródłem ogrzewania są pompy ciepła, wspomagane przez odzysk ciepła z powyższych procesów. Instalacje grzewcze, chłodnicze i wentylacyjne oraz maszyny produkcyjne zasilane są zieloną energią elektryczną. Wszystkie instalacje techniczne w grodziskiej inwestycji kontrolowane są przez zaawansowany system zarządzania budynkiem BMS, co dodatkowo wspiera poprawę efektywności energetycznej i eksploatację całego obiektu. Konstrukcja budynków hali produkcyjnej i magazynu jest przygotowana pod montaż instalacji fotowoltaicznej. Deweloper zwiększył również izolacyjność hali, by ograniczyć straty energii cieplnej.
„W Danfoss przyjęliśmy ambitny cel neutralności emisyjnej do roku 2030, do którego systematycznie się przybliżamy. Ograniczenie zużycia energii, odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła z procesów technologicznych i zastąpienie paliw kopalnych przez OZE to kluczowe czynniki umożliwiające osiągnięcie ambicji klimatycznych i budowę zielonej fabryki” - podsumował prezes Danfoss na Europę Wschodnią Adam Jędrzejczak.
Budowa inwestycji w Grodzisku Mazowieckim doskonale wpasowała się w działanie kampusu firmy. Nie wpłynęła negatywnie na procesy w sąsiadującej fabryce przedsiębiorstwa i pozwoliła na sprawne przeniesienie 45 linii produkcyjnych, magazynu, laboratorium i funkcji utrzymania ruchu z zakładu w Danii. Na terenie inwestycji powstał także dział rozwoju produktów (R&D), który ma kluczowe znaczenie dla działalności biznesowej Danfoss w Polsce i na świecie. Zrealizowany przez dział Panattoni BTS obiekt został również wyposażony w zaawansowane technologie z zakresu automatyzacji i robotyzacji, które gwarantują najwyższą jakość produktów.
„Fabryka dla Danfoss Poland została zrealizowana w formule BTO na własność przedsiębiorstwa, co potwierdza ogromne zaufanie jakim obdarzone zostało Panattoni. To projekt wyjątkowy w skali globalnego portfolio Danfoss pod kątem stopnia zaawansowania zrównoważonych i energooszczędnych rozwiązań. Dlatego deweloper musiał być gwarantem skutecznej realizacji. Sam wybór Panattoni do tego projektu był dla nas ogromnym wyróżnieniem, a kwalifikacja do finału MIPIM Awards potwierdza, że sprostaliśmy zadaniu” – podsumowuje Michał Chodecki, BTS Development Director w Panattoni.