![Gigantische grijperkraan onder controle bij Tata Steel IJmuiden](/media/7006/corus-ij-muiden_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Watergekoelde VACON® active front end frequentieregelaars regelen de grijperkraan bij Tata Steel
Tijd is geld, en stilstand van kranen kost heel veel geld. Als een schip niet op tijd wordt gelost, worden er boetes opgelegd. Daarom is een betrouwbare werking van frequentieregelaars die de kraan regelen van groot belang.
Binnen de stadsgrenzen van Heemskerk, Beverwijk en Velsen in Nederland steken drie enorme grijperkranen hoog de lucht in. Die kranen, met een totale capaciteit van 40 ton per stuk, worden bij de fabriek in IJmuiden ingezet om schepen te lossen die kolen en ijzererts voor Tata Steel (voorheen Corus) vervoeren.
Kostbare stilstand beperken
Die kranen vormen de ruggengraat van de fabriek in IJmuiden en de oude frequentieregelaars, die sinds 1968 in bedrijf waren, waren duidelijk aan vernieuwing toe. Sinds december 2006 regelen VACON® watergekoelde active front end frequentieregelaars de hijs- en loopkatbewegingen van een van de kranen, met een betrouwbare en probleemloze werking als resultaat.
Compacte frequentieregelaars en hoge beschermingsklasse
Watergekoelde VACON® frequentieregelaars zijn zeer compact, omdat het vermogensdeel speciaal is ontworpen voor waterkoeling en er geen luchtkanalen nodig zijn. De compacte afmeting is de belangrijkste reden waarom ze voor deze taak zijn geselecteerd. De ruimtebesparing ten opzichte van enkel de vermogensmodule van een vergelijkbare luchtgekoelde frequentieregelaar kan oplopen tot 70%.
Een andere essentiële reden is dat waterkoeling het gebruik van kasten met een hoge beschermingsklasse mogelijk maakt. De AFE-filters zijn ook watergekoeld. De fysieke afmetingen van de VACON oplossing in de elektrische ruimte bieden een aanzienlijke ruimtebesparing en worden daarom zeer gewaardeerd.
Een andere factor die bijdraagt aan de keuze voor watergekoelde VACON® frequentieregelaars is hun warmteverliestransport. De kraan staat midden in de kolen- en ijzerertsopslagterreinen, waar veel kool- en ijzerstof in de lucht is. De watergekoelde frequentieregelaars maken het mogelijk om de warmteverliezen buiten de elektrische ruimte af te voeren zonder de ruimte en kasten te ventileren met de met stof gevulde lucht.
Energie terugvoeren naar het net
De frequentieregelaars zijn uitgerust met active front end om de regeneratieve energie terug te voeren naar het net. VACON® AFE frequentieregelaars genereren ook een minimumniveau aan harmonischen en maken het eenvoudig om aan de harmonische specificaties te voldoen zonder gebruik te maken van speciale, grote 12-puls transformatoren.
ENGIE Electroproject als systeemintegrator
ENGIE Electroproject werd aangesteld als systeemintegrator en was verantwoordelijk voor het ontwerp en de inbedrijfstelling van het frequentieregelaarsysteem, inclusief het waterkoelingssysteem en de grijperregeling.
Bij versnellen en vertragen van de loopkatbeweging gaat de grijper van de kraan zwaaien. Omdat de lostijden zo kort mogelijk moeten zijn, moet de kraanmachinist werken met een zwaaiende grijper. Daarbij speelt de manier waarop de frequentieregelaars op veranderingen in de positie van de joysticks reageren een belangrijke rol.
Bij de fabriek van Tata Steel in IJmuiden werken alle kraanmachinisten met drie loskranen. Daarom moet de respons van de gerenoveerde kraan overeenkomen met de respons van de nog niet gerenoveerde kranen. Door gebruik te maken van een zeer geavanceerde snelheidsregelaar en de vrij programmeerbare koppel-toerentalkarakteristieken van de frequentieregelaars, heeft ENGIE Electroproject een gelijke respons gerealiseerd, tot volledige tevredenheid van de kraanmachinisten.
"Als systeemintegrator zijn we zeer tevreden over de programmeermogelijkheden van de VACON® frequentieregelaars. Dat geldt niet alleen voor kranen, maar ook voor verwarming, ventilatie en airconditioning en voor andere bedrijfssectoren waar we actief zijn," aldus Jan van Gurp, destijds Managing Director bij ENGIE Electroproject.
Het koelwater wordt geleverd door een Donaldson Ultrafilter chiller die koelwater produceert met een constante temperatuur van 30 °C.
Bestek van levering:
- Takel: 2 x 820 kW actieve front end (AFE) watergekoelde frequentieregelaars
- Loopkatbeweging: 1 x 485 kW actieve front end watergekoelde frequentieregelaars
- Waterkoeler
Vacon maakt sinds 2014 deel uit van de Danfoss Group.
Meer informatie
Lees meer over Frequentieregelaars voor aansturing van industriële kranen en takels
Lees meer over VACON® NXP Liquid Cooled