De tweede genomineerde voor Ship of the Year 2021 is Voetveer ‘Düsternbrook’, ontworpen en gebouwd door Holland Shipyards Group in Hardinxveld-Giessendam.
Danfoss drives, geleverd door Holland Ship Electric B.V.:
2 x DC Bus systeem 750VDC met DCGuard ™ 2 x NXP watergekoelde regelingen 100kW
2 x NXP watergekoelde Motorinverter voorstuwregelingen 86kW
2 x NXP Watergekoelde DC/DC converters 150kW
2 x NXP watergekoelde uGrid regelingen 30kVA
1 x NXP watergekoelde regeling boegschroef 40kW
De derde kanshebber op de titel Ship of the Year 2021 is ook een veerpont: Ferry ‘Bryggen’, ontworpen en gebouwd door Damen Shipyards Group in Gorinchem.
We wensen alle genomineerden veel succes tijdens het Maritime Awards Gala, op maandag 1 november!
Bezoek de Europort, 2-5 november in Ahoy Rotterdam om alles over deze en vele andere schepen te weten te komen. Hal 1, stand 1308!