![Nieuw: HIL iC7 system drives testkast bij ADC Nederland | Hardware in the Loop | Danfoss Drives | Elektrificatie | Simulatie](/media/cpfdrsl1/kick-off-the-first-hil-rack-introduction-course-by-dennis-hage-to-the-project-engineering-solutions-team-germany-on-15-january-2023-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Hardware in the Loop
Het Application Development Center (ADC) in Nederland is een relatief nieuwe afdeling binnen Danfoss Drives. We zijn in 2020 gestart met 5 collega's met Dirk Verschoor als manager ADC. Het ADC biedt voor haar partners beschikbare testfaciliteiten met 4 hoofdpijlers:
* Ontwerp & Planning
* Simulatie
* Testen
* Validatie van complete aandrijfsystemen
Focuspunten zijn de iC7 en iC7-gerelateerde simulatietools, naast het aanbieden van testfaciliteiten voor het VACON® NX (vloeistof- en luchtgekoeld), VLT® en VACON® 3000 platform.
![HIL iC7 system drives testkast bij ADC Nederland | Hardware in the Loop | Danfoss Drives | Elektrificatie | Simulatie](/media/jkwj5s5y/simulatie-id446431532468-0101-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
In enkele seconden verandert de grootte van een vermogensmodule en elektromotor
Het Application Development Center in Nederland is het eerste ADC dat de beschikking heeft over een iC7 system drives HIL testkast, Hardware-in-the-loop. De ervaringen met deze opstelling zullen worden gebruikt voor de ontwikkeling van andere soortgelijke systemen voor de ADC's in Azië en Noord-Amerika.
Bij een HIL-systeem gebruiken we de eigenlijke iC7-besturingskaart met de bijbehorende I/O-kaarten zoals "Migration IO (MIO)", "Encoder" en "Lijnspanningsmeting".
Daarnaast zijn enkele speciale printplaten nodig om de vermogensunit te simuleren en alles aan te sluiten op de HIL604 box.
De HIL604 is een high-end HIL-systeem van de fabrikant Typhoon HIL. Binnen Danfoss worden voornamelijk HIL402 en HIL604 systemen gebruikt.
Met het HIL-systeem simuleren we de netzijde, vermogensmodules, de elektromotor en de belasting van de motor.
Een groot voordeel van een HIL-systeem is dat het heel eenvoudig is om de grootte van een vermogensmodule en elektromotor te veranderen. Wijzigingen kunnen in enkele seconden worden aangebracht.
Vergelijk dat eens met de tijd die nodig is om een motor te vervangen op een echte testbank!
Ook kan de netzijde gemakkelijk worden gemanipuleerd voor allerlei testdoeleinden, wat in de echte wereld heel moeilijk zou zijn.
Naast de hardware hebben we ook simulatiemodellen nodig.
We leggen momenteel de laatste hand aan 8 voorbeeldmodellen die als uitgangspunt kunnen dienen voor allerlei toepassingen.
Het unieke System Drive HIL Rack is een belangrijke troef voor ADC bij de ontwikkeling en netondersteuning als Simulation Competence Center.
ADC Nederland is een simulatiepartner voor klanten en system integrators in de EMEA regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika).
Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met: dennis.hage@danfoss.com
Of bezoek onze stand C.104 tijdens Maritime Industry - 23-25 mei, Evenementenhal Gorinchem.