Den uunnværlige alt-i-ett-mobilappen for teknikere innen klimaanlegg og kjøling
Få den veiledningen, støtten, informasjonen og verktøyene du trenger – på jobben og ute i felten. Ref Tools er en gratis app som inneholder viktige verktøy som alle teknikere innen klimaanlegg og kjøling trenger i sitt digitale verktøybelte.
Ref Tools, tidligere kjent som Refrigerant Slider, representerer den neste digitale utviklingen i kjøleindustrien. HVACR-verktøy blir smartere, bedre og enklere å bruke, og Ref Tools legger dem klare til bruk i hånden din.
Se den nyeste oppdateringen:
- TXV Superheat Tuner-appen er nå offisielt en del av Ref Tools. Finjuster overopphetingen på bare 15 minutter og hjelp kundene dine å spare penger.
Ref Tools inneholder åtte av våre mest populære og nyttige verktøy for klimaanlegg og kjøling:







I tillegg til å gi deg rask tilgang til nyttige verktøy kan Ref Tools brukes til å spore servicesentrene du bruker mest, og lagre unike innstillinger for hvert enkelt. Du sparer tid og forenkler hvert serviceoppdrag.
Arbeidsdagen kan være travel og veien lang, så Ref Tools tilbyr også litt underholdning. Du kan høre den populære podcasten Chilling with Jens direkte i appen. Ta en pause og slapp av mens du lærer noe nytt om kjøling.

Litt mer om Refrigerant Slider
Refrigerant Slider, som nå er en del av Ref Tools, hjelper deg å beregne trykk-til-temperatur-forholdet raskt for mer enn 80 kuldemedier, inkludert naturlige kuldemedier som ammoniakk og transkritisk CO2. Refrigerant Slider gir deg også informasjon om hvert kjølemiddel, inkludert globalt oppvarmingspotensial (GWP) og ozonnedbrytende potensial (ODP). Du kan bytte mellom IPCC AR4- og AR5-verdiene, der AR4-verdiene brukes i forbindelse med de europeiske F-gassforskriftene.
P/T-beregningene i Refrigerant Slider bruker utvidede kurvetilpasningsmodeller basert på Refprop 10-resultater. Du kan også se både dugg- og boblepunkt for glide-kjølemidler.
Downloads
Last ned Ref Tools gratis

Prøv webversjonen
Ref Tools er også tilgjengelig i en webversjon, slik at du kan bruke den direkte i nettleseren.
Læring
I denne videoen lærer du hvordan du bruker appen ved å sammenligne to kuldemedier, R407F og R507. Du får også en gjennomgang av alle de ulike funksjonene du kan utføre i appen og se informasjonen du kan få om hvert kuldemedium, inkludert klasse, GWP, ODP, overoppheting og mer.
Kontakt oss
Hvis du trenger hjelp eller har forslag til hvordan Ref Tools kan forbedres, kan du sende oss en e-post på coolapp@danfoss.com.
Ansvarsfraskrivelse
Ref Tools («Applikasjonen») leveres «som den er» og «som tilgjengelig» for det tiltenkte formålet, som fastsatt av Danfoss, og all bruk er på brukerens egen risiko. Applikasjonen og resultatene og informasjonen som genereres på denne måten kan ikke erstatte teknisk rådgivning, men må verifiseres av brukeren. De gir ingen løfter og skal ikke regnes som nøyaktige data eller analyser.
Danfoss fraskriver seg alle garantier og betingelser vedrørende Applikasjonen, uttrykt, underforstått eller lovfestet, inkludert, men ikke begrenset til salgbarhet, tilfredsstillende kvalitet, egnethet til et bestemt formål, nøyaktighet og brudd på tredjeparts rettigheter. Danfoss garanterer ikke at Applikasjonen vil dekke dine krav eller at bruken av den vil være uavbrutt eller feilfri.
I den grad det ikke er forbudt ved lov, skal Danfoss ikke under noen omstendighet være ansvarlig for eventuelle direkte, spesielle, indirekte eller følgeskader av noe slag, inkludert, uten begrensning, skade på eiendom, skader for tap av besparelser eller fortjeneste, eller tap av data som følge av bruk av Applikasjonen.