Tina og Per Anker bor i Holstebro med to voksne barn og katten Hannibal i en bolig på 146 m2. Før familien satte inn en kombinasjon av gulvvarme og nye radiatortermostater, manglet de komfort og tilstrekkelig oppvarming. Det var alltid kalde gulv i hjemmet. Sjekk hvordan Tina og Per fikk kontroll over oppvarmingen med Danfoss AllyTM Radiatortermostater og Danfoss IconTM gulvvarme i kjøkken og stue.
Tina arbeider i Det Kongelige Danske Luftforsvars Administrative Community (FAF), mens Per planlegger satellittkommunikasjon for det danske forsvaret. Han er en erfaren radio- og TV-tekniker. På grunn av sine stillinger og arbeid i militæret, setter de begge pris på en høy grad av presisjon, noe som både Danfoss AllyTM og Danfoss IconTM kan tilby.
«Vi foretok en grundig undersøkelse da vi skulle velge vårt nye gulvvarmesystem. Først så vi kun på gulvvarme, men fikk så vite gjennom Mogensen-VVSComfort A/S at det var lansert en ny, smart varmeløsning for radiatorer, som fungerer sammen med gulvvarme. Vi syntes dette var spennende, så vi fant ut at vi like gjerne kunne få det installert med en gang," sier Per Anker.

Energisparing allerede
Tina og Per fikk installert anlegget januar 2021, og etter neste fyringssesong vil de ha et enda bedre sammenligningsgrunnlag. Huset deres er middels godt isolert, men allerede på den korte tiden de har fått det nye varmeanlegget har de merket ekstra besparelser: – «På nettselskapets nettsider kan jeg følge med på hvor mye energi vi bruker, og jeg kan se at vi allerede har spart rundt 15 til 18 %, forklarer Per. Han sier: «Energisparing er alltid bra. Det er penger rett i lomma. Da vi skulle velge ny varmeløsning sammenlignet vi systemet med forventet energibesparelse. Avkastningsperioden var relativt rask, så det var en av grunnene til at vi valgte Danfoss-løsningen. Vi likte også funksjonene til det nye systemet, og det er selvfølgelig et ekstra pluss at løsningen ser fin ut også, legger Tina til.

Katten setter også pris på den komfortable gulvvarmen
With the old heating system, Tina and Per regularly struggled to regulate the heating: “Before it was hard to regulate the heat. It was either a bit too high or a little Med det gamle varmeanlegget slet Tina og Per jevnlig med å styre varmen: «Før var det vanskelig å styre varmen. Den var enten litt for høy eller litt for lav. Det var for lite stabilitet og det gamle systemet brukte for lang tid på å regulere varmen. Først nå når vi ser tilbake, har vi oppdaget at varmefordelingen i gulvet ikke var like god som med det nye systemet, legger Per til, og Tina er enig.
Tina opplevde en stor forandring da hun kom tilbake fra en lengre tur etter at den nye varmeløsningen ble installert:
«Jeg hadde vært stasjonert i utlandet. I mellomtiden hadde Mogensen-VVSComfort A/S installert det nye kombinerte systemet, og jeg kunne faktisk kjenne en positiv forandring fra det øyeblikket jeg kom inn døren.
Det var en annen type varme fordi gulvvarmen er mer jevnt fordelt nå. Jeg har alltid kalde føtter og denne vinteren opplevde jeg ikke det i det hele tatt. Nå er det veldig god varmestyring, og hele huset er varmet opp.»
Også andre beboere i huset og spesielt katten Hannibal, har tatt den nye varmeløsningen til seg. Hannibal endret faktisk oppførsel: «Før lå katten vår på gulvet forskjellige steder, gjerne tett inntil varmerørene opp mot veggene. Men med den nye varmeløsningen installert begynte han plutselig å ligge midt på gulvet. Nå finner han også nye steder han liker å ligge, så dette er også en god indikasjon på at varmen har blitt bedre fordelt, sier Tina.

Enkel og rask installasjon
Installasjonen ble utført av Mogensen-VVSComfort A/S og tok ca. tre timer. Per hjalp til:
«Installatøren kom og satte opp det hele, og i det nye systemet fungerer gulvvarmen perfekt med radiatortermostatene på soverommene. Når du får god service, gir det deg også tillit til systemet, sier Per.

Planlegg temperaturen med enkel varmestyring
Siden systemet er relativt nytt, har Tina og Per ikke brukt de mange funksjonene, som planlegging eller stemmestyring, der du enkelt kan skru opp eller ned varmen, selv når du ikke er hjemme: «For øyeblikket har vi bare latt det være som det er fordi vi trengte å ha alt satt opp riktig. Og så bygger vi jevnt og trutt på det med de andre funksjonene, sier Per og legger til: «Fordi vi har gulvvarme, tar det litt tid å regulere. Jeg kan styre oppvarmingen med de elektroniske Danfoss AllyTM radiatortermostatene, men det er alltid noen hjemme, så det har ikke vært nødvendig. Selvfølgelig vil vi senke temperaturen om sommeren, men de andre funksjonene vil vi ta i bruk etterhvert."

En god investering i forbedret energieffektivitet – også for naboene
– Det har vært en veldig god investering. For vi kan tydelig merke forskjellen.
«Naboen vår kom over for en demonstrasjon, og han har nå valgt samme Danfoss-løsning. Han er like fornøyd som oss, sier Per.
Energiforbedringsaktivitetene vil fortsette i hjemmet deres, og for Per og Tina er det viktig å optimalisere der de kan. Neste trinn er et varmegjenvinningssystem.
"Alt betyr noe. Det er de små tingene som gjør en forskjell, sier Per.
– Vi er veldig fornøyde med løsningen fra Danfoss, både fordi vi sparer penger og samtidig er løsningen
klimavennlig, legger Tina til.
Med Danfoss AllyTM smart heating løsningen kan du:
- Styre varmen hjemmefra – eller fra kontoret/flyplassen/når du er ute på reise
- Installere en Google Assistant og styre varmen med stemmen
- Spare penger på oppvarming uten å gå på akkord med komforten
- Programmere ferieinnstilling: Kom hjem til et oppvarmet hus samtidig som du sparer på varmen mens du er på ferie