Elektriske varmesystemer for bevaring av gamle slott
Örebro slott er et festningsverk fra middelalderen som ligger i den naturskjønne regionen Närke i Sverige. Slottet ligger på en øy i elven Svartån. Den eldste delen av slottet, et forsvarstårn, ble satt opp i siste halvdel av 1200-tallet, men dagens utforming, Örebro slott, ble bygget i løpet av det siste århundret. Slottet har vært et svensk nasjonalmonument siden 1935.
Mange viktige begivenheter i svensk historie har funnet sted på Örebro slott. I dag er det åpent for allmennheten, og du kan ta en guidet omvisning for å kjenne på den monumentale historien som ligger gjemt i veggene. Det ser ut til at disse veggene også skjuler løsninger som er skreddersydd for det 21. århundre.
Utfordring:
Fullføre takrenovering samtidig som man opprettholder et nasjonalt monument uten risiko for sikkerhet
For flere år siden gjennomgikk slottet en komplett takrenovering; en ny kobberplate og nye takrenner ble installert. For å øke sikkerheten og forebygge skader på slottet om vinteren, siden frosten skader takrenner og murverk, ble det besluttet å installere et utendørs elektrisk varmesystem på Örebro slott, for å ta hånd om problemene før de oppstår.
Den største utfordringen for systemet var ikke bare å sørge for sikkerhet på en miljøbalansert måte, men også å ikke skade det svenske nasjonalmonumentet. Dette sensitive prosjektet ble gjennomført i tre trinn.
Løsning:
Elektrisk varmesystem som beskytter besøkende og eierens lommebok mot vinterproblemer
Vinteren kan være farlig, plagsom og kostbar for alle huseiere. Kan du forestille deg hvor vanskelig det kan være for en slottseier i Norden?
Det kan samle seg snø på taket på slottet. På solrike vinterdager begynner snøen å smelte på grunn av solvarme. Smeltet snø drypper ned og kan legge seg langs kalde fordypninger, overheng og inne i takrenner.
På kalde vinternetter, når temperaturen faller under 0 ⁰C, fryser smeltet snø igjen og danner isdammer som kan skade taket og rørene.
For å unngå denne typen kostbar ødeleggelse ble Örebro slott utstyrt med nesten 1000 meter selvbegrensende varmekabler.
Result:
Delikat installasjon av selvbegrensende elektriske varmekabler til tak, takrenner og rør.
Installasjonen av det elektriske varmesystemet i Örebro slott var en stor utfordring, spesielt for vår partner og hovedkonstruktør i renoveringen av slottet. Ifølge nasjonal monumentstatus måtte høyspesialiserte installatører, Elprofilen, ikke bare ta spesiell hånd om hver del av arbeidet, de måtte også opptre i samsvar med juridiske forskrifter, f.eks. at boring var forbudt.
Hele prosjektet var svært følsomt og vanskelig. Den største utfordringen var en stillaskonstruksjon. Klatrearbeidere ble hentet inn for å hjelpe. Til renoveringen av Örebro slott ble det valgt DEVIiceguard™ varmekabel, DEVI Easy Connect og DEVIreg™ 850 styresystem med fukt- og temperatursensorer. Selv den hvite damen fra Örebro slottet føler seg faktisk tryggere og mer komfortabel – spør henne når du besøker slottet i ferien.
Prosjektoversikt:
DEVIiceguardTM 1000 m
DEVI Easy Connect
DEVIregTM 850